Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tablet pc cover 12zoll
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tablet PC Cover

  Tablet PC Cover  (1.969 Angebote unter 28.113.630 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tablet PC Cover“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tablet PC Cover"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   197   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tablet PC Cover
^

Tablet PC-Schutzhüllen bieten einen Rundumschutz für den Tablet PC

Tablet PC-Schutzhüllen dienen dem effizienten Schutz der empfindlichen tragbaren Tablet-PCs. Dabei sind die Schutzhüllen je nach Gerät in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich:

Die Tablet PC-Schutzhülle als Folio Case

Die auch als Folio Case bezeichnete Tablet PC-Schutzhülle sieht äußerlich einem Ringbuch ähnlich. Der Tablet PC wird in dem Folio Case rutschsicher befestigt und kann sich somit auch in geöffnetem Zustand nicht aus der Schutzhülle lösen und herausfallen. Das Folio Case ist aufklappbar, wobei es auch als Standfuß für den Tablet PC dienen kann. Dabei kann das Folio Case in unterschiedlichen Anstellwinkeln aufgestellt werden, so dass Sie mit dem Tablet PC auch arbeiten oder bequem Videofilme ansehen können. Eine zusätzliche Tablet-PC-Halterung wird damit nicht benötigt. Als sicherer Verschluss des Folio Case dient in aller Regel ein kurzer Riemen, der am Unterteil der Schutzhülle befestigt ist und flexibel an der Oberseite fixiert werden kann. Der Riemen kann dabei entweder mithilfe eines Klettverschlusses oder durch einen Magneten an der Abdeckklappe der Schutzhülle befestigt werden.

Das komplette Folio Case ist in den meisten Fällen entweder aus Polyurethan-Kunststoff hergestellt oder aus Leder. In beiden Fällen ist die Funktionalität gleich, wobei ein Folio Case aus Polyurethan im Praxiseinsatz besser vor Feuchtigkeit schützt. Auch das Gewicht beider Varianten ist mit wenigen hundert Gramm annähernd gleich gering. Die meisten Tablet PC-Schutzhüllen in der Folio Case-Ausführung verfügen zudem über einen Stifthalter für den Stift und in der Abdeckklappe auch Einschübe für Dokumente.

Da die Tablet PCs in aller Regel unterschiedliche Abmessungen aufweisen, werden die meisten Folio Case-Schutzhüllen jeweils nur für bestimmte Modelle oder Baureihen vom jeweiligen Tablet-Hersteller angeboten. Dritthersteller bieten nur in Ausnahmefällen Folio Case-Schutzhüllen für Tablet PCs an, die dann in aller Regel lediglich für einige genau spezifizierte Modelle geeignet sind.

Sleeves

Sleeves für Tablet PCs sind reine Schutzhüllen, in die der Tablet PC eingelegt wird. Sie sind von einer Seite offen. Sleeves bieten zwar einen sehr guten Schutz der Geräte gegen Stöße und Druck, da sie aus weichem Neopren gefertigt sind, aber sie können nicht wie das Folio Case als Aufsteller für den Tablet PC genutzt werden und bieten auch keine zusätzlichen Ablagemöglichkeiten für den Bedienstift oder Dokumente. Diese einfachen Hüllen sind sehr preiswert in unterschiedlichsten Farben von vielen Herstellern erhältlich.

Schutzhüllen für den Außeneinsatz

Massive Schutzhüllen für Tablet PCs sind meist nur für solche Geräte erhältlich, die für den harten Einsatz im Freien konzipiert sind. Daher werden diese Tablet PC-Schutzhüllen auch aus Vinyl gefertigt und können wie ein Koffer aufgeklappt werden. Der Tablet PC wird in der Schutzhülle fest fixiert. Diese Schutzhüllen verfügen meist zudem über Tragegriffe und können mithilfe eines Reißverschlusses geöffnet oder geschlossen werden. Teilweise sind auch Ausführungen mit Trageriemen erhältlich, so dass Sie den Tablet PC um die Schulter hängen können. Die Schutzhüllen aus Vinyl sind zusätzlich feuchtigkeitsabweisend und stoßgesichert, so dass der Tablet PC auch beim harten Einsatz im Freien bestens geschützt ist. Da massive Schutzhüllen für Tablet PCs nur von den jeweiligen Geräte-Herstellern angeboten werden, sind diese optimal an die Modellpalette der tragbaren Computer angepasst.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.