Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Tisch-Namensschild

  tisch namensschild  (57 Angebote unter 28.138.905 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „tisch namensschild“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tisch-Namensschild"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema tisch namensschild
^

Das Tischnamensschild für eine perfekte Präsentation

Tischnamensschilder sind als Tischzubehör auf Seminaren, Messen oder bei Meetings unverzichtbar. Doch nicht nur dort kommen sie zum Einsatz. Tischnamensschilder und Tischaufsteller sind auch ideal für die Verwendung an Infoschaltern, zur Preisauszeichnung oder etwa zur Kennzeichnung von Produkten und Exponaten geeignet. Die Beschriftung der Einsteckschilder erfolgt in den meisten Fällen per Computer und Drucker. Viele Hersteller bieten dafür auch entsprechende Design-Software an. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass angefertigte Schilder für eine spätere Verwendung abgespeichert werden können.

Wackelkandidaten vermeiden

Bei Tischnamensschildern sind Größe, Form und Standfestigkeit die wichtigsten Punkte. Am weitesten verbreitet sind folgende Formen:
  • Dachform: Die Tischnamensschilder besitzen die Form eines Spitzdaches. Der größte Vorteil ist dabei, dass Informationen auf beiden Seiten angebracht werden können. Darum sind Modelle mit dieser Form vor allem bei Meetings, Konferenzen oder an Schaltern/Rezeptionen weit verbreitet. Durch ihre Bauart sind die Schilder sehr standfest.
  • T-Form: Durch ihre Befestigung in einem Sockel sehen die Tischnamensschilder aus wie ein umgedrehtes „T“. Da die Sockel oft aus Aluminium oder beschichtetem Kunststoff bestehen, wirken die Modelle sehr edel. Auch hier sind die Informationen beidseitig lesbar. Tischnamensschilder in „T-Form“ sind sehr standfest und ideal für Messen, Konferenzen, zur Preisauszeichnung und für den gehobenen Anwendungsbereich geeignet.
  • L-Form: Wenn Informationen nur von einer Seite aus lesbar sein müssen, dann sind diese Tischnamensschilder perfekt geeignet. Modelle in „L-Form“ sind vor allem an Rezeptionen, bei Seminaren oder zur Preisauszeichnung in Geschäftsräumen weit verbreitet.

Schilder-Tausch

Vor dem Kauf eines Tischnamensschildes sollte auch geprüft werden, ob Ersatz-Einsteckschilder verfügbar sind und wie diese ausgewechselt werden. Das muss leicht und vor allem schnell möglich sein. Denn nichts ist peinlicher, wenn der Wechsel eines Einsteckschildes bei einem Meeting zur ewig langen Blamage wird.

Für harte Einsätze vorbereitet

Je nach Einsatzzweck und Einsatzbereich ist auch das Material der Tischnamensschilder wichtig. Werden sie oft eingesetzt und stark beansprucht, dann sollten sie aus einem robusten und kratzfesten Material bestehen. Hier empfehlen sich zum Beispiel Tischnamensschilder aus Hartfolie. Stabiler, dafür aber auch empfindlicher sind Modelle aus Acryl.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.