Übersicht | "Werktisch"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 263,32* pro Stück |
| |
|
|
ab € 123,86* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.292,46* pro Stück |
| |
Werkbank B1200xT600xH840mm Anz.Schubl.5 (10 Angebote) mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich ... |
|
ab € 256,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 398,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 256,77* pro Stück |
| |
|
KRIEG Industriegeräte WPK6006.0001 |
ab € 499,93* pro Stück |
| |
|
|
ab € 578,42* pro Stück |
| |
Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, Breite 1500 mm, anthrazit / blau. (1 Angebot) Höhenverstellbare Werkbank, Gestellbauweise, 3 Schubladen, Breite 1500 mm, anthrazit / blau. Einsatz: Industrie, Werkstatt, Fertigung, Montage etc. Massive, verzugsfreie Buche-Arbeitsplatte, 40 mm ... |
|
ab € 1.047,24* pro Stück |
| |
Werkbank B1700xT600xH840mm 9 Schubl. (10 Angebote) mit Unterschrank · stabile Stahlblechkonstruktion, bis zu 1mm Stärke · kratzfeste Pulverbeschichtung · Rahmen: Hammerschlagsilber · Schubladen/Tür: Anthrazit · höhenverstellbare Füße zum Ausgleich ... |
|
ab € 435,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 486,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 710,11* pro Stück |
| |
|
KRIEG Industriegeräte WPK6006.2001 |
ab € 497,90* pro Stück |
| |
|
ANKE Werkbänke - Anton Kessel 999.011.0028 |
ab € 2.419,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 389,43* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Werktisch | | | Werktische - die perfekte Arbeitsfläche
Ein Werktisch stellt in vielen Bereichen die optimal gestaltete Arbeitsfläche dar. Sie sind enorm belastbar und lassen sich durch viele Anbauelemente ergänzen. Werktische bieten mehr als ein normaler Tisch, sie sind robust und doch flexibel. Sie vereinen einige nützliche Funktionen, mit denen andere Tische nicht mithalten können.
Einfach und doch genial
In der Betriebsausstattung kommt es einmal mehr auf die perfekte Ausrüstung an. Funktionell soll sie sein, lange haltbar und natürlich soll der Tisch auch eine gewisse Ergonomie besitzen. All diese Faktoren finden Sie beim Werktisch. Auf dem Tisch wird gearbeitet und daher wird seine Oberfläche stark belastet, mehrere Kilo müssen getragen werden, ohne dass es zu Beschädigungen kommt. Stauraum und Stromanschlüsse müssen zusätzlich gegeben sein. Wenn Sie den für sich passenden Tisch auswählen, haben Sie neben einer optimalen Arbeitshöhe auch noch viele weitere positive Aspekte gewonnen.
Die Tischplatte
Die Oberfläche des Tisches, genauer gesagt der Tischplatte, muss äußersten Belastungen stand halten. Analysieren Sie, was Sie benötigen. Ist ein Säureschutz erforderlich oder reicht eine Arbeitsplatte, die Schnitten mit einem Messer und Schlägen mit einem Hammer standhält. Mit einer Reopal beschichtet Arbeitsplatte sind Sie komplett auf der sicheren Seite. Dadurch erhalten Sie eine Arbeitsplatte, die gegen viele Chemikalien beständig ist; die Platten sind unempfindlich gegen Wasser und Lösemittel, aber auch Hitze bis 180 Grad Celsius stellt keine Gefährdung für die Arbeitsplatte dar. Eine einfachere Variante sind Melaminplatten. Sie sind für den herkömmlichen Gebrauch geeignet, aber deutlich empfindlicher.
Der Unterbau
Stabilität ist alles. Eine schwere Unterkonstruktion ist zwar schwieriger zu transportieren, sorgt aber auf der anderen Seite für mehr Standsicherheit. Ein Verrücken des Werktisches ist so fast ausgeschlossen. Elemente, die für eine optimale Anpassung an den Fußboden sorgen und somit Unebenheiten ausgleichen, bieten einen geraden Stand. Zusätzlich ist es empfehlenswert, einen Werktisch zu wählen, bei dem eine Höhenverstellung der Arbeitsplatte schnell und einfach vollzogen werden kann. Mittels Handkurbel an einer gut zugänglichen Stelle kann die Höhe des Werktisches an jeden Arbeitnehmer angepasst werden.
Stauraum
Eine Querbodenplatte sorgt für zusätzlichen Stauraum. Gerade wenn es darum geht, wichtige Arbeitsmaterialien zu verstauen, ist dies angebracht. Auf dem Boden könnte es feucht werden oder Verschmutzungen können Ihre Arbeitsmaterialien und Vorräte unbrauchbar machen - mit Ablageböden können Sie dem Ganzen entgegenwirken. Wichtig ist es, beim Werktisch auf die Erweiterbarkeit mit zusätzlichen Ablageböden zu achten. Auch ein Schubladenelement sollte nach Möglichkeit nachrüstbar sein.
Stromversorgung
Eine integrierte Steckdosenleiste, die an die herkömmliche Stromversorgung angeklemmt werden kann, ist durchaus sinnvoll. So haben Sie die Möglichkeit, Ihre Elektrowerkzeuge direkt vom Tisch aus mit Energie zu speisen. Ladegeräte für Akkus und vieles andere kann so griffbereit verstaut werden und die Geräte sind immer an Ort und Stelle betriebsbereit. Wichtig ist hierbei - neben der Anzahl der zur Verfügung stehenden Steckdosen - die Führung des Kabels, diese sollte hinter dem Tisch oder in einem Tischbein verlaufen, damit das Kabelgewirr verschwindet und diese Unfallquelle ausgeschlossen wird. Am besten Sie verwenden hierfür einen entsprechenden Kabelkanal.
Die Traglast
Nicht zu vernachlässigen ist die Traglast des Arbeitstisches. Machen Sie sich Gedanken darüber, was Sie auf dem Tisch abstellen wollen. Überlastungen schaden nicht nur der Konstruktion, sondern können den Tisch stark beschädigen. Beachten Sie dabei, dass die Traglast immer so angegeben ist, als würde man die Last gleichmäßig auf dem Tisch verteilen. Wollen Sie beispielsweise einen 200 kg schweren Amboss in die Mitte des Tisches stellen und die Fläche des Tisches wird nicht komplett genutzt, ist ein Tisch mit einer Traglast von 200 kg deutlich unterdimensioniert.
Anbau und Ergänzung
Sie können an einem Werktisch eine Reihe von Ergänzungen vornehmen. Achten Sie auf die entsprechenden Möglichkeiten und dass es das gewünschte Zubehör auch gibt. So fällt ein späteres Aufrüsten und ein Nachkauf deutlich leichter. Organisationswände lassen es zu, benötigtes Werkzeug wie Schraubenzieher oder den Drehmomentschlüssel gut sichtbar aufzuhängen. Schubladenelemente sorgen mit Ihren Einsätzen für mehr Ordnung. Durch zusätzliche Bodenplatten erhalten Sie einen gut gegliederten Stauraum. Auch Anbauelemente sind wichtig, sie sorgen dafür, dass Sie Ihren Werktisch je nach Bedarf erweitern können, ohne gleich eine komplett neue Betriebsausstattung anschaffen zu müssen.
Das Nonplusultra
Ein absolutes Highlight stellt an einem Werktisch eine integrierte Druckluftversorgung dar. Gerade wenn Sie in einem Bereich tätig sind, in dem neben den herkömmlichen Werkzeugen wie Sägen, Zangen oder auch Schraubstöcken noch Druckluftwerkzeuge eingesetzt werden. Was nutzt die Stromversorgung, wenn die Druckluftversorgung erst beschafft werden muss. Da empfiehlt es sich von selbst, einen Werktisch zu kaufen, der über dieses Zusatzelement verfügt.
|
|