Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > 12-Kanal Pipette

  12-Kanal Pipette  (452 Angebote unter 28.076.988 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „12-Kanal Pipette“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"12-Kanal Pipette"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   31   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema 12-Kanal Pipette
^

Mehrkanalpipetten - Labortechnik der Spitzenklasse

Bei Mehrkanalpipetten handelt es sich um Arbeitsgeräte für den Laborbedarf, der klinischen Diagnostik oder der Biochemie. Pipettieren ist das genaue Aufnehmen und Abgeben von einer vorher definierten Flüssigkeitsmenge zur Bestimmung chemischer Substanzen, wie beispielsweise Erbgut, die in der Probe enthalten sind.

Die Grundauswahl

Bei Pipetten unterscheidet man in mechanische oder elektrische Grundarten, die mit einem elektronischen Netzteil ausgestattet sind. Der Aufbau und die Wirkungsweise sind bei beiden Varianten sowie der Ein- und Mehrkanalpipetten ähnlich. Wichtig ist, bereits bei der Auswahl darauf zu achten, dass die Mehrkanalpipetten über einen variabel einstellbaren Hub verfügen. Somit können Sie die Pipette je nach Bedürfnis und Versuchsreihe anpassen und die Mikroliterzahl individuell verändern. 

Ein Vakuum als Aufnahme- und Abgabegrundlage

Mehrkanal- oder Transferpipetten arbeiten nach dem gleichen Funktionsprinzip, dem Luftpolster- oder dem Direktverdängerprinzip. Durch das Hin- und Her-Bewegen eines im Pipettenschaft untergebrachten Kolbens wird Vakuum oder Überdruck erzeugt und dadurch die Flüssigkeit aufgenommen beziehungsweise abgeben.

Welche Pipette für welches Medium?

Während sich Luftpolsterpipetten für das Pipettieren von wässrigen Lösungen etabliert haben, kommen direktverdrängende Pipetten bei Flüssigkeiten zum Einsatz, deren Viskosität höher ist. Auch für schäumende Medien oder Medien mit hohem Dampfdruck sind die direktverdrängenden Pipetten die bessere Wahl, um schnell und effizient zu arbeiten.

Vorteil Luftpolsterpipette

In Anwendungsbereichen, in denen auf höchste Sterilität geachtet werden muss, um jegliche Kontamination zwischen Medium und Laborgeräten auszuschließen, ist die Luftpolsterpipette in ihrem Element. Hierbei wird die Kontamination durch ein in der Pipettenspitze befindliches Luftpolster verhindert. Nach der Probennahme werden die Einwegspitzen einfach ausgetauscht und in einem Abfallbehälter entsorgt. Luftpolstermehrkanalpipetten eigenen sich daher bestens für lange Versuchsserien.

Vorteil der direktverdrängende Pipetten

Im Gegensatz zur Luftpolsterpipette hat der Kolben der direktverdrängenden Pipette direkten Kontakt zum Medium. Der meist aus Kunststoff oder Gummi bestehende Kolben, streift die Wandung der Pipette stets sauber ab. Durch dieses Wirkungsprinzip ist es möglich, unabhängig von der Geschwindigkeit beim Pipettieren, exakte reprodurzierbare Ergebnisse zu erzielen. Die Spitzen und Kapillaren können somit mehrfach verwendet werden, was sich besonders bei kleinen Versuchsreihen und Medien mit hoher Viskosität bewährt hat.

Kanal- oder Kavitätenanzahl

Mehrkanalpipetten verfügen über mehrere Kavitäten, die das Medium aufnehmen können. Hierbei können je nach Pipettentyp  8, 12 oder gar 16 Pipettierungen gleichzeitig durchgeführt werden. Der Abstand der jeweiligen Spitzen ist genormt, was das Verwenden von herstellerunabhängigen Mikrotiterplatten erlaubt.

Volumenbereiche von Messpipetten

  • P 1000 (blau)  100 - 1000 μl
  • P 200   (gelb)       20 - 200 μl
  • P 20     (gelb)           2 - 20 μl

Kalibrieren

Jede ausgelieferte Mehrkanalpipette ist zuvor nach DIN EN ISO 8655-6 für Volumenmessgeräte kalibriert worden. Jedoch unterliegen auch Pipetten im Laufe der Zeit einem natürlichen Verschleiß, was zu unbemerkten Messfehlern führen kann. Deshalb ist es wichtig, dass Sie bereits beim Kauf von Mehrkanalpipetten darauf achten, dass ein Kalibrieren Ihrer Messgeräte schnell und einfach durchgeführt werden kann. In Deutschland müssen Gemäß DIN EN ISO 8655-6 Pipetten mit einstellbarem Volumen pro Kanal je 10 Messungen mit 50 % und 10 % des Nennvolumens durchgeführt werden, um als kalibriert zu gelten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.