Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: funkmaus logitech, funkmaus microsoft, cherry funkmaus
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Funkmaus

  Funkmaus  (1.426 Angebote unter 28.218.993 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Funkmaus“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Funkmaus"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   96   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Funkmaus
^

Funkmaus – die Maus ohne störendes Kabel

Eine Funkmaus ist wie eine normale Computermaus eines der wichtigsten Eingabegeräte eines Arbeitsplatzcomputers. Zusammen mit der Tastatur wird das Gerät am häufigsten eingesetzt und gewährt eine schnelle Bedienung. Da man oft stundenlang mit der Maus arbeitet, sollten Sie als erstes auf die Ergonomie der Funkmaus achten. Sie sollte sich der Hand gut und locker anpassen, ohne dass man schon beim ersten Benutzen seine Hand verkrampfen muss. Die richtige Größe ist somit wichtig.

Kein Kabelsalat

Der deutlichste Vorteil gegenüber einer normalen Maus ist die Freihändigkeit, da eine Funkmaus kein Kabel besitzt. Per USB-Dongle wird zwischen der Maus und dem Computer kommuniziert. Für Notebooks unterwegs bzw. auf dem Schreibtisch ein echter kabelloser Vorteil, denn Kabelsalat wird ganz einfach vermieden. Welchen Standard die von Ihnen erworbene Maus, also ob Bluetooth oder Funk, hat, entnehmen Sie der Herstellerbeschreibung. Beide Systeme arbeiten nahezu perfekt und bieten oft weitere Kombinationsmöglichkeiten beispielsweise mit einer Funktastatur.

Bewegungsauflösung und Abtastrate bei der Funkmaus

Ein weiteres technisches Detail ist die Abtasthäufigkeit des Lasersensors am Boden der Maus. Ältere Modelle arbeiten wie gewohnt mit einer Kugel. Der Nachteil ist, dass das Kugelsystem schnell verdreckt und oft zu Bewegungsaussetzern führt. Das könnte Sie negativ in Ihrem Arbeitsablauf stören. Somit erleichtert der Laser ganz klar die Arbeit. Die Abtasthäufigkeit wird in dpi gemessen und reicht von wenigen 800  bis hin zu 2.000 dpi. Je mehr dpi, desto präziser arbeitet die Funkmaus.

Zusatztasten und Tastenanzahl bei der Funkmaus

Des Weiteren benötigen Sie je nach Aufgabenbereich unterschiedlich viele Zusatztasten. Der Unterschied zu einer Standard-Zwei-Tasten-Maus ist, dass oft viele zusätzliche Tasten oben auf der Maus oder rechts und links verbaut sind. Diese können Sie individuell mit Funktionen belegen. Inwieweit jedes Modell hierbei von den Betriebssystemen unterstützt wird, ist oft vom Hersteller abhängig. Normal sind die gewohnten zwei Tasten bis hin zu den Modellen mit sieben Tasten für unterschiedlichste Funktionen. Das erleichtert beispielsweise das Surfen im Internet, da Sie mit den Tasten Befehle wie „vor“, „zurück“, „öffnen“, „schließen“ „kopieren“ und „einfügen“ ausführen können. Sie profitieren, denn Sie sparen somit Zeit für das Suchen der Funktionen auf der Tastatur. Diese ist übrigens auch in der kabellosen Variante erhältlich - als Funktastatur oder Bluetooth-Tastatur.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.