Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Werkstattwagen

  Werkstattwagen  (2.571 Angebote unter 28.008.664 Artikeln)Zum Expertenwissen

Ausführung
ab € 440,95*
 Stück 
Werkzeugwagen TREND von Promat
ab € 794,41*
 Stück 
Werkzeugwagen von NOW
ab € 543,37*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Werkstattwagen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   172   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Werkstattwagen
^

Werkzeuge ordentlich und sicher verwahrt

Das gilt in der Kfz-Werkstatt wie in Schlossereien, Industriebetrieben und an Tankstellen, denn Ordnung ist das halbe Leben. Nichts ist schlimmer als Werkzeug zu suchen, was gerade dringend für eine Reparatur benötigt wird. Sie kennen diese Problematik aus Ihrer eigenen Werkstatt oder Schlosserei? Dann sorgen Sie schnell mit dem richtigen Werkstattwagen für Abhilfe. Werkstattwagen sind extra mit zahlreichen und innovativen Details ausgerüstet, schaffen somit übersichtliche Ordnung und schützen Ihre hochwertigen Werkzeuge vor Beschädigungen oder Diebstahl. Herumliegende Fahrzeugteile oder Werkzeuge gehören damit der Vergangenheit an.

Passen Sie den Werkstattwagen Ihren Bedürfnissen an

So vielfältig die Einsatzmöglichkeiten von Werkstattwagen auch sein mögen: ob Sie eine sichere Werkzeuglösung für die Luft- und Raumfahrt oder Industrie- und Handwerksbetriebe benötigen, es gibt bei Werkstattwagen die unterschiedlichsten Modellvarianten, die individuell Ihren Ansprüchen gerecht werden. Sie müssen nur noch den passenden Werkstattwagen für sich auswählen.

Die Konstruktion

Da Werkstattwagen teilweise großen Belastungen ausgesetzt sind, sollten Sie als Unternehmer bei der Konstruktion und der Verarbeitung des Werkstattwagens genau hinschauen. Ein solider Profi-Werkstattwagen sollte auf jeden Fall aus einer Ganzstahlkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung bestehen. Die spezielle Ganzstahlkonstruktion gibt dem Werkstattwagen eine erhöhte Stabilität und sorgt dafür, dass sich der Wagen bei einem Gewicht bis zu 300 kg nicht verwindet. Die zusätzliche Pulverbeschichtung schützt den Werkstattwagen effektiv vor Korrosion.

Die Auswahl der Schubladen

Werkstattwagen sind so konstruiert, dass ein schneller Zugriff auf das Werkzeug gewährleistet ist. Zudem bieten sie enorm viel Stauraum für Teile und Zubehör. So können die Schubladen je nach Modell und Hersteller sogar von zwei Seiten ausgezogen werden, wodurch der gleichzeitige Zugriff auf das Werkzeug von zwei Arbeitsplätzen aus ermöglicht wird. Rationelles Arbeiten ist somit garantiert.

Die Anzahl und Größe der Schubladen sollten Sie bei einem Werkstattwagen lieber etwas großzügiger wählen. Sechs bis acht Schubladen sind hier mindestens zu veranschlagen, um alle Werkzeuge geordnet unterzubringen. Auch sollte eine größere Schublade für sperriges Werkzeug wie Druckluft-Schlagschrauber, Bremsenreiniger oder Drehmomentschlüssel nicht fehlen.

Kugelgelagerten Teleskopschienen ermöglichen ein leichtes Öffnen und Schließen der Schubladen auch bei enormen Gewichtsbelastungen. Praktisch ist die Möglichkeit, die Schubladen vollständig herausziehen zu können. Eine Einzelauszugsmechanik sorgt dafür, dass sich jeweils nur eine Schublade öffnen lässt. Ein Umkippen des Werkstattwagens wird so effektiv verhindert.

Werkstattwagen mit Tool Control System

Bei einem Tool Control System werden die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit dreidimensionalen Ausschnitten aufbewahrt. So kann mit einem Blick überprüft werden, ob das Werkzeug noch vollständig ist. Besonders bei großen Werkzeugsortimenten kann durch einen gezielten Zugriff ein reibungsloser Atrbeitsablauf garantiert werden.

Optimaler Schutz gegen Diebstahl

Werkstattwagen werden meist mit sehr teuren und qualitativ hochwertigen Werkzeugen wie Ratschenschlüsseln, Schraubendrehern oder Mess- und Prüfmitteln bestückt. Jeder Mitarbeiter ist für sein Werkzeug verantwortlich. Ist dieses Werkzeug erst einmal abhanden gekommen, kann der entstandene Schaden gleich mehrere tausend Euro betragen. Letztendlich bezahlen Sie als Unternehmer diese Schäden selbst. Schieben Sie dem im wahrsten Sinne des Wortes einen Riegel vor und achten Sie beim Kauf eines Werkstattwagen gleich darauf, dass er gegen Diebstahl mit einem geeignetem Vorhängeschloss gesichert werden kann.

Ablagen mit System

Hier bietet sich dem Käufer ein breites Spektrum an Möglichkeiten. So gibt es bei einigen Werkstattwagen eine Arbeitsfläche mit Gummimatte zum sicheren Arbeiten und einer rundum laufenden Kante, die das Herunterfallen von Werkstücken oder Werkzeugen verhindert. Andere Modelle wiederum bieten eine Holzplatte als Arbeitsfläche an. Diese robuste Ausführung der Arbeitsfläche ermöglicht auch das Anbringen eines Schraubstocks. Hierbei müssen Sie für sich und Ihr Unternehmen selbst entscheiden, welche Variante für Sie die beste Lösung ist.

Räder, Bremsen und Lenkung

Reifen, Bremsen und die Lenkung entscheiden wie im Motorsport über Sieg oder Niederlage. Da der Werkstattwagen bzw. die Räder auf Grund des hohen Eigengewichts großen Belastungen standhalten müssen, sollten die Räder möglichst aus Vollgummirollen bestehen. Dieses Material ist besonders belastbar und bietet zugleich einen geringen Rollwiderstand. Zwei Lenkrollen ermöglichen ein gutes Lenkverhalten des Werkstattwagens auch unter erschwerten Bedingungen.

Die Bremsen des Werkstattwagens verhindern ein ungewolltes Wegrollen. Beachten Sie, dass der Boden einer Werkhalle niemals zu 100% eben ist. Bei einem Gewicht bis zu 300 kg setzt ein ins Rollen gekommener Werkstattwagen beim Aufprall eine enorme Energie frei, was zu Verletzungen an Personen und Schäden an Geräten führen kann. Gehen Sie auf Nummer sicher und achten Sie darauf, dass der Werkstattwagen über eine Roll-Drehbremse oder einen so genannten Totalstopp verfügt. Dabei reicht meist schon ein Antippen mit dem Fuß aus, um den Werkstattwagen zu sichern.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.