Mit dem Schnellbauschrauber besonders schnell arbeiten
Schnellbauschrauber ermöglichen ein hohes Arbeitstempo beim Verschrauben unterschiedlicher Materialien. Je nach Ausführung verfügen
Akku-Modelle über eine unterschiedliche Leistung. Auch die Eigenschaften der Akkus sind unterschiedlich. Zur typischen Ausstattung eines guten
Schraubers dieser Art gehört ein Tiefenanschlag. Dieser ermöglicht sicherer als eine Drehmoment-Kupplung das gleichmäßige Einbringen von Schrauben. Zudem kann durch dieses Ausstattungsmerkmal in der Regel mit hoher Drehzahl gearbeitet werden. Zum Bohren sollten andere Geräte genutzt werden.
Abgrenzung zu ähnlichen Geräten
Der Schnellbauschrauber ist speziell für das schnelle und gleichmäßige Einschrauben unterschiedlicher
Schrauben konzipiert. Um dies zu realisieren, kommen viele Modelle mit einer, im Vergleich zum
Akkuschrauber, höheren Drehzahl daher. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Geräte meist über einen Tiefenanschlag verfügen, der ein flächenparalleles Schrauben ermöglicht. Gegenüber dem
Bohrschrauber oder
Schlagbohrschrauber verfügt der Schnellbauschrauber weder über einen Schlag noch über ausreichend Kraft für effektives Bohren.
Spannung und Akkukapazität
Eine hohe Spannung des Schnellbauschrauber-Akkus von beispielsweise 18 Volt stützt die benötigten, schnellen Drehzahlen des Gerätes und sichert diese auch bei erhöhter Last. Die in Ah angegebene Akkukapazität gibt Auskunft über die Ausdauer des Energiespeichers. Das Gewicht des Akkus ergibt sich hingegen eher aus der verwendeten Akku-Technologie. Eine aussagekräftige Auskunft zur Kraft des Schraubers leiten sich von dem Drehmoment des Akkuwerkzeugs ab.
Akkutyp, Gewicht und die Wechselakkus
Schnellbauschrauber erhalten Sie je nach Ausführung mit Akkus unterschiedlichen Typs. Neben Nickel-Cadmium-Akku und Nickel-Metallhybrid-Akku finden Sie auch Modelle mit Lithium-Ionen-Akku am Markt. Nickel-Cadmium-Akkus gelten als veraltet. Diese haben eine geringe Energiedichte und werden als nicht umweltfreundlich eingestuft. Li-Ion-Akkus verfügen über eine hohe Energiedichte. So haben die ausdauernden Akkus ein günstiges Gewicht. Zudem bietet diese moderne Akkutechnologie eine geringe Selbstentladung und erlaubt es, teilentladene Akkus ohne Bedenken per Ladegerät mit neuer Energie zu versorgen.
Anstelle eines hochkapazitiven und somit auch vergleichsweise schweren Akkus sollten Sie einen oder mehrere Wechselakkus in bereithalten. Zwei oder drei Akkuwechsel pro Arbeitsschicht sind in der Regel akzeptabel. Im Allgemeinen sorgt das günstigere Arbeitsgewicht jedoch für eine optimierte Ergonomie des Schnellbauschraubers. Bei Vergleichen sollten Sie jedoch auch den Akkutyp und somit die Energiedichte im Blick haben.
Tipps zur Wahl eines Schnellbauschraubers
- Nutzen Sie Schnellbauschrauber für ein schnelles Verschrauben. In der Praxis können solche Schrauber - je nach Vergleichsmodell und individuellen Bedingungen - die Arbeitsgeschwindigkeit erheblich steigern. Für Bohrarbeiten sollten Sie jedoch Bohrmaschinen oder Bohrschrauber mit bzw. ohne Schlag einsetzen.
- Achten Sie auf den Lieferumfang. Am Markt gibt es Angebote für Modelle ohne Akku und Ladegerät. Diese müssen Sie dann bei Bedarf separat bestellen.
- Nickel-Metallhybrid-Akkus und vor allem Lithium-Ionen-Akkus sorgen dank hoher Energiedichte für ausdauernde Geräte mit geringem Gewicht.