Die Biegezange führt mehrere Schritte auf einmal aus
Die Biegezange kann je nach Ausgestaltung nicht nur Draht in Ösen-, Sickenform oder Retentionsrillen biegen, Bleche ausbeulen, falzen, abkanten, sondern sie hat noch einiges mehr zu bieten. Die Calvisbiegezange wird beispielsweise verwendet, wenn es um die Justierung von Diskant/Bass-Hebel eines Akkordeons oder Neubelegung der Tonklappen geht. Weiterhin kann man mit Biegezangen
- Drähte, Schienen, Platinen, Bleche oder Kotflügel,
- Kraftstoff- und Bremsleitungen,
- Dachrinnenhalter, Rinneisen,
- Isolier- und Metallrohre,
- Schmuck oder
- Akkordeon-Calvis-Hebel
bearbeiten.
Wer Biegezangen nutzt
Biegezangen findet man aufgrund ihrer vielfältigen Ausgestaltungen auf Baustellen, in Handwerksstätten, Kfz-Werkstätten, bei Elektrotechnikern, Juwelieren und Goldschmieden, Zahntechnikern und Zahnärzten und in diversen Laboren.
Für jeden Einsatzbereich die passende Variante
Neben der Absetz- und Ausbeulzange, Bördel-, Expander-, Deck-, Drahtbiege-, Drahtwirbel-, Falz- oder
Falzaufbiegezange können auch die Drahtbiegezange oder die Rohreinziehzange zum Einsatz kommen.
Die Drahtbiegezange
Die
Drahtbiegezange ist insoweit interessant, als dass man mit ihr nicht nur Ösen, sondern Muster und mehr biegen kann. Die Formen sehen je nach Ausformung der Spitzen wie folgt aus:
- halbrund-flach,
- konkav-halbrund,
- rund-konkav,
- rund-flach,
- zum Biegen von TO-220-Beins als Bauteilbeinchen,
- zum c-förmigen biegen der Bauteilbeinchen oder
- zum u-förmigen biegen der Bauteilbeinchen.
Die Rohreinziehzange
Mit der Rohreinziehzange werden in den Rand des Rohres Wellen gepresst, so dass sich der Durchmesser reduziert. Dadurch wird es möglich, ein anderes Rohr festzustecken und gegebenenfalls zu verlöten.
Die Deckzange
Die
Deckzange als Biegezange zeichnet sich oft durch einen breiten Kopf zum falzen und die Einstecktiefe aus. Mit ihr lassen sich Metallbleche mit wenigen Handgriffen zu Kisten aus Metall vorbereiten oder zwei abgekantete Bleche verbinden. Der Unterschied liegt zudem im Kopf der Deckzange, der entweder gerade oder gekröpfte Backen hat.