Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Absetzzange

  Absetzzange  (40 Angebote unter 28.278.688 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Absetzzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Absetzzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Absetzzange
^

Mit der Absetzzange Bleche für die Verbindungsstelle formen

Die Absetzzange ist als Biegezange ein Handwerkzeug, welches in der Blechverarbeitung eingesetzt wird. Man kann feststellen, dass die Absetzzange oft für Reparaturarbeiten an Blechen verwendet wird. Das hängt damit zusammen, dass man beim Einsetzen eines Teiles zum Verschweißen oder Löten keine Überlappung als Absatz nach Außen sehen will. Daher formt man das einzusetzende Teil so um, dass es entsprechend der Dicke des Außenblechs an den Rändern nach hinten versetzt wird. Dazu wird die Absetzzange genutzt.

Einsatzgebiete

Die Absetzzange wird tatsächlich am häufigsten als Profi-Werkzeug einer gut ausgestatteten Kfz-Werkstatt vorgefunden, um bei den Reparaturen an Karosserien optimale Ergebnisse zu erreichen. Die Absetzzange hier ist nicht zu verwechseln mit einer Elektronik-Absetzzange, die auch als Abisolierzange bezeichnet wird.

Die Absetzzange für die Blechbearbeitung

Die Absetzzange ist relativ groß; der Griff ist über ein Gelenk mit dem relativ kurzen Zangenkopf verbunden, der im Verhältnis zur Längsachse des Werkzeugs um 90 Grad gedreht ist. Unterschiede gibt es in der Ausgestaltung des Zangenkopfes. Die einfachste Variante besitzt zwei Backen, die einen Absatz haben und beim Zusammendrücken ein Stück blech nach hinten biegen. Die Absetztiefe, die meist zwischen ein und zwei Zentimeter liegt, ist durch die Backenform vorgegeben und kann damit nicht variiert werden. Die Absatzbreite ist ebenfalls durch die Kopfform der Zange vordefiniert und beginnt ab anderthalb Zentimeter. Da aber nicht alle Bleche verschweißt werden, sondern zum Teil auch verschraubt, gibt es eine zweite Zangenvariante, die zusätzlich zu den Absetzbacken der ersten Variante auf der gegenüberliegenden Seite des Zangenkopfes noch eine Möglichkeit zum Lochen von Blechen eröffnet. Das Lochen wird mit der Hebelmechanik ermöglicht, indem man den Zangenkopf um 180 Grad dreht. Die Lochgrößen können meist bis zu einem Maximaldurchmesser an einer Stellschraube eingestellt werden.

Weitere Eigenschaften

Die Griffe der Absetz- oder Absetz- und Lochzangen sind oftmals mit Gummi oder Kunststoff ummantelt, damit man am Griff auch nicht mit geschwitzten Händen abrutscht. Die Zangen sind relativ schwer.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.