Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Boccia-Ausrüstung

  boccia ausrüstung  (25 Angebote unter 28.239.038 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „boccia ausrüstung“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema boccia ausrüstung
^

Boccia-Ausrüstung – ein Freizeitspiel, für das man Augenmaß benötigt

Boccia ist ein Freizeitspiel, bei dem es das Ziel ist, Kugeln möglichst nah an eine kleine Setzkugel, dem Pallino, zu werfen. Damit gehört das Spiel zum Präzisionssport und ähnelt dem französischen Boule-Spiel. Boccia wird auf einem ebenen Boden, meist Sand oder Muschelkalk, gespielt, welcher in spezielle Bahnen eingeteilt wird. Zur Boccia-Ausrüstung gehören die Pallino und die Kugeln.

Die Spielregeln von Boccia

Die Spieler spielen je nach Spielart (Einzel, Doppel, Dreier) mit unterschiedlich vielen Kugeln. In jedem Spielzug wird die Kugel so geworfen, dass sie am nächsten an der Zielkugel liegen bleibt, als die Kugel der Gegenpartei. Wenn alle Kugeln aller Spieler geworfen sind, ist der Durchgang vorbei. Gewonnen hat der, der die meisten Punkte erzielt hat, wobei ein Punkt immer für die Kugel gegeben wird, die nach einem Durchgang näher an der Zielkugel liegt als die beste Kugel des Gegenspielers. Bei den Würfen werden verschiedene Vorangehensweisen in Bezug auf Ausgangswurfpunkt und Aufsatzpunkt der Kugeln unterschieden:  man hat die Wahl zwischen Raffa-Würfen und dem Volo-Wurf.

Die Boccia-Ausrüstung

Zur Ausrüstung gehören Bocciakugeln, die vorzugsweise aus einem synthetischen Material bestehen. Ein wichtiger Teil der Ausrüstung ist die Pallino – die Setzkugel. Im Set sind in der Regel acht Kugeln à vier Farben erhältlich. Sie können jedoch auch Sets mit sechs Kugeln in Metallfarben erwerben. Wenn Sie gern und regelmäßig Boccia spielen, so ist ein Komplettset eine gute Wahl. Einige Anbieter versehen die Kugeln mit einer robusten Nylontasche, die Sie bequem überall mit hinnehmen können. Soll Boccia in einem Innenbereich gespielt werden, so kann auf eine spezielle Hallenboccia Ausrüstung zurückgegriffen werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.