Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bordsteinversetzerzange

  Bordsteinversetzerzange  (40 Angebote unter 28.290.574 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bordsteinversetzerzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bordsteinversetzerzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bordsteinversetzerzange
^

Die Bordsteinzange am besten paarweise verwenden

Die Bordsteinzange ist ein Werkzeug aus dem Straßen- und Wegebau und wird dazu verwendet, entsprechende Bauteile wie Bordsteine mit minimalem Aufwand genau an die passende Stelle zu setzen. Der Vorteil ist, dass man mit der Spezialzange kurze Nachfasszeiten hat und damit die Richtschnur nicht beeinträchtigt wird. Am allerbesten ist es, wenn man die Bordsteinzange zusammen mit einem Kollegen paarweise verwendet, weil dann eine bessere Richtungsausrichtung des Bauteils möglich ist. Die Bordsteinzange wird zum Teil auch als Bordsteinversetzzange bezeichnet.

Aussehen und Verwendung der Bordsteinzange

Die Zange besitzt im unteren Teil zwei Greifbacken und hinter dem Drehgelenk zwei Griffe, die abgeknickt nach außen stehen. Die Gesamtlänge der Zange liegt bei ca. 80 bis 100 cm. Sind die Griffe C-förmig, können bestenfalls zwei Leute zugreifen.
Im Straßen- und Wegebau werden Bordsteine dazu verwendet, um entweder verschiedene Bereiche der Straße wie Gehweg und Fahrbahn abzugrenzen oder um Grünstreifen von Fahrbahn oder Weg zu trennen. Zudem dienen Bordsteinzangen auch dem Transport und dem Einfügen von Natursteinen aller Art.

Zur Einordnung

Unter dem Baugerät gehört die Bordsteinzange in den Bereich der Spezialzangen. Wenn man bedenkt, dass Fahrbahnabgrenzungssteine als Hochbordstein ein gewisses Gewicht mit sich bringen, sind Tragelasten der Bordsteinzangen von bis zu 200 kg keine Seltenheit. Oftmals genügt aber wegen des paarweisen Einsatzes der Zange eine halb so hohe Tragekraft. Das Eigengewicht je Zange kann man zudem mit knapp über zehn Kilogramm je Stück veranschlagen.

Weitere Eigenschaften der Bordsteinzange

Für die Auswahl der passenden Bordsteinzange gibt es weitere Eigenschaften, die es zu beachten gilt. Dazu gehören
  • die Öffnungsweite der Backen,
  • die Eintauchtiefe, also wieweit man von oben nach unten greifen kann,
  • die Backenlänge und
  • die Art der Greifbacken wie etwa Gummigreifelemente.

Zum Material

Das Material der Zangen besteht ebenfalls oft aus Werkzeugstahl, dass aufgrund der Beanspruchung im Außenbereich in verschiedensten Witterungsverhältnissen meistens zusätzlich oberflächenveredelt ist. Diese kann zum Beispiel in einer galvanischen Verzinkung liegen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.