Reinigungswagen - einfache Müllentsorgung immer und überall
Abfallwagen sind eine enorme Hilfestellung für Ihr Reinigungspersonal. Egal, ob in Büroräumen, im Krankenhaus oder in Kaufhäusern, Mülltrennung spielt heutzutage immer eine große Rolle und, da wir in einer Wegwerfgesellschaft leben, fallen täglich große
Abfallmengen an, die entsorgt und weggeräumt werden müssen. Damit der Müllsack, der die Reste bei der Gebäudereinigung aufnimmt, immer offen gehalten wird und leicht zu transportieren ist, werden Abfallwagen eingesetzt.
Schwere Säcke, das war gestern
Ein Müllsack mit einem Volumen bis zu 120 Litern kann bei kompletter Befüllung sehr schwer werden. Egal, ob der Müll aus den einzelnen
Papierkörben der Büromitarbeiter oder der Restmüll aus der Kaffeeküche des Schwesternzimmers im Krankenhaus entsorgt werden soll, das Gewicht muss von A nach B bewegt werden. Abfallwagen ermöglichen es, denn Müll quasi auf Rollen zu bewegen und dadurch den Rücken zu schonen. Die körperliche Belastung der Mitarbeiter verringert sich durch die Nutzung solcher Wagen. Fahrbar und leicht ist die Devise.
Mülltrennung in jeder Hinsicht
Damit die
Mülltrennung auch beim Abtransport des Abfalls noch aufrecht erhalten werden kann, ist es sinnvoll, je nach Mülltrennungsverhalten und zu reinigenden Räumen zu entscheiden, wie viele
Müllsäcke im Abfallwagen Platz finden sollen. Leeren Ihre Mitarbeiter lediglich Papierkörbe in Büroräumen, in denen jeglicher Müll zusammen entsorgt wird, so reicht eine Halterung für Müllsäcke aus. Wird es spezifischer, so dass beispielsweise in der Kaffeeküche Biomüll wie Kaffeefilter getrennt von Milchpackungen entsorgt werden, so sollten Sie diese Trennung auch beim Abtransportieren im Abfallwagen aufrecht erhalten und auf zwei Halterungen Wert legen. Die Halterungen sollten, um ein ausreichendes Transportvolumen sicher zu stellen, für Müllsäcke ausgelegt sein, die 120 Liter fassen können.
Deckel zu
Einen Abfallwagen mit Deckel vermeidet nicht nur unangenehmen Gerüche, daneben helfen die
Deckel auch bei der Sortierung. Verschiedene Farben erlauben, die oben angesprochene Mülltrennung ohne großen Aufwand gezielt umzusetzen. Wer möchte schon mit dem Biomüll quer durch das angrenzende Großraumbüro fahren oder gar neben Patienten im Krankenbett die einzelnen Papierkörbe leeren, während der Müll aus dem Sanitärbereich im Abfallwagen ohne Deckel mittransportiert wird. Geruchs- und Sichtschutz wird durch passende Klappdeckel möglich.
Zusatzhalter
Damit neben dem Abfallsack auch noch die
Reinigungsgeräte wie Besen, Schaufel und Wischmopp transportiert werden können, achten Sie darauf, dass der Abfallwagen über
Halterungen für diese Geräte verfügt. Es wird dadurch umso einfacher, alles ordentlich zusammen zu verwahren, griffbereit zu haben und ohne lange Vorbereitungszeit mit der Gebäudereinigung zu beginnen. Auflagen unter den Abfallsäcken ermöglichen es, zu entsorgende Pappkartons oder Verbrauchsmaterial wie Toilettenpapier zum Auffüllen mit zu führen. Prüfen Sie einerseits, wie groß das zu reinigende Areal ist, und andererseits, ob eine Unterteilung der Aufgaben in der Reinigung vorgenommen wird. Ist Ihr Mitarbeiter nur für die Müllentsorgung zuständig, können Sie auf Gerätehalter verzichten. Führt er eine Komplettreinigung durch, sollte er auch sein Arbeitsgerät immer dabei haben.
Fahrbar und leicht verstaut
Damit auch Hindernisse wie Türschwellen oder der Einstieg zum Fahrstuhl leicht überwunden werden kann, sollten Sie auf große Rollen achten. Lenkrollen sorgen dafür, dass der Abfallwagen leicht und unkompliziert geführt und auch im beladenen Zustand noch ohne Anstrengung von A nach B gerollt werden kann. Wer mobil unterwegs ist und von einem Objekt zum anderen fährt, ohne überall vor Ort seine Ausrüstung zu deponieren, sollte darauf achten, dass der Abfallwagen zusammenklappbar, dadurch leicht zu transportieren und platzsparend zu verstauen ist.