Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Dreieckschleifer

  Dreieckschleifer  (60 Angebote unter 28.275.184 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Dreieckschleifer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Dreieckschleifer
^

Deltaschleifer - der Spezialist für Ecken und Rundungen


Deltaschleifer sind kleine handgeführte Elektrowerkzeuge, die in der Wirkungsweise mit Schwingschleifern vergleichbar sind. Der Delta- oder Dreieckschleifer besitzt jedoch anstatt eines Schleiftellers einen spitz zulaufenden Schleifaufsatz, der es dem Deltaschleifer ermöglicht, auch an kleinen, nicht gut zugänglichen Stellen zu schleifen oder mit dem geeignetem  Zubehör zu polieren.

Einsatzgebiete

Deltaschleifer können in den unterschiedlichsten Bereichen der Industrie und Wirtschaft eingesetzt werden. Da dieses Werkzeug nicht nur das Abschleifen von verschiedenen Oberflächen ermöglichen, sondern auch das Polieren von Holz, Metall, Kunststoff und Glas, sind sie für jeden Unternehmer gleichermaßen interessant. Im privaten Bereich allerdings lohnt sich die Anschaffung eines solchen Schleifgerätes vor allem zum Restaurieren von alten Möbeln. Da der Deltaschleifer eher gedacht ist, um kleine Flächen zu schleifen, ist er die ideale Ergänzung zum Exenter oder Schwingschleifer. 

Beschaffenheit der deltaförmigen Schleifplatte

Nicht jede Schleifplatte ist gleich. Passen Sie sie an die zu bearbeitende Fläche an. Ein harter Schleifteller eignet sich nicht, um Wölbungen zu schleifen, dabei würde es unweigerlich zu Beschädigungen am Schleifteller und Schleifpapier selbst kommen. Bei der Bearbeitung von glatten Flächen kann der harte Schleifteller allerdings seine Vorzüge ausspielen. Die Möglichkeit, die Schleifplatte um 360 Grad zu drehen, sollte ein guter Deltaschleifer auf jeden Fall besitzen. Nur so lässt sich das Schleifwerkzeug optimal an die jeweilige Arbeitssituation anpassen. Das Schleifpapier wird wie beim Exenterschleifer auch mittels Klettverschluss angebracht.

Nur ein leistungsstarker Motor bietet ausreichende Kraftreserven

Die Leistung sollte man auch beim Kauf eines Deltaschleifers nicht vernachlässigen. Viele Menschen sind in dem Glauben, dass für kleinere Flächen auch die Motorleistung geringer dimensioniert werden kann. Dies ist allerdings ein Trugschluss. Denn nur ein Motor, der auch über ausreichende Leistungsressourcen verfügt, läuft nicht ständig auf Hochtouren und hat somit eine längere Lebenserwartung als ein Motor ohne Leistungsreserven. Eine Leistungsaufnahme von ca. 250 Watt sollte ein Deltaschleifer daher schon besitzen. So haben Sie auch längerfristig Freude an Ihrem neuen Werkzeug.

Sauberes Arbeit mit einem Deltaschleifer

Eine optimale Staubabsaugung ist bei Delta- oder Dreieckschleifern Pflicht. Gerade in geschlossenen Räumen, wo diverse Gegenstände wie Farben und Lacke von Hölzern geschliffen werden, ist eine geeignete Absaugung angebracht, um die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter zu schützen und das Arbeitsumfeld vor allzu großer Staubbelastung zu bewahren.
Eine Möglichkeit zum Auffangen des Schleifstaubes bieten Auffangbehälter. Diese werden einfach am Griffende des Schleifers montiert und können je nach Bedarf einfach und schnell entleert werden. Die wirkungsvollste und daher auch bessere Variante der Staubabsaugung bieten Industriestaubsauger, die mittels spezieller Adapter am Deltaschleifer angeschlossen werden können.

Sie benötigen weiter Produkte aus dem Bereich Schleifwerkzeug?

Wir bieten es Ihnen. Vom Lammellenschleifer, über Poliertuch bis hin zur Vlies- Schleifscheibe haben wir ein reichhaltiges Angebot an Produkten für Sie parat.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.