Elektrische Raumheizgeräte zeichnen sich durch Flexibilität aus
Elektrische Raumheizgeräte gibt es zwischen 500 Watt (W) Leistung bis hin zu meist 7.500 Watt (W); sie stellen dank effizienter Regelung immer die passende Heizleistung zur Verfügung und helfen damit, Energie zu sparen. Es gibt viele Gründe - von der Altbausanierung bis zur Ergänzungs- oder Vollheizung in Neubauten - auf elektrische Raumheizgeräte zurückzugreifen. Man rechnet ungefähr, dass eine Heizleistung von 7,5 kW für etwa 20 Kubikmeter Raum im extremen Winter ausreichend ist.
Wand- oder Standkonvektoren
Diese elektrischen Raumheizgeräte sind optimal für Räume, die man nicht ständig benötigt wie zum Beispiel Gästezimmer, Diele, Hobbyraum oder Bäder.
Konvektoren sind Direktheizgeräte, in der Anschaffung günstig und schaffen in kurzer Zeit behagliche Wärme. Zeitschaltuhren und Thermostate sorgen für einen effizienten Betrieb.
Infrarotelektroheizer und Badezimmerheizgeräte
Die Wärme des Heizgerätes spürt man direkt beim Einschalten auf der Haut, weshalb die
Infrarotelektroheizer meist im Außenbereich, aber auch gerne in Badezimmern eingesetzt werden. Als Badheizungen benötigen diese elektrischen Raumheizgeräte meist nicht mehr Leistung als 2.000 Watt. In Bädern werden auch Handtuchtrockner, Hand- oder Haartrockner eingebaut, man denke an Zimmer und Sanitärräume in der Hotellerie.
Wärmewellenheizgeräte
Wärmewellenheizgeräte arbeiten im Infrarotbereich und sind gut für das Raumklima, weil diese elektrischen Raumheizgeräte weder Luftfeuchte noch Sauerstoff entziehen.
Elektro- und Elektro-Wandheizer
Elektroheizer mit einem kräftigen Ventilator werden in Werkstätten und kleineren Produktionshallen genutzt. Hier liegt die Wattzahl je nach Raumvolumen zum Teil deutlich über 7,5 Kilowatt (kW).
Elektro-Wandheizer gehören in Mietwohnungen oder Büros und zeichnen sich durch schmale, platzsparende Heizkörper aus, auch für kleine Räume.
Rippenrohrheizungen für industrielle Zwecke
Rippenrohrheizungen sehen wie ein Rohr aus, tragen eine gerippte Ummantelung aus gefaltetem Kunststoff und werden im Lagerbereich für wassergefährdende Stoffe genutzt, um die Räume frostfrei zu halten.
Kaminfeuer
In den Hallen nobler Hotels wird gerne eine angenehme Atmosphäre geschaffen, indem man ein künstliches
Kaminfeuer anbietet, das schon durch die Optik Wärme suggeriert. Entweder sieht man das Feuer auf einem Bildschirm oder an künstlichen Holzscheiten züngeln, wenn zusätzlich Spiritus verwendet wird. Elektrische Kaminfeuer sind eine saubere Alternative zum echten Kamin.