Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fahrrad-luftpumpe sks
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrrad-Luftpumpe

  Fahrrad-Luftpumpe  (20 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrrad-Luftpumpe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrrad-Luftpumpe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrrad-Luftpumpe
^

Fahrrad-Luftpumpen – Damit der Druck in den Fahrradreifen stimmt

Fahrrad Luftpumpen gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, die sich am Einsatzzweck, bzw. am Einsatzort orientieren. Es gibt leistungsstarke Pumpen für den Hausgebrauch, welche aber nicht sehr kompakt sind und verschieden große Pumpen für unterwegs.

Die verschiedenen Fahrrad-Luftpumpen-Arten

Handluftpumpen sind in unterschiedlichen Ausführungen und Größen erhältlich. Wichtig sind hier die ergonomische Gestaltung und die Größe der Luftkammer, um ein angenehmes Pumpen von Hand zu gewährleisten. Es können diese Arten unterschieden werden:
  • Handluftpumpen
  • Kompakte Luftpumpen für die Montage am Fahrrad
  • Stand-Luftpumpen
Kompakte Luftpumpen zur Montage am Fahrrad werden mit einem Befestigungssystem geliefert, um die Luftpumpe z.B. mithilfe der vorhandenen Bohrungen für einen Trinkflaschenhalter zu montieren oder unter dem Fahrradsattel oder der Sattelstütze. Standluftpumpen haben in der Regel einen stabilen Standfuß und einen T-Griff. Mit Ihnen kann man am komfortabelsten und am schnellsten Fahrradschlauch aufpumpen.

Fahrrad-Luftpumpen für verschiedene Ventile

Fahrradreifen bzw. Fahrradschläuche gibt es mit verschiedenen Ventilen (Fahrradschlauch Ventile)
  • Dunlopventil
  • Sclaverandventil
  • Schraderventil
Das Dunlop Ventil wird gerne bei City- oder Trekkingrädern verwendet. Es handelt sich hierbei um das klassische Fahrradventil, welches immer noch am häufigsten an Fahrrädern zu finden ist. Es handelt sich um ein Ventil, welches in einem Gewinderohr untergebracht ist und mit einer Verschlusskappe gesichert wird.

Das Sclaverandventil ist bei sportlichen Rädern wie Rennrädern, Mountainbike oder bei Rädern mit schmalen Felgen weit verbreitet. Das Sclaverandventil ist ein schlankes Ventil mit einer Rändelmutter, welche vor dem Aufpumpen des Reifens gelöst werden muss. Durch Druck auf die gelöste Rändelmutter kann man auch den Druck im Reifeninneren ablassen.  Das Schraderventil findet Verwendung vor allem bei Mountainbikes oder anderen Fahrrädern mit großvolumigen Reifen. Es ist auch unter der Bezeichnung Auto-Ventil“bekannt, da es exakt dem Ventil entspricht, welches auch bei Autobereifung verbaut wird. Die damit bestückten Reifen können damit auch an Tankstellen aufgepumpt werden.

Die Pflege der Luftpumpen

Eine Fahrradpumpe ist mit Gummidichtungen ausgestattet, um Luftdruck aufbauen zu können. Diese Gummidichtungen sollten nur mit verträglichen und silikonfreien Pflegeprodukten in Berührung kommen, da sie sonst spröde und luftdurchlässig werden können. Der Pumpzylinder ist in der Regel aus Stahl und sollte mit einem geeigneten Fett oder Öl regelmäßig geschmiert werden, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.