Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Fallminenstift

  Fallminenstift  (42 Angebote unter 28.283.996 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fallminenstift“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fallminenstift"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fallminenstift
^

Fallminenstifte - praktische und umweltfreundliche Bleistifte

Künstler, Grafiker und Architekten verwenden zum Skizzieren sehr häufig die praktischen Fallminenstifte. Sie sehen in etwa so aus wie ein Kugelschreiber und sind genauso leicht zu handhaben. Durch den Druck auf einen Knopf öffnet sich eine Klammer, so dass die Mine herausfallen kann. Wird sie nicht mehr benötigt, genügt ein weiterer Druck und man kann die Mine vorsichtig in die Fassung zurückschieben. Der Vorteil bei diesen Stiften ist, dass sie nicht angespitzt werden müssen und jederzeit einsatzbereit sind. Sie können bequem in der Jackentasche aufbewahrt oder - bei einigen Modellen - mit einem Clip angesteckt werden. Auch brechen sie nicht so schnell ab wie gewöhnliche Bleistifte.

Welchen Unterschied gibt es zwischen Fallminenstift und Druckbleistift?

Fallminenstifte werden oft mit Druckbleistiften verwechselt. Druckbleistifte verfügen über extrem dünne Minen, es können sich auch mehrere Minen in einer Fassung befinden. Fallminenstifte besitzen eine dickere Mine, die für Zeichnungen und Skizzen sehr viel besser geeignet ist, da sie nicht so leicht abbrechen und das Papier nicht beschädigen können. Die Minen sind in der Regel bei allen Modellen austauschbar, was nicht nur praktisch, sondern auch umweltfreundlich ist.

Weitere Eigenschaften

Die Fallminen gibt es in unterschiedlichen Stärken, von ca. 2 mm bis zu sehr dicken Stiften mit einer 6 mm dicken Mine. Gewöhnlich werden aber nur Modelle der Stärke 2 bis 3,15 mm verwendet. Für besonders feine Zeichenarbeiten können die Minen auch vorsichtig gespitzt werden. Dafür werden entweder spezielle Minenspitzer verwendet oder ein kleines Stück Sandpapier.
Selbstverständlich sind die Stifte in verschiedenen Härtegraden erhältlich. Minen mit der Bezeichnung 4 H sind extrem hart und lassen sich nicht verschmieren, diese sind für exakte Linien und klare Formen sehr gut geeignet. HB ist ein mittlerer und der am häufigsten verwendete Härtegrad. Die Bezeichnung B bis B 4 kennzeichnet sehr weiche Stifte, mit denen großflächig gearbeitet werden kann und die sich sehr leicht verschmieren lassen. Durch das bewusste Verschmieren erzeugen Künstler Schattierungen und plastische Formen wie Faltenwürfe. Zu den Stiften sind austauschbare Ersatzminen erhältlich. Die Farbe ist in der Regel schwarz, es gibt aber auch Minen in unterschiedlichen Farben wie z. B. blau und rot.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.