Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: athmer fingerschutz-rollo
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Fingerschutz-Rollo

  fingerschutz rollo  (27 Angebote unter 29.074.407 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „fingerschutz rollo“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fingerschutz-Rollo"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema fingerschutz rollo
^

Das Fingerschutz-Rollo hilft, Verletzungen zu vermeiden

Abknickende Verbindungen zwischen Schränken und Türen führen hier schnell zu Zwischenräumen, in denen man sich die Finger einklemmen kann. Wird dann ein bewegliches Teil noch beansprucht, sind Quetschungen vorprogrammiert. Um Unfälle dieser Art zu vermeiden, sollte man mit Fingerschutz-Rollos an gefährlichen Stellen vorbeugen.

Die Funktionsweise eines Fingerschutz-Rollos

Das Fingerschutz-Rollo als Türdichtung funktioniert einfach und vermeidet Gefahren zuverlässig: Ein flexibles Gewebe besitzt zur Befestigung an einer Türe ein entsprechendes Halteprofil als Schiene. Die andere Seite des Stoffes wickelt sich um ein zylindrisches Rohr und verschwindet hinter einer hülsenartigen Abdeckung, die an der Wand bzw. dem Schrankkorpus befestigt wird. Durch Federn wird eine Spannung erzeugt, so dass das flexible Material beim Öffnen der Türe ausgezogen wird und sich beim Schließen der Tür wieder aufwickelt.

Einrichtungen, die die Rollos nutzen

Der Fingerschutz findet sich nicht nur in Kindertageseinrichtungen, sondern auch in Kinderkrankenhäusern, bei Kinderärzten, in kinderfreundlichen Hotels und Gaststätten sowie überall dort, wo die kleinen Gäste vor Verletzungen geschützt werden müssen.

Die Befestigung

Die Befestigung des Fingerschutz-Rollos erfolgt am bandseitigen Spalt der Türe und an der Zarge bzw. Schrankwand durch Festkleben oder auch Verschrauben. Ist geplant, die Rollos nach ein paar Jahren wieder zu entfernen, sollte man Löcher durch Schrauben möglichst vermeiden. Kleberreste können mit Waschbenzin oder Verdünnung dagegen in der Regel später immer noch problemlos wieder entfernt werden.

Zusätzlicher Nutzen

Das Fingerschutz-Rollo muss weit genug von dem entstehenden Türspalt entfernt befestigt werden, weil es sonst oft stört und hindert anstatt seine Schutzfunktion zu entfalten. Ein zusätzlicher Nutzen des Rollos liegt zudem darin, dass es als Türöffnungsbegrenzer dient und damit meist ein Anschlagen des Türblattes an Wänden oder Möbeln verhinert werden kann.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.