Getränkespender - frisch gezapft
Egal, ob warm oder kalt, ein Getränkespender versorgt Ihre Gäste, Kunden, Besucher und Mitarbeiter immer zuverlässig mit Getränken. Ob Messe,
Buffet, Selbstbedienungsrestaurant, Pausenraum oder Büro mit dem richtigen Getränkespender landen Tee,
Kaffee, Säfte, Wasser und Sorbets immer frisch und gut temperiert in der Tasse oder im Glas.
Dosieren leicht gemacht mit dem Getränkespender
Getränkespender erlauben es, das Erfrischungsgetränk direkt in das Trinkgefäß zu dosieren. Bei Kannen werden meist Pumpsysteme verwendet, um die Entnahme zu erleichtern. Dies ist vorteilhaft, um auch bei schweren Kannen mit einem großen Fassungsvermögen ein bequemes Bedienen zu ermöglichen. Getränkestationen hingegen nutzen meist Zapfhähne zum dosieren. Je nach Konsistenz ist es wichtig, auf den Durchmesser des Auslaufhahns zu achten. Säfte mit Fruchtfleisch und Sorbets können sonst für Verstopfungen sorgen.
Der richtige Getränkespender
Die Auswahl des Getränkespenders richtet sich danach, ob Sie mobil unterwegs sind oder einen festen Stellplatz für das Gerät haben und was und in welchen Mengen angeboten werden soll.
Von der Kanne bis zur Profistation
Thermoskannen sind besonders dann geeignet, wenn Sie mobil unterwegs sind. Die Isolierungen halten den Inhalt nach Bedarf warm oder kalt. Der Zeitraum ist allerdings begrenzt. Gute Systeme halten mindestens zwölf Stunden warm und 24 Stunden kalt. Diese Getränkespender lassen sich leicht transportieren und verfügen meist über einen Henkel.
Dispenser mit Auslaufhahn sind die elegantere Variante. Auch bei diesen Getränkespendern ist Flexibilität das Stichwort. Besonders auf dem Buffet machen sich solche Spender gut. Geräte ohne elektrisch betriebene Heizung oder Kühlung sorgen für ausreichende Mobilität, so dass der Einsatz auch auf Veranstaltungen und beim Catering ohne Weiteres möglich ist.
Getränkestationen sind nicht für den mobilen Einsatz bestimmt. Sie bieten die bestmögliche Temperierung der eingefüllten Getränke. Durch Heiz- und Kühlsysteme bleiben die Getränke in diesen Spendern dauerhaft gut temperiert. Auslaufhähne ermöglichen eine einfache Entnahme. Durch ständiges Umwälzen der kohlensäurefreien Getränke wird das Entstehen von Schaumkronen vorgebeugt und eine gleichmäßige Temperatur des gesamten Inhalts gewährleistet. Geräte mit integrierter Umwälzung sind für Kaltgetränkespender absolut zu empfehlen.
Heiß, kalt, trendig
Haben Sie sich festgelegt, welche Bauform der Getränkespender haben und wie es in puncto Mobilität aussehen soll, ist es wichtig, ob Sie einen
Heißgetränkeautomaten,
Kaltgetränkespender oder ein Kombigerät erwerben wollen. Hiernach richtet sich das Kühl- und Warmhaltevermögen des Spenders. Der Einsatz von Thermostaten mit je nach Verwendung angepassten Temperaturbereichen ist in diesem Zusammenhang wichtig. Wen wollen Sie ansprechen und wo wird der Getränkespender eingesetzt? Säfte lassen sich hervorragend in durchsichtigen Behältern präsentieren. Bei jüngeren Zielgruppen ist Sorbet, so genanntes Slush, in unterschiedlichen Farben der neue Erfrischungstrend.
Fassungsvermögen und Auswahl
Da bei einem Getränkespender die
Getränke direkt eingefüllt werden, ist ein an die Frequentierung angepasstes Fassungsvermögen wichtig. Die Getränke sollten nicht zu lange im
Getränkeautomaten verweilen, da dies die Qualität nachhaltig beeinflussen kann. Füllen Sie im Zweifelsfall lieber nach, bevor Sie unverbrauchte Getränke später wegschütten. Mehrere Behälter ermöglichen es, das Sie Ihr Angebot erweitern und verschiedene Getränke und Geschmacksrichtungen anbieten können.