Gitterboxen bringen System und Ordnung in Transport und Aufbewahrung
Gitterboxen sind Konstruktionen aus einem halboffenen Rahmen und einem geschlossenen Boden. Sie werden als Ladehilfsmittel, ähnlich einer Palette, zur Aufbewahrung und Sammlung, aber auch als eigenständiges Transportmittel eingesetzt.
Gitterboxpaletten
Gitterboxpaletten sind als Ladehilfsmittel gedacht. Sie verfügen über vier Füße für einen sicheren Stand und ermöglichen es, durch ihre dadurch entstehende Bodenfreiheit mit einem
Hubwagen oder einem
Gabelstapler von jeder Seite her aufgenommen zu werden. Stellwinkelaufsätze, die an den Gitterboxpaletten oben angebracht sind, ermöglichen das Stapeln mehrerer Gitterboxen aufeinander. Dabei ist neben der Traglast, die angibt, welches Gewicht in der Gitterbox verstaut werden darf, auch die Auflast zu beachten. Sie gibt das Gewicht an, das auf die unterste Gitterboxpalette aufgestapelt werden darf. Durch die Stapelbarkeit wird die Gitterbox zum platzsparenden und wirtschaftlichen Lagerhilfsmittel.
Gitterboxpaletten werden in der Logistik und der Lagerhaltung vorrangig für schwer stapelbare Güter genutzt. Genormte Gitterboxen sind als Tauschpalette zugelassen. Sie haben dann immer ein Gewicht von 85 kg und die Abmaße 1.240 × 835 × 970 mm (L×B×H). Somit sind sie ideal auf die Größe der Ladefläche von LKW abgestimmt. Für einen platzsparenden Rücktransport sollten Sie faltbare Gitterboxen wählen. So kann zu dem leeren Ladehilfsmittel gleich noch ein lukrativer Auftrag abgewickelt werden und es entstehen keine Leerfahrten.
Transportwagen
Gitterboxen dienen, soweit sie über Rollen verfügen, als selbstständiges Transportmittel. Dabei werden Transportwagen, die mit einer umschließenden Gitterkonstruktion versehen sind, in unterschiedlichen Abmessungen angeboten. Nachrüstbare Zwischen- und Einlegeböden ermöglichen es, diese spezielle Gitterbox an Ihre Ansprüche anzupassen. So kann einfach und schnell Wäsche von A nach B transportiert werden oder die Kartonage, die oftmals beim Bestücken von Regalen in Supermärkten anfällt, aufgenommen und weggeschafft werden. Die Einsatzbereiche sind schier uneingeschränkt. Ein sorgfältiges Stapeln wird überflüssig und beim Transport ist die „Ladung“ sicher verwahrt, so dass nichts verloren geht. Achten Sie bei diesen Gitterboxtransportwagen auch auf das Eigengewicht; umso leichter, desto geringer ist der Kraftaufwand beim Bewegen.
Gitterboxen für Sammelstellen
Im Bereich Sammlung von Verpackungen aus jeder Branche oder der Sammlung von Öldosen oder Altteilen im Kfz-Handwerk sind Gitterboxen perfekt geeignet. Platzsparend und unkompliziert können die zu entsorgenden Gegenstände einfach eingeworfen werden, durch spezielle Einsatzwannen vermeiden Sie Verschmutzungen durch auslaufende Restflüssigkeiten. Einwerfen, abtransportieren, fertig. Ein Umpacken ist nicht mehr nötig, es erfolgt nur noch der Austausch von voll auf leer.
Sie suchen mehr zur Aufbewahrung?
Wir bieten es Ihnen. In unserem Bereich
Betriebsausstattung, Lagerausstattung finden Sie zahlreiche Produkte zu diesem Thema.