Großformat-Laminiergeräte zum Schutz von größeren Papierformaten
Um Poster und Plakate oder auch andere Dokumente im Großformat dauerhaft vor Rissen, Feuchtigkeit oder Verschmutzungen zu schützen, ist ein Großformat-Laminierer als Element der Büroausstattung unverzichtbar. Ebenso eignet sich das
Laminiergerät als Architekturbedarf, um beispielsweise Zeichnungen darin aufzubewahren. Das spezielle Bürogerät kann je nach Bedarf entweder heiß oder kalt laminieren, um bedrucktes
Großformat-Kopierpapier langfristig zu erhalten.
Heiß oder kalt laminieren? – Spezielle Einsatzmöglichkeiten
Besonders sensibles, von der Stärke her dünnes Großformatpapier sollte bevorzugt kalt laminiert werden, um irreparable Schäden zu vermeiden, die durch das heiße Einschweißen mit dem Laminiergerät entstehen können. Heißes Laminieren eignet sich dagegen für eher normale bis dickere Papiersorten, wobei beide Laminierer Formate ab Din A4 bearbeiten können. Sowohl
Heißlaminiergerät als auch Kaltlaminator bewähren sich in jeder Hinsicht.
Des Weiteren überzeugen Modelle, die über eine integrierte Schneidvorrichtung verfügen, sodass nachträglich kein Großformat-Schneider (großformat-schneidemaschine)mehr zum Einsatz kommen muss. Darüber hinaus variieren die Geräte in der Durchlaufgeschwindigkeit, sodass zahlreiche Papiere innerhalb kürzester Zeit eingeschweißt werden können.
Besonders beim Heißlaminiergerät ist es wichtig, die Vorlaufzeit zum Aufheizen zu berücksichtigen. Verfügt das Modell über eine integrierte, automatische Ausschaltfunktion, ist zudem eine Überhitzung ausgeschlossen. Äußerst empfehlenswert sind zudem Laminiergeräte, die sich der Folienstärke individuell anpassen.
Die maximale Folienstärke und Arbeitsbreite beachten
Je nach Bedarf stehen unterschiedliche
Laminierfolien, Laminiertaschen oder Laminierbänder zur Wahl, die neben dem Schutz vor Nässe auch einen Schutz vor Licht bieten, damit der Inhalt nicht ausbleicht. Bei der Auswahl sollte des Weiteren auf die max. Folienstärke ebenso geachtet werden, wie auch auf die Arbeitsbreite, die das Gerät bietet, damit die Arbeiten professionell durchgeführt werden können.
Großformatdrucker, Großformat-Scanner und weitere praktische Helfer - Empfehlungen
Zum Ausdrucken größerer Formate ist der
Großformatdrucker als Bürobedarf ebenfalls unabdingbar. Sollen Poster oder andere Großformate eingescannt werden, erweist sich der Großformat-Scanner als praktischer Helfer.