Übersicht | "Hochtonhorn"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 245,76* pro Stück |
| |
IMG Stageline MPT-151 Hochton-Horn ohne Treiber (3 Angebote) IMG Stageline MPT-151 Hochton-Horn ohne Treiber IMG Stage Line MPT-151 Mittel-/Hochtonhorn Ausstattung: Hochtonhorn Mit 3,5-cm-Standard-Gewinde (1 3/8") aus stabilem Kunststoff, insbesondere geeign... |
|
ab € 9,77* pro Stück |
| |
|
|
ab € 18,36* pro Stück |
| |
|
Monacor International 10.0240 |
ab € 36,26* pro Stück |
| |
McGee Piezo-Hochtontreiber HLQ-02 Passend zu 203441/203442, Treiber, Hochtonhorn, Driver, Hochtöner (1 Angebot) McGee Piezo-Hochtontreiber HLQ-02, passend für alle Hornvorsätze mit einem 34,9 mm (1 3/8") Schraubanschluss (HL1018, HL-607, HL-616). Technische Daten: Frequenzbereich 3,5 kHz - 20 kHz, Schalldruc... |
|
ab € 4,95* pro Stück |
| |
Visaton VS-HTH8.7 (3 Angebote) Professionelles CD-Horn (constant directivity) für den Hochtonbereich ab 3000 Hz. Rechteckhorn aus schwarzem schlagfestem Kunststoff mit einer hochbelastbaren 25-mm-Schwingspule. Durch die akustisc... |
|
ab € 51,58* pro Stück |
| |
|
|
ab € 3,26* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
|
Monacor International 110700 |
ab € 10,68* pro Stück |
| |
|
Monacor International 11.0520 |
ab € 10,01* pro Stück |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Hochtonhorn | | ![](/p.gif) | Das Hochtonhorn für kraftvolle Höhen
Hochtonhörner sind effiziente Hochtöner. Sie bestehen aus einem Treiber und dem als Horn bezeichneten Schallkanal. Oft werden die Hochtonhörner als HT-Horn bezeichnet. Die Leistung ihres tonerzeugenden Treibers wird durch den Schallkanal gebündelt, sodass vergleichsweise hohe Schallleistungen für die elektrische Leistungsaufnahme erzielt werden. Dies ermöglicht den Bau günstiger, aber leistungsfähiger Lautsprecher. Der Platzbedarf fällt bei Hochtonhörnern meist größer aus, Hochtonkalotten oder Bändchenhochtöner benötigen in der Regel deutlich weniger Raum.
Aufbau des Hochtonhorns
Den Schall erzeugt der Horntreiber, auf den das Horn aufgesetzt wird. Dieser wird auch als HT-Treiber bezeichnet. Dessen Befestigung erfolgt am Hornhals. Je nach Modell erfolgt die Verbindung der beiden Komponenten direkt oder unter Einsatz eines Phasenkorrekturkörpers. Der Ausgang des Horns wird als Hornmund bezeichnet. Dieser verfügt meist über Löcher zur Befestigung in der Schallwand des Lautsprechergehäuses.
Für den Treiber kommen unterschiedliche Technologien zum Einsatz. Einige Lautsprecher werden mit Piezo-Technik realisiert.
Günstige und leistungsstarke Akustiklösungen auf Piezo-Basis
Mit günstig herstellbaren, aber technisch bedingt vergleichsweise leistungsschwachen Piezo-Treibern lassen sich Hochton-Horn-Lautsprecher realisieren, die leistungsfähig und sehr günstig in der Anschaffung sind. Auch fällt bei den als ferroelektrische Lautsprecher bezeichneten HT-Treibern das Verhältnis von Preis und Akustikleistung annehmbar bis gut aus. Als weiterer Kostenvorteil kann der Umstand dienen, dass für einen Piezo-Hochtöner nicht zwangsläufig ein Hochtonpass benötigt wird. Somit lassen sich bei einigen Anwendungen Kostensenkungen bei der Frequenzweiche realisieren.
Hochwertige Horntreiber
Einfache Hornaufsätze auf Kalottenhochtönern oder andere Standard-Hochtöner stellen eine minderwertige Lösung dar. Hochwertige HT-Horntreiber sind speziell für den Einsatz in Hörnern konzipiert. Technologische Basis ist in der Regel die Tauchspulenlautsprechertechnik. Dabei kommt oftmals eine besonders starke Membran zum Einsatz. Diese kann zum Beispiel eine Titan-Membran sein.
Tipps zur Wahl
- Hochtonhörner stellen eine günstige Lösung für leistungsstarke Hochtonlautsprecher dar. Problematisch ist das Klirrverhalten. Für hochklassige HiFi- Lösungen finden Sie Alternativen in Form von hochwertigen Hochtonkalotten oder Bändchenhochtönern.
- Für besonders günstige Lautsprecher bietet sich die Kombination aus Mitteltieftöner und Piezo-HT-Horn an. Bei dieser Kombination kann sich die Frequenzweiche oftmals auf einen günstigen Mittel-Tiefpass beschränken, da viele Piezo-Hörner ohne Hochpass auskommen.
|
|