|  |  |  | Funktionen |  | Cluster |
|
Übersicht | "Hub-Neigegerät"Überbegriffe |
Anzeige |
 | Anzahl Angebote |
 | Artikelmerkmale |
 | Vergleichspreis |
|
|  | Artikelübersicht |  | | |
 Weitere Informationen zum Thema Hub-Neigegerät | |  | Hub-Neige-Tisch – Eine geneigte Arbeitsfläche fördert Ergonomie
Die Bedeutung von Ergonomie am Arbeitsplatz ist bekannt und doch sind noch viele Arbeitsprozesse nicht genügend ergonomisch aufgestellt. Wie wichtig die Ergonomie ist, zeigt sich in der hohen Ausfallzahl von Arbeitskräften. In ergonomische Arbeitsplätze investieren bedeutet, die Ausfallzahl zu senken. Die erreichte Leistungssteigerung rechtfertigt den Einsatz von Arbeitsgeräten, wie dem Hub-Neige-Tisch. Er gehört zu den Hebezeugen und hält Paletten und andere Produktionsgüter auf einer optimalen Arbeitshöhe. Sein Neigewinkel erleichtert die Entnahme und Befüllung der Transportbehälter.
Der Hubtisch mit Neigefläche
Unter den zahlreichen Varianten des Hubtisches sticht der Hub-Neige-Tisch deutlich hervor. Er zeichnet sich durch seine Neigefähigkeit aus. Der Hubtisch hält die Ware nicht nur auf einer Höhe oder verfährt sie nach oben und unten. Dieses Gerät kann das Transportgut aus der Waagerechten bewegen. So ist die Entnahme aus Gitterboxen oder anderen Behältnissen deutlich schonender für den Rücken und die Gelenke. Die Neigefläche ist das wichtigste Unterscheidungsmerkmal dieses Hubtisches.
Im Vergleich zu anderen Hubtischen erfüllt er generell die gleichen Aufgaben. Er erzeugt einen Höhenunterschied zwischen der Bodenfläche und der optimalen Arbeitshöhe. Somit ist er ein Gerät innerhalb des betrieblichen Transports und der Montage. Für die Kommissionierung von Waren kann er gleichermaßen eingesetzt werden, wie als mobiler Werkzeugspender. Hierbei ist er jedoch im Nachteil, weil die Gerätemaße größer ausgelegt sind, als bei anderen Hubtischen. Er benötigt mehr Platz und ist daher vorrangig aufgrund seiner Neigeleistung im professionellen Bereich beliebt.
Zur Steigerung der Arbeitsleistung
Der Hub-Neige-Tisch ist eine Spezialform des Hubtisches. Seine besondere und einzigartige Eigenschaft, die Gitterbox oder den Behälter zu neigen, lässt ihn zu einem ergonomischen Gerät werden. Je ergonomischer ein Arbeitsplatz eingerichtet ist, umso höher ist auch dessen Leistungsfähigkeit. Langfristig steigert der Einsatz eines Hub-Neige-Tisches, wie auch der Einsatz jedes ergonomischen Hilfsmittels, die Leistung und den betrieblichen Gewinn.
Diese positiven Aspekte können nur erreicht werden, wenn der Hub-Neige-Tisch auf die individuellen Gegebenheiten angepasst wird. Diese Anpassung geschieht unter anderem durch die Traglast. Der Wert bezeichnet das maximale Gewicht, das mit dem Hubtisch bewegt werden darf. Auch die gerätetypischen Neigewinkel sollten für die Anpassung beachtet werden.
|
|
|  | |  |