Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Laminierkarten

  Laminierkarten  (103 Angebote unter 28.240.622 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laminierkarten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Laminierkarten"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Laminierkarten
^

Mit Kaltlaminierfolie Dokumente versiegeln und damit schützen

Beim Laminieren handelt es sich um die einseitige oder beidseitige Versiegelung von Dokumenten, Fotos oder Drucksachen. Laminieren bezeichnet in der Regel das Verschweißen zwischen zwei Kunststofffolien. Der Kleber in der Folientasche verbindet sich dabei mit dem eingelegten Material. Ist hierzu eine höhere Temperatur erforderlich und wird das Dokument daher über eine heiße Rolle geführt, spricht man von Heißlaminieren. Hier wird dabei ein Heißlaminiergerät eingesetzt. Beim Kaltlaminieren genügt einfach nur Druck, um die Klebefähigkeit auszulösen. Kaltlaminieren ist daher mit einem Kaltlaminiergerät, aber auch einfach von Hand möglich.

Woraus die Kaltlaminierfolie besteht

Kaltlaminierfolie wird auch Kaltformblisterfolie genannt und besteht meist aus dem stabilen, transparenten Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC). Polyethylenterephthalat (PET) und Polypropylen (PP) ist dagegen glasklar und wird daher gerne für Visitenkarten genutzt. Meist ist sie auf einer Kaltlaminierrolle aufgerollt.

Wann das Laminieren nötig wird

Gründe für das Laminieren gibt es viele: schützen Sie Papier vor Feuchtigkeit, Knicken, leichtem Schmutz oder Beschädigungen. Ebenso kann man zusätzlichen Beschriftungen mit dem passenden Reinigungsmittel zu Leibe rücken bzw. das Dokument fälschungssicherer machen. Das Papier wird durch das Laminieren - je nach Dicke der Folie – recht stabil und kann so auch mit Mittelknick als Tischaufsteller verwendet werden.

Wer sein Papier laminiert

Kaltlaminieren ist so einfach, dass es heute zu Tage überall und immer angewandt werden kann. Eine ordentliche Speisekarte im Nobelrestaurant ist verschweißt, denn eine saubere Karte lässt auf eine saubere Küche und gutes Essen schließen. Wer also an seinem Image interessiert ist, verzichtet nicht auf Kaltlaminierfolie. Präsentationsmaterial von Wandkarten bis zu Visitenkarten sind ebenfalls in Folie gebunden. Die Formate der Folien reichen hier leicht von DIN A3 bis zu DIN A8. Aber auch Schilder, Hinweise und Wegaufsteller tragen laminierte Infotafeln. Hier dient die Schicht zusätzlich dem UV-Schutz und der Vermeidung von Graffitiangriffen. Fotos werden gerne geschützt oder auch Adress-Schilder für Reisekoffer. Es gibt viele  Möglichkeiten für den optimalen Einsatz der Kaltlaminierfolie.

Die Stärke von Kaltlaminierfolie

Die Folienstärke variiert von ca. 50 bis 500 Mikrometer, wobei der alte Begriff Mikron noch ab und zu für die Maßeinheiten im Tausendstel-Millimeter-Bereich genutzt wird.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.