Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Langbeck-Gripzange

  langbeck gripzange  (44 Angebote unter 28.814.414 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „langbeck gripzange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Langbeck-Gripzange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema langbeck gripzange
^

Mit der Langbeck-Gripzange Bauteile in beengten Verhältnissen halten

Die Gripzangen, zu denen auch die Langbeck-Gripzange gehört, zeichnen sich durch meist zwei Eigenschaften aus: einmal die hohe Kraftübertragung und zum anderen die Einstellmöglichkeit der Öffnungsweite mit Verriegelungsmechanismus. Gripzangen dienen daher oft in erster Linie zum Halten von Bauteilen. Innerhalb der Gripzangen-Auswahl fällt die Langbeck-Gripzange direkt durch die sehr langen, gezahnten und schmal auslaufenden Zangenbacken auf. Damit erreicht man bequem auch die sonst sehr schwer erreichbaren Stellen.

Zum Aufbau

Die Langbeck-Gripzange hält zwischen den Backen die Spannweite und den Spanndruck, den man oftmals vorher mittels eines Stellrades vorgegeben hat. Manche Zangen besitzen auch eine entsprechende Automatik. Solches Werkzeug lässt sich dann mit einer Hand bedienen. Zwischen den Backen findet man eine Aussparung zum Halten von Profil-, Rund- und Flachmaterial und manchmal auch einen zusätzlichen Kabelschneider. Mit ihren Eigenschaften kann die Zange die Aufgabe einer dritten Hand erfüllen und so Bauteile zum Schweißen klemmen oder auch spannen und an Ort und Stelle fixieren. Wird die Zange entriegelt, halten mache Gripzangen dennoch die Spannung, bis die Backen aktiv auseinander bewegt werden.

Zur Länge und Spannweite

Je nach erforderlichem Platzbedarf gibt es Gripzangen im Allgemeinen mit metrischen Längen zwischen zehn und 50 Zentimeter, während die (maximalen) Spannweiten von fast vier bis etwa 13 Zentimeter reichen. Innerhalb der Spannweite kann man die Öffnungsweite der Langbeck-Gripzange meistens mittels einer Einstellschraube variieren. Mit der Größe der Zange variiert auch deren Gewicht.

Das Material

Oftmals sind die Zangen aus Chrom-Vanadium-Stahl, einem viel genutzten Werkzeugstahl, hergestellt. Wird die Zange oft auch draußen genutzt, schützt eine vernickelte oder verchromte Oberfläche vor Korrosion durch Feuchtigkeit. Eine Phosphatierung statt dessen sorgt ebenfalls für einen guten Korrosionsschutz, eine gute Haftvermittlung und eine Reib- und Verschleißminderung. Für einen guten Halt sind auch mit Kunststoff bezogene Griffe oder eine raue Oberfläche geeignet.

Zur Verwendung

Gerne verwendet werden die Langbeck-Gripzangen von Kfz-Mechanikern an engen Stellen im Motor, von Karosseriebauern an Radläufen und von Elektrikern und Elektronikern für Arbeiten in und um Schaltschränke herum oder an Datennetzverkabelungen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.