Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Packpapierrolle

  Packpapierrolle  (237 Angebote unter 28.177.242 Artikeln)Zum Expertenwissen

(Weitergeleitet von Suche „packpapierrollen“)
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Packpapierrolle“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Packpapierrolle"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Packpapierrolle
^

Packpapierrollen für ein flexibles, umweltfreundliches und wirtschaftliches Verpacken

Packpapierrollen lassen sich vielseitig einsetzen. So werden Sie zum Verpacken, Füllen, Abdecken und Basteln verwendet und erlauben das schonende Lagern und Transportieren von Geschirr, Möbeln, Gemälden, Plakaten und vielen weiteren Transportprodukten. Daher wird das Verpackungspapier in nahezu allen Branchen verwendet, wie z.B. Handwerk, Geschäften, Industrie, Behörden, Kunstgewerbe und auch Privathaushalten.

Material und Funktion

Die Packpapierrollen gibt es aus vielfältigen Materialien. Packpapier gibt es als Recyclingpapier, geripptes Kraftpapier, Seidenpapier, Natronmischgewebe und vieles mehr. Feineres Packpapier aus Seide wird gerne zum Einwickeln von exklusiven Produkten, wie zum Beispiel bei den Juwelieren verwendet. Für den Handwerkerbereich zum Abdecken empfehlen sich durchstoß- und wetterfeste Packpapierrollen. Für das Umwickeln von Versandgut empfehlen sich Packpapierrollen, die in der Lage sind, Ecken und Kanten zu schützen und das Versandgut vor äußeren Einflüssen zu schützen. Besonders voluminöses Packpapier wird zum Auspolstern von Hohlräumen für den Transport oder Versand verwendet.

Vorteile der Packpapierrolle

Die Packpapierrolle lässt das Packpapier nach Bedarf zuschneiden. So kann auch sperriges Versandgut bequem verpackt werden. Packpapierrollen sparen Platz und Geld. Sie haben gegenüber den Packpapierbögen den Vorteil, dass sie in der Länge variabel sind und so mit günstigen Mengenpreisen eingekauft werden können. Die Packpapierrollen sind vielseitig einsetzbar und sind in allen Branchen geschätzt.

Nachteile der Packpapierrollen

Je nach Materialart und Stärke der Packpapierrollen kann das Packpapier sehr schwer werden. Dies macht einen Rollenhalter unumgänglich. Ein weiterer Nachteil ist, dass das Packpapier auf Rollen zugeschnitten werden muss. Dieser Nachteil hebt sich aber durch die flexiblen Einsatzmöglichkeiten der Packpapierrolle auf. Haben Sie den richtigen Rollenhalter, so kann das Packpapier ohne großen Aufwand in der passenden Größe.

Was Sie bei der Verwendung beachten sollten

Es gibt Packpapierstärken mit unterschiedlichen Standards. Für das Verpacken von leichten Produkten oder das Füllen von Verpackungen genügt eine Stärke bis 70 g/m². Schwerere Gegenstände benötigen eine Stärke von 90 g/m². Schwere und kantige Gegenstände sollten mit einer Stärke von 125 bis 150 g/m² verpackt werden. Beachten Sie auch, dass nur Packpapier als Füllmaterial bei einem versicherten Versand oftmals nicht als ausreichend gesichert anerkannt ist. Hierzu empfehlen sich Füllmaterialien, wie z.B. Füllschaum oder Verpackungschips.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.