Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Pflanzer

  Pflanzer  (14 Angebote unter 28.399.246 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pflanzer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pflanzer"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Pflanzer
^

Mit dem Pflanzer Blumenzwiebeln und Setzlinge einfach kultivieren

Im Rahmen der Saatvorbereitung kommen verschiedene praktische Pflanzhilfen wie die Blumenkralle und der Häufelpflug sowie der Kultivator zum Einsatz, um mit dem jeweiligen Gartenwerkzeug den Boden für die anschließende Kultivierung aufzulockern und optimal vorzubereiten. Der Pflanzer zählt ebenso wie der Blumenzwiebelpflanzer zu den Gartengeräten, mit denen sich im Gegensatz zum großen Hohlspaten im kleineren Maßstab gezielt Pflanzlöcher in die Pflanzerde oder Blumenerde bringen lassen. Der Unterschied zum Blumenzwiebelpflanzautomat besteht darin, dass der Pflanzer nicht die ausgestochene Erde im Gerät bewahrt, sondern lediglich ein Loch in das Erdreich bohrt. Der besondere Vorteil des Pflanzers besteht in seiner hohen Funktionalität. Mit dem Werkzeug lassen sich flexibel individuell tiefe und punktgenaue Löcher für Blumenzwiebeln, kleine Pflanzensamen sowie Setzlinge, die über das Pikieren vereinzelt werden sollen, in das Erdsubstrat stechen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Pflanzlöcher im Blumentopf für Kresse, im Kräutergarten, für das Gemüse im Beet oder im Blumenkasten angelegt werden sollen.

Besonders griffig und ergonomisch – Einfache Handhabung

Die Spitze des Pflanzers erlaubt in vielen Bereichen wie dem Garten- und Landschaftsbau und in Baumschulen sowie Gartencentern ein sehr einfaches Eindringen in das Substrat, auch wenn dieses mit relativ viel Lehm durchsetzt, hart oder verkrustet ist. So können auf einfache Weise Containerpflanzen, wurzelnackte Gewächse ohne Wurzelballen und empfindliche Pflanzen wie Rosen zur professionellen Vermehrung in das Erdreich gebracht werden. Modelle mit einem speziell konzipierten Pistolengriff gewährleisten ein ermüdungsfreies, ergonomisches Arbeiten. Pflanzer, die über eine Feuchtigkeit abweisende Pulverbeschichtung verfügen, sind besonders rostbeständig und vermeiden beim Arbeiten das Anhaften feuchten Erdmaterials.

Wichtige Hilfsmittel für das optimale Pflanzenwachstum

Abhängig davon, welche Nutz- oder Zierpflanzen mithilfe des Pflanzers kultiviert oder vermehrt werden, sollten weitere Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Für das Gewächshaus bieten sich Pflanzenleuchten für die ausreichende Versorgung mit Licht an. Weisen die in den Erdlöchern angesiedelten Setzlinge ein gutes Wachstum auf, kann eine Pflanzenfixierung mit einer Pflanzenstütze im Freilandbereich oder Beet das Abknicken empfindlicher Stängel vermeiden. Ein mineralisches Düngemittel oder ein organischer Dünger verhelfen bei Mangelzuständen des Bodens zu einem verstärkten Wachstum und tragen zur optimalen Ausbildung vieler Blüten und Früchte für eine reiche Ernte bei.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.