Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: podestleuchte edelstahl, trio podestleuchte
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Podestleuchte

  Podestleuchte  (4.270 Angebote unter 29.197.065 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Podestleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Podestleuchte"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   285   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Podestleuchte
^

Unter den Außenleuchten spielt die Pollerleuchte eine dekorative Rolle

Der Name der Pollerleuchte ergibt sich aus der Form: sie steht am Boden und sieht einem Poller oder einer kleinen Lichtsäule ähnlich. Die Pollerleuchte ist mehr als ein dekoratives Element an Wegen, in Parks und Gärten. Sie erzeugt mit der Lichtwirkung ein romantisches Bild der Umgebung, weil der Spaziergänger nicht geblendet wird. Gleichzeitig wird der Boden gut ausgeleuchtet. Unebenheiten und Treppenstufen werden daher sofort erkannt und Unfälle vermieden. In Bezug auf das Design haben Sie eine vielfältige Auswahl. Sie finden leicht, was Ihrem Geschmack entspricht und in die Umgebung passt, wenn Sie folgende Informationen berücksichtigen.

Das Design der Pollerleuchte ist ein erheblicher Entscheidungsfaktor

Von der Straßenbeleuchtung en miniatur bis hin zur Sockelleuchte finden Sie Pollerleuchten in allen Ausprägungen, egal, ob klassisch oder modern, gediegen oder raffiniert, einfach oder speziell. Wenn Sie großen Wert auf das Design legen, lohnt es sich, die angebotenen Produkte durchzuschauen. Alleine die Auswahl ist sehr beeindruckend.

Der Betrieb einer Pollerleuchte

Als Außenleuchte ist die Pollerleuchte nicht nur witterungsbeständig, sondern auch gegen Umwelteinflüsse resistent. Die Eigenschaften reichen von rostfrei bis hin zu säure- bzw. salzwasserresistent. Die Betriebsspannung liegt in der Regel bei 230 Volt, kann aber auch variieren. Meist werden die Pollerlampen durch Erdkabel an eine Spannungsquelle angeschlossen. Für große Flächen spart eine Reihenschaltung auf alle Fälle Kabel. Weitere Informationen zur Schutzklasse oder der IP-Schutzart finden Sie zum Thema Außenleuchte.

Das Material der Pollerleuchte

Die Pollerleuchte besteht je nach Modell aus oberflächenbehandeltem Stahl, Edelstahl, naturbelassenem Eisen oder Kunststoff. Die Leuchtenabdeckung kann aus Glas oder transparentem Kunststoff sein. Die verschiedenen Materialien haben zwar Auswirkung auf das Gewicht der Pollerleuchte, widerstehen heutzutage aber alle wirksam den Umgebungsgefahren. Die Farbe und das Material sollten aber immer auf die Umgebung abgestimmt sein.

Anforderungen an die Ausleuchtung

Achten Sie auf Angaben zu den Leuchtmitteln, zur Lichtfarbe, die Sockelbezeichnung, Leuchtkegel oder Ausstrahlwinkel, Entfernung für Bewegungsmelder und Auslösewinkel horizontal und vertikal, falls Sie auf Bewegungsmelder setzen und nicht jedes vorbeilaufende Tier das Licht auslösen soll. LED-Leuchten sind sehr sparsam.
Leuchtmittel, Schrauben und Dübel für die Bodenbefestigung, Betonsockel oder Bodeneinsatzhülsen müssen evtl. gesondert bestellt werden. Prüfen Sie daher, was im Lieferumfang enthalten ist.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.