Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Rohrschneider

  Rohrschneider  (669 Angebote unter 30.861.080 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Rohrschneider“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   45   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Rohrschneider
^

Rohrabschneider für professionelle Rohrtrennung

Der Rohrabschneider ist das charakteristische Werkzeug der Heizungs- und Wasserinstallation. Er trennt Rohre aus Kunststoff, Kupfer, Stahl, Guss und Edelstahl zuverlässig und oftmals gratfrei ab. Einige Rohrabschneider verfügen über einen integrierten Entgrater. Eine hohe Zeitersparnis vor allem bei häufigem Einsatz oder großen Rohrdurchmessern.

Rohre professionell schneiden mit dem Rohrabschneider

Rohrabschneider sind in ihrer ursprünglichen Form nicht spezialisiert auf das jeweilige Material des Rohres, ein Metallstab mit Handgriff und eine Rohrhalteeinrichtung samt kleinem Schneidrad. Durch das Drehen des Handgriffs öffnet sich die Halteeinrichtung weit genug, um ein Rohr quer einzulegen. Anschließendes Feststellen arretiert das Schneidrad auf der Rohraußenfläche. Der Rohrabschneider wird nun orbital um das Rohr bewegt. Das Schneidrad dringt in das Material ein. Die entstehende Kerbe wird regelmäßig durch das Nachziehen mit dem Handgriff verstärkt. Nach einigen Umdrehungen ist das Rohr getrennt. Danach können die Schneidkanten mit einem Entgratwerkzeug geglättet werden.

Rohrabschneider für Stahl- und Gussrohre

Bei Rohrabschneidern für Stahl- und Gussrohre sind solche Werkzeuge zu empfehlen, die über eine hohe Kraftübertragung verfügen. Auch sollten für jedes Material separate Schneidräder verwendet werden.

Rohrabschneider für Kunststoffrohre und PVC

Rohrabschneider für Rohre aus hartem oder weichem PVC sowie Gummi- und Kunststoffrohren trennen gratfrei. Sie verformen durch ihre spezifische Konstruktion die Rohre nicht. Ein Brechen, Reißen oder eine Formveränderung sind unter Beachtung der Verwendungshinweise nahezu ausgeschlossen. Diese Rohrabschneider sind in der Regel mit einer auswechselbaren Schneide ausgestattet, die das Rohr quer durchschneidet. Sie werden so exakt und glatt geschnitten, dass ein Entgraten nicht notwendig ist. Einige Allround-Rohrabschneider können Kunststoffrohre und auch metallische Rohre schneiden. Hierbei ist jedoch in der Regel eine Nachbearbeitung der Schnittkanten nötig.

Rohrabschneider für Edelstahlrohre

Edelstahlrohre stellen hohe Ansprüche an die Bearbeitung. Sie sollten nur mit Schneidrädern aus Edelstahl getrennt werden. Geraten beim Trennvorgang Späne anderer Metalle insbesondere von Kupfer in den Grat, können diese korrosiv wirken. Die Edelstahlrohre sind in der Folge dem Lochfraß ausgesetzt. Hierauf ist besonders zu achten, wenn Rohre verschiedener Materialien geschnitten werden. Tipp: Für jedes Material ein eigenes Schneidrad verwendet. Den Schneidgrat sorgfältig reinigen und das Rohr durch Druckluft von Spänen befreien. Speziell für Edelstahlrohre sind integrierte Entgrater geeignet.

Rohrabschneider für Kupferrohre

Rohrabschneider für Kupferrohre werden mit Stellrädern statt Handgriffen angeboten. Sie schneiden weiche Metalle exakt und platzsparend.
Für das hochwertige Werkzeug zur Rohrtrennung sind Schneidräder und Bolzen als Ersatzteile erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.