Schachtdeckelheber - Abdeckungen entfernen leicht gemacht
Ob bei
Rettungseinsätzen oder im Straßenbau - Schachtdeckelheber werden stets benötigt, um den abgedeckten und gesicherten Schacht sicher und einfach zu öffnen. Auch im Rahmen bei
Kanalreinigungsarbeiten ist es nötig, den Deckel schnell zu öffnen.
Die Deckelform
Um den Schachtdeckel abheben zu können, sind in erster Linie die Form und der Aufbau des Deckels wichtig. Einfache Hakensysteme lassen sich vor allem an leichten Deckeln einsetzen, hierbei ist es irrelevant, ob der Deckel rund oder eckig ist. Für die Hakeneinführung muss eine Öffnung im Randbereich oder eine Griffmulde vorhanden sein. Sollen schwere und große Deckel bewegt und zusätzlich transportiert werden, sollten Sie auf Varianten zurückgreifen, die über Rollen und eine Hydraulik verfügen. Dies macht die Arbeit leichter und spart wertvolle Kräfte und Zeit. Bei Schachtdeckelhebern, die den Deckel umspannen und heben, ist die Formgebung des Kanaldeckels wichtig und muss berücksichtigt werden.
Die Hubkraft des Schachtdeckelhebers
Der Schachtdeckelheber muss an die Größe und das Gewicht des zu hebenden Objektes angepasst werden. Oftmals wird durch ansetzen des Hebers mittels Hebelwirkung eine Vereinfachung des Hebeprozesses erzielt. Daher sind Schachtdeckelheber mit Auflagefüßen einem einfachen Haken vorzuziehen. Die Lockerung und das Heben werden deutlich erleichtert. Achten Sie darauf, dass bei solchen Einsätzen ein ausreichend stabiler Untergrund die Grundlage für eine erfolgreiche Anwendung darstellt. Um den Abhebeprozess des Deckels zu unterstützen, werden
Schachthaken und Anschweißhaken eingesetzt.
Hebestange
Die Hebestange muss besonders stabil sein. Zusätzlich können Teleskophebestangen die Möglichkeiten und die Ausnutzung des Hebelgesetztes begünstigen und Ihnen zusätzlich die Arbeit erleichtern. Je länger die Hebestange, umso stärker die Hebewirkung.
Stabilität
Damit der Schachtdeckelheber nicht beschädigt wird und die eingesetzte Kraft optimal wirken kann, müssen das Material und alle beweglichen Verbindungsteile besonders stabil ausgelegt sein. Eloxierte Metallheber sind besonders gut vor Witterungseinflüsse geschützt und langfristig haltbar.