Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  >  > Schmutzfangmatten

  Schmutzfangmatten  (3.999 Angebote unter 30.844.850 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Schmutzfangmatten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   267   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Schmutzfangmatten
^

Welche Schutzmatte ist die richtige?


Einen idealen Schutz für alle Böden bieten Schutzmatten. Ob Bodenschutzmatten, Schmutzfangmatten, Stufen- oder PVC- Läufer, die Auswahl ist groß. Es gibt sie für außen und innen, in verschiedenen Formen, Farben und Material. Damit Sie den Überblick behalten und wissen, welche Matte für Ihre Ansprüche geeignet ist, bieten wir Ihnen im Folgenden eine Übersicht.

Bodenschutzmatte – verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Bodenbelages

Schnell ist es passiert – ein Kratzer auf dem Laminatboden oder ein großer Fleck auf dem Teppich. Solche verschmutzten oder beschädigten Stellen lassen sich oft nicht ohne Weiteres reparieren. In manchen Fällen muss sogar der ganze Bodenbelag ausgetauscht werden. Das kann schnell teuer werden.
Ob Abnutzung, Verschleiß, Verschmutzung, Beschädigung durch heruntergefallene Gegenstände oder Wasser – eine Matte schützt nicht nur Ihren Boden, sondern sieht auch noch gut aus. Doch nicht nur Kratzer und Verschmutzungen werden somit vermieden, auch die Beschädigung durch Rollen von Stühlen oder die Wellenbildung von Teppichböden und dadurch entstehende Stolperfallen werden verhindert. Mit Hilfe einer Bodenschutzmatte verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihres Bodenbelages – Sie können zusätzlich noch farbliche Akzente setzen. Egal, welchen Boden Sie vor Beschädigung schützen möchten, Bodenschutzmatten gibt es z. B. für Teppiche, Böden wie Parkett, Holz oder Laminat, aus Vinyl oder Antistatik. Sie sind langlebig, einfach zu reinigen und schützen Ihre wertvollen Böden vor sämtlichen Schäden.

Hier bleibt der Schmutz draußen

Schmutzfangmatten und Türmatten sorgen dafür, dass der Schmutz vor der Tür bleibt. Es gibt sie in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Materialien. Ein echter Blickfang für Ihre Haustür.

Schmutzfangmatte für den Außenbereich

Eine Schmutzfangmatte gehört vor jede Tür – schließlich verhindert sie, dass Dreck und Schmutzpartikel von draußen nach drinnen gelangen. Da sie als Eingangsmatte vor der Tür und meist im Freien liegt, sollte sie witterungsbeständig und in der Lage sein, gröberen Schmutz aufzufangen. Als Türmatten eignen sich besonders Matten aus Kunstfasern sowie Kokos-, Gummi- oder Aluprofilmatten.

Schmutzfangmatten für den Innenbereich

Um den Eingangsbereich vor Schmutz zu schützen, sind so genannte Sauberlaufmatten bzw. Sauberlaufteppiche ideal. Mit Hilfe dieser Matten kann der Schmutz von Schuhen abgestreift werden. Eine möglichst lange Kontaktstrecke ist dabei sinnvoll. Schmutzfangmatten aus Kunst- oder Naturfaser sind dafür besonders geeignet.

Stufenmatten können Unfälle verhindern

Treppen im Arbeits- und Wohnbereich stellen ein großes Unfallrisiko dar – oft sind sie nicht nur in einem schlechtem Zustand, sondern auch spiegelglatt. Rutschhemmende Stufenmatten bieten Abhilfe und vermindern erheblich das Gefahrenpotenzial. Mit einer Stufenmatte lässt sich aber nicht nur die Unfallgefahr deutlich reduzieren; die Stufen selbst werden vor Beschädigungen geschützt und eine eventuell notwendige Renovierung der Treppe kann damit hinausgezögert werden. Bedenken Sie auch – mit Stufenmatten können Sie farbliche Akzente setzen. Übrigens, Stufenmatten bestehen meist aus Polycarbonat, Sisal, Textilfasern, PVC oder Gummi und sind nicht nur für den Innen-, sondern auch des Außenbereich gedacht.

Sicherheitsmatten – gut gewappnet für die kalte Jahreszeit

Sicherheitsmatten und -teppiche nutzt man vor allem während der kalten Jahreszeit. Rutschhemmende Stufenmatten eignen sich für den Außenbereich und für die Außentreppe. Eine Granulat-Beschichtung sorgt für beste Gebrauchseigenschaften und Strapazierfähigkeit. Betritt man diese Matte, bricht das Eis - ein Streuen der Treppe ist nicht mehr notwendig. Übrigens, am besten verlegt man Sicherheitsmatten in der warmen Jahreszeit, denn die Treppe muss trocken und sauber sein, um idealen Schutz zu bieten.

Unverzichtbar – Sportmatten im Fitnessstudio oder im Trainingsraum

Auch im Fitnessstudio sollten Bodenschutzmatten nicht fehlen. Als Unterlegmatte für die unterschiedlichsten Trainingsgeräte sind sie nicht nur ein Blickfang, sondern gewährleisten zudem einen idealen Schutz. Sie sind äußerst strapazierfähig und schützen dadurch den Boden vor Druckstellen, Kratzern und Verfärbungen durch Schweiß. Zusätzlich verhindern sie das Rutschen der Geräte. Schon nach kurzer Zeit macht sich eine solche Unterlegmatte bezahlt.

Fazit

Mit Schutzmatten sind Sie immer auf der sicheren Seite. Sie dienen zum Schutz vor Schmutz und Beschädigungen und vermindern die Rutschgefahr. Setzen Sie farbliche Akzente – Schutzmatten gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Formen, Größen und Materialien.

Sie suchen noch mehr?

Unite bietet Ihnen nicht nur eine große Auswahl an Bodenmatten jeglicher Art, sondern auch Tische und Stühle aus dem Bereich Betriebsausstattung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.