Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Standard-Abfalleimer

  Standard-Abfalleimer  (3.989 Angebote unter 29.246.787 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Standard-Abfalleimer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Standard-Abfalleimer"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   266   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Standard-Abfalleimer
^

So werden Sie Ihren Müll los!

Der Mülleimer - oft auch als Abfalleimer bezeichnet - dient dazu, Abfälle zu sammeln und aufzubewahren. Im Mülleimer befindet sich oftmals ein zusätzlicher herausnehmbarer Abfalleinsatz. Außerdem werden häufig Müllbeutel eingelegt, die dann zusammen mit dem Müll entsorgt werden. Besonders praktisch sind Eimer mit abgerundeten Kanten, da Sie diese wesentlich einfacher und gründlicher reinigen können als Eimer mit eckigen Kanten.

Sie haben die Wahl

Mülleimer gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen. Sie unterscheiden sich in Material, Farbe und Volumen. Letzteres gibt an, wie viel Liter Müll in den Eimer passen. Auch das Design spielt eine große Rolle, abhängig von der Verwendungsart. In ein modern eingerichtetes Büro soll oftmals auch ein formschöner Eimer stehen. Besondere Formen des Mülleimers sind der Papierkorb sowie der Kosmetikeimer.

Noch mehr Vielfalt

Auch in der Funktionalität gibt es große Unterschiede. Es ist oftmals entscheidend, ob Sie den Mülleimer im Innenbereich oder im Freien aufstellen wollen. Suchen Sie einen offenen Eimer, der meist aus Drahtgitter besteht oder einen geschlossenen Eimer, der keine Gerüche entweichen lässt? Oder soll es ein einfaches Gestell für Müllsäcke sein? Diese gibt es ebenfalls mit Außenmantel, für einen besseren Schutz des Müllsacks sowie eine ansprechende Optik. Möchten Sie den Mülleimer aufstellen, aufhängen oder sogar einbetonieren? Einige Mülleimer - besonders solche für den Außenbereich - verfügen darüber hinaus über einen Aschereinsatz. Auch bei dem Deckel können Sie wählen: es gibt Treteimer, automatisch öffnende Deckel mit Sensoren, Schwingklappen und Push-Klappen.

Der Umwelt zuliebe

Die zunehmende Bedeutung der Ökologie schlägt sich auch in der Bauweise von Mülleimern nieder. So genannte Mülleimersysteme bestehen aus mehreren getrennten Inneneimern, die in Papier, Biomüll, gelber Sack und Restmüll aufgeteilt sind. So wird die Trennung für die Mülltonnen erheblich erleichtert. In Krankenhäusern und Betrieben mit Gefahrstoffabfällen finden Sie Spezialeimer, die entweder zusammen mit dem Müll vernichtet oder in Entsorgungsanlagen aufbewahrt werden.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.