Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Stempel Wagenheber

  Stempel Wagenheber  (173 Angebote unter 28.269.565 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Stempel Wagenheber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Stempel Wagenheber"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Stempel Wagenheber
^

Stempelwagenheber als nützlicher Lastenprofi

Heber sind ideale Helfer wenn Sie heben, drücken oder schieben wollen – egal, ob beim Heben von Fahrzeugen, Maschinen oder als Helfer in der Werkstatt. Kompakt und doch als wahres Kraftpaket ermöglicht vor allem der Stempelwagenheber ein punktgenaues Ansetzen und das Heben und Drücken großer Lasten von mehreren Tonnen.

Hydraulik/Pneumatik für mehr Leichtigkeit

Durch seine robuste Bauform und den Einsatz hochwertiger Materialien ist der Stempelwagenheber vor allem bei besonders hohen Hublasten der ideale Helfer. Durch den Einsatz eines hydraulischen Antriebes wird es zudem möglich, ohne körperliche Kraftaufwendung sehr große Lasten nach oben zu bewegen. Hydraulisch angetrieben wird eine optimale Umsetzung der aufgebrachten Energie in den Hub umgesetzt. Wird zudem pneumatisch angetrieben, um die nötige Kraft zu erzeugen, ist es meist nötig, einen Kompressor für die Herstellung der Druckluft bereitzustellen. Damit Sie trotzdem noch mobil agieren können, sollten Sie bei solchen Antriebsvarianten auf die manuelle Bedienbarkeit achten und über eine Pumpstange verfügen.

Kompakt und Mobil

Trotz der enormen Hubkraft ist eine kompakte und leichte Bauform für den Stempelwagenheber bezeichnend. Er kann daher hervorragend im mobilen Bereich eingesetzt werden und ist - anders als eine Hebebühne - eicht zu manövrieren. Die Vorteile des hydraulischen Antriebes können dadurch auch unterwegs und direkt am Einsatzort genutzt werden. Durch den Einsatz von Adapterstangen können Sie den Stempelwagenheber je nach Bedarf in der Hubhöhe variieren. Forstwirtschaft und schwere Baumaschinen können vor Ort leicht mit einem Stempelwagenheber angehoben werden.

Auflagefläche

Der Stempel bietet die Auflagefläche für das zu hebende Element. Er ist relativ kleinflächig und ermöglicht dadurch das punktgenaue Aufsetzen. Wichtig hierbei ist, dass der Aufsatzpunkt über eine ausreichende Stabilität verfügt, um Beschädigungen zu vermeiden. Damit der Stempel optimalen Halt erzielt, sollten Sie auf eine profilierte Auflagefläche achten, so vermeiden Sie ein Wegrutschen.

Sicherer Stand

Stempelwagenheber haben aufgrund ihrer Bauform trotz der geringen Stempelauflagefläche eine große Standfläche zum Untergrund. Wichtig hierbei ist, dass die Standfläche so groß wie möglich gewählt wird, um mehr Stabilität zu erzielen.

Technische Spezifikationen

Von Bedeutung ist die maximale Hub- und Tragkraft, diese sollte unbedingt an Ihre Erfordernisse angepasst werden. Nur mit einem richtig ausgelegten Stempelwagenheber erhalten Sie die Möglichkeit, die Last auch zu heben und dauerhaft sicher oben zu halten. Die Hubhöhe ist ein zusätzliches wichtiges Kriterium. Sie bestimmt, wie groß die erzielte Bodenfreiheit ist und in welchem Maß Sie Spielraum für Ihre Montage- und Reparaturarbeiten erhalten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.