Holen Sie sich Verstärkung für Ihr WLAN-Netzwerk
Was ist WLAN
WLAN ist zunächst einmal die Abkürzung für Wireless Local Area Network und bedeutet nichts anderes, als dass es sich hierbei um ein kabelloses lokales Netzwerk handelt.
WLAN-Netzwerke werden heutzutage immer beliebter. Jedoch haben diese WLAN-Netzwerke auch ihre Tücken. Die an Router,
WLAN-PCMCIA-Karten oder AccessPoints angebrachten Originalantennen bringen oftmals
nicht den gewünschten Erfolg in Sendeleistung und Reichweite. Durch externe WLAN-Antennen, lassen sich bei vielen Access-Points und
WLAN-Routern die Reichweiten des Netzwerks und auch die Signalqualität deutlich erhöhen.
Gleichzeitig steigern Sie dadurch in den meisten Fällen auch den Datendurchsatz, was ein noch schnelleres Übertragen von Daten ermöglicht.
Wann werden externe WLAN Antennen eingesetzt
WLAN-Antennen kommen dann zum Einsatz, wenn die Reichweite oder Signalqualität der Original-Antennen der WLAN-Hardware nicht mehr ausreicht,
um eine stabile Verbindung zwischen Router und Computer zu erzielen. Das kann dann erforderlich werden, wenn größere Entfernungen, beispielsweise zwischen zwei Gebäuden,
überbrückt werden müssen.
Wo kommen solche Antennen zum Einsatz
WLAN-Antennen kommen auf Flughäfen genauso zum Einsatz wie in Universitäten, Schulen oder Unternehmen. In Internetcafes können mit externen WLAN-Antennen
problemlos mehrere Computer gleichzeitig vernetzt werden. Die so genannten Hot-Spots, die für einen Internetzugang über WLAN nötig sind,
sind schon lange nicht mehr nur in Internet-Cafés zu finden. Mittlerweile findet man sie auch in Restaurants, Hotels und Kneipen vor. Entsprechend eines vorher definierten Bedarfs,
kann somit entweder eine große Entfernung überbrückt, oder gezielt eine bestimmte Fläche mit WLAN-Signalen versorgt werden.
Was bringen Ihnen als Unternehmer diese WLAN-Antennen
Zunächst einmal nur Vorteile: Sie können mit diesen externen Antennen das WLAN-Signal um ein Vielfaches steigern und somit mehrere Etagen eines Firmengebäudes
gleichzeitig in Ihr bestehendes Netzwerk einbinden.
Eine leistungsstarke WLAN-Antenne ermöglicht auch das verwenden eines Druckers von verschiedenen Computern aus.
Man vernetzt einfach drahtlos die Computer mit dem Drucker, und schon kann man auch aus großen Entfernungen oder aus unterschiedlichen Büroräumen auf den
Drucker zugreifen. Solche Dinge sind natürlich für Unternehmen durchaus interessant. Zum einen ist WLAN nämlich sehr schnell und zum anderen, im Vergleich zu
anderen Methoden, sehr kostengünstig, da die Verlegung von Kabeln entfällt.
Welche Arten von WLAN-Antennen gibt es
Da es WLAN-Antennen für die unterschiedlichsten Anwendungsbereiche und mit unterschiedlichen Sendeleistungen gibt, werden sie in Indoor- und Outdoor-Antennen
und zusätzlich noch in Rundstrahlantennen (omnidirektional) und Richtstrahlantennen (direktional) untergliedert.
Welche Antenne erfüllt welchen Zweck
- Panel-Antennen: Diese WLAN-Antennen eignen sich ideal für PCs zur Ausrichtung auf den Router oder Accesspoint, sowie für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen (Richtstrecken).
- Rundstrahlantenne: Eine Rundstrahl-Antenne mit schmalem, vertikalen Abstrahlwinkel (Öffnungswinkel ca. 10 Grad) hat sicher durch die vertikale Stockung einzelner
Elemente einen höheren Gewinn, sollte aber vorwiegend für Verbindungen auf einer Ebene oder Stockwerk eingesetzt werden. Denn außerhalb der Strahlungsebene
ist kaum eine Verbindung möglich. Hier sind Rundstrahler mit größerem, vertikalen Öffnungswinkel (ca. 30 Grad) besser geeignet. Achten Sie also auf die Wahl des zur
Verfügung stehenden Winkels.
- Richtstrahlantennen: Bei dieser Art von Antennen wird die Strahlung auf einen mehr oder weniger engen Winkel gebündelt. Diese Antennen werden vorwiegen eingesetzt,
um große Reichweiten zu überbrücken. Mit ihnen sind Entfernungen von 5 km und mehr möglich. Auch wenn bisher gar nichts geht, ist mit solchen Antennen das WLAN
oft zum 'Laufen' zu bringen.
WLAN-Standards
Oft finden wir Angaben wie IEEE 802.11b/g auf WLAN-Antennen vor. Diese Angaben geben Aufschluss darüber, auf welcher Frequenz und auf welchen Kanälen diese Geräte
arbeiten. Des Weiteren geben sie die Datenraten an, die erreicht werden können. Der Standard 802.11b und 802.11g sind hierbei untereinander kompatibel.
Beim Kauf von Hardware, egal ob Router oder WLAN-Antennen achten Sie bitte darauf, dass alle verwendeten
Geräte denselben Standart verwenden.
Sendeleistungen von WLAN Antennen
Die Sendeleistung von WLAN-Antennen wird in dBi angegeben. Der Wert dBi gibt somit den absoluten Gewinn (oder isotopen Gewinn) der Antenne an.
Diese Sendeleistungen können je nach Antennentyp und Anwendungsbereich zwischen beispielsweise 5 dBi bei Rundstrahlantennen oder 20 dBi bei Richtantennen variieren.
Jedoch darf die maximal erlaubte Sendeleistung in Deutschland von 100 mW nach außen nicht überschritten werden!
Reichweiten von WLAN Antennen
Die wohl am häufigsten gestellte Frage: Wie weit komme ich mit meiner neuen Antenne?
Dies kann Ihnen vorher wohl niemand genau sagen. Während im Freien bei Sichtverbindung unter Verwendung von Richtantennen durchaus Strecken von mehreren
Kilometern überbrückt werden können, sind es innerhalb von Gebäuden oft nur 20 oder 30 Meter. Dies ist damit begründet, dass verschiedene Baumaterialien wie Mauern,
Türen, Gipskartonwände und auch Fenster dazu führen, dass die elektromagnetische Strahlung gedämpft wird. Ein besonders hohes Risiko stellen hier Stahlbetonwände dar,
da sie einen besonders hohen Dämpfungswert besitzen. In Außenbereichen hingegen können schon Hindernisse wie Bäume, Häuser und selbst vorbeifahrende Autos den
WLAN-Genuss trüben.
Tipps und Tricks zur Ausrichtung
Die grobe Ausrichtung
Oft stellt schon die grobe Ausrichtung von Antennen ein gravierendes Problem dar. Gerade wenn keine direkte Sichtverbindung besteht. Leicht verschätzt man sich in der Richtung,
weil einem einfach der Überblick fehlt. Hier können ein Kompass oder ein GPS-Gerät Abhilfe schaffen.
Mit diesen kleinen Helfern lassen sich die WLAN-Antennen problemlos grob ausrichten. Hat man dann eine Verbindung zum Router oder Accesspoint hergestellt,
ist man schon fast am Ziel.
Feinjustierung der Antenne
Jetzt geht es darum, den Datendurchsatz der Verbindung auf das Maximum zu steigern. Hierfür ist eine genauere Ausrichtung der WLAN-Antenne nötig.
Am besten wäre in diesem Fall eine zweite Person und ein Notebook. Eine Person justiert hierbei die Antenne, während die andere Person am
Laptop sitzt und die Werte der anderen Person entweder per Handy oder Sprechfunkgerät durchgibt.
Weitere Links zum Thema
Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe WLAN Detektor, WLAN Stick und
WLAN Karte aus unserer Kategorie Netzwerkhardware.