Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Bodenpolitur

  Bodenpolitur  (71 Angebote unter 28.031.335 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bodenpolitur“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bodenpolitur"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bodenpolitur
^

Versiegelte Bodenbeläge sind starke Bodenbeläge

Bodenbeläge sind die oberste Schicht  künstlich erschaffener Fußböden. Im Gegensatz zu dem natürlichen Erdboden mit Gras, können die Bodenbeläge nicht nachwachsen. Ihnen setzen Abnutzung und Alterung stark zu. Egal welcher Qualität die Böden sind, sie können durch eine angemessene Versiegelung und Imprägnierung deutlich länger ihre fehlerlose Schönheit und Funktion behalten. Die Bodenbelag-Versiegelung legt sich als Schutzschicht auf den Boden.

Effektiver Schutz vor Abnutzung

Vorbeugung ist das Zauberwort für schöne Böden über viele Jahre. Vorbeugen bedeutet, dass der Boden gleich nach dem Verlegen gepflegt und vor Abnutzungen geschützt wird. Hierbei gehen die Unterhaltsreinigung und grundlegende Versiegelung Hand in Hand. Ein optimal versiegelter Boden ist leichter zu reinigen. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung pflegt den Boden und erhält die Versiegelung. Die Pflege sollte - ebenso wie der Bodenbelag - entsprechend der Beanspruchung gewählt werden. Das buchstäblich mit Füßen getretene Einrichtungselement ist aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Kunststein, PVC, Asphalt, Kautschuk, Elastomer, Laminat, Parkett oder Gummi gefertigt. Jeder dieser Bodenbeläge kann versiegelt werden.

Versiegelung in mehreren Schichten

Zur Versiegelung sind ein bis mehrere dünne Schichten einer entsprechenden Versieglungs-Flüssigkeit aufzutragen. Der Boden muss hierfür grundgereinigt und von eventuellen Schäden befreit sein. Diese Schäden können vor der Versiegelung ausgebessert werden. Nach dem Entfernen der Risse oder beschädigter Stellen kann eine Grundierung des Bodenbelages nötig werden. Die Verarbeitung ist produktspezifisch, ebenso ist es wichtig die Sicherheitsdatenblätter vor dem Einsatz zu beachten.

Eine Versiegelung kann viel leisten

Diese feine Versiegelungsschicht legt sich wie ein Schutzschild auf den Belag. Sie wirkt damit den üblichen Abnutzungserscheinungen entgegen. Hierzu gehören
  •    Sohlenabrieb durch das Laufen über den Belag,
  •    Rillen und Schäden durch Schuhabsätze oder Möbel,
  •    Verfärben oder Vergilben des Fußbodenbelages und
  •    Anhaftungen von Schmutz.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.