Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: füller pelikan, füller lamy, füller online
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Füller

  Füller  (2.285 Angebote unter 28.006.216 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Füller“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   229   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Füller
^

Füllfederhalter für eine besonders gute Handschrift

Füllfederhalter sind Schreibgeräte, die mit Tintenfüllungen oder mit Füllerpatronen arbeiten. Sie können durch das Wechseln der Federn individuell an die eigene Handschrift angepasst werden und vermitteln so ein besonderes und individuelles Schriftbild.

Anwendung in vielen Bereichen

Bereits beim Erlernen des Schreibens in der Schule werden Füller eingesetzt. Spezielle Schreib-Lernfüller sind gezielt für Kinderhände konzipiert, so dass eine spezielle Griffigkeit und eine gute Haltung beim Schreiben möglich wird. Aber auch weiterführend ist es empfehlenswert, Füller in bestimmten Situationen Kugelschreibern vorzuziehen. Eine schwungvolle Unterschrift unter einem Vertrag mit einem hochwertigen Füller gezogen, zeigt Stil und Klasse. Ebenso das Schreiben von Platzkarten oder Speisekarten zu individuellen kleineren Veranstaltungen - mit einer sauberen Handschrift und dem richtigen Füller wird das zum Kinderspiel.

Tintensysteme

Füllfederhalter arbeiten zwar alle mit Tinten aber die Füllsysteme sind doch unterschiedlich.
Die edelste Variante stellen die Kolbenfüllhalter dar. Bei dieser Ausführung wird Tinte aus einem Tintenfass aufgezogen und befindet sich dann als Schreibflüssigkeit im Füller.
Am einfachsten und saubersten zu handhaben, ist die Befüllung eines Füllers mit Tintenpatronen. Dabei werden die Patronenfüller mit den gefüllten Patronen in der gewünschten Tintenfarbe befüllt.
Einige Füllfederhalter ermöglichen die Nutzung beider Methoden und werden Konverter genannt. Mit diesen Tintenschreibgeräten bleibt man flexibel und kann je nach den eigenen Bedürfnissen variieren.

Die Feder bestimmt Ihr Schriftbild mit

Die Möglichkeit, verschiedene Federn in den Füllfederhalter einzusetzen, eröffnet Ihnen den Weg, Ihr Schriftbild individuell an die Erfordernisse anzupassen. Unterschiedliche Federstärken und Schrägungen verändern die Ausgabe der Tinte stark. Standardfedern stellen ein klares Schriftbild her, abgeschrägte Federn lassen bestimmte Bestandteile der Buchstaben stärker und die anderen dünner erscheinen. Bestimmte Abkürzungen für die Federstärke weisen Ihnen den Weg zur richtigen Auswahl.

Standardfedern

A

Für Anfänger

L

Für Linkshänder

EF

Extra fein

F

Fein

M

Mittel

B

Breit

BB

Sehr breit

3B / XB

Extra breit

S

Superfein

XS

Extra klein

XL

Extra groß


Abgeschrägte Federn

OM

Mittel

OB

Breit

OBB

Sehr breit

O3B

Extra breit


Schreib-Lernfüller – Von Anfang an perfekt schreiben

Gerade für die kindliche Hand ist es beim Erlernen des Schreibens besonders wichtig, dass das Schreibgerät eine perfekte Ergonomie aufweist. Neben einer rutschfesten Grifffläche, entsprechenden Griffmulden für den Zeige- und Mittelfinger, die automatisch die richtige Schreibhaltung erzwingen, ist auch die Auswahl einer Feder mit der Kennung A für Anfänger und die Auswahl nach Rechtshänder oder Linkshänder für einen optimalen Griff beim Schreiben.

Edles Design durch und durch

Füller in schlichtem Schwarz mit vergoldeter Feder in entsprechenden Schreibsets oder in Etuis machen nicht nur als Geschenk etwas her, sondern sind gleichzeitig ein Blickfang auf jedem Schreibtisch. So kann ein Füller nicht nur als Gebrauchsgegenstand im Alltag bezeichnet werden, sondern wird schnell zum Markenzeichen. Als edles Accessoire für Sie als Geschäftsmann lenkt ein gut verarbeiteter, hochwertiger Füllfederhalter heute mit Sicherheit noch mehr Blicke auf Sie.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.