Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: durable ausweis-halter
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Ausweis-Halter

  ausweis halter  (234 Angebote unter 28.886.725 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „ausweis halter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Ausweis-Halter"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   24   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema ausweis halter
^

Ausweishalter – so sind Ausweise perfekt positioniert

Ausweise oder Namensschilder werden in vielen Situationen benutzt. Ob Sie dazu dienen mitzuteilen, wer Sie sind und in welcher Position Sie tätig sind, ob Sie offerieren, für welche Firma Sie arbeiten oder ob Sie einfach nur dazu da sind, mehr Persönlichkeit an den Kunden zu bringen. Sie sorgen dafür, dass man Sie erkennt und namentlich ansprechen kann. Ihre Kunden wissen, an wen sie sich wenden können, und finden so schnell und sicher den richtigen Ansprechpartner.
Ob auf Messen, für Ihr Verkaufs- oder Kassenpersonal, auf Seminaren, im Hotelierbereich oder einfach nur innerhalb Ihrer eigenen Firma - Namensschilder gewährleisten, dass die Anonymität so gering wie möglich gehalten wird. Das ist nicht nur für das Arbeitsklima von Bedeutung, sondern hat auch sicherheitsrelevante Aspekte. Damit die Plastikkarten gut lesbar und ordentlich angebracht sind, verwendet man Ausweishalter in verschiedenen Ausführungen. Je nach Notwendigkeit sollte auch dieses Accessoire an die Erfordernisse angepasst werden. Hierbei gibt es kleine aber feine Unterschiede.

Haltemechanismus für angepassten Halt

Wählen Sie Ausweishalter mit flexibler Bewegung, wenn Sie z. B. Sicherheitsausweise, die gleichzeitig zum Öffnen von Türen oder als Zeiterfassungskarte dienen, nutzen. Selbstaufrollende Jojo-Systeme helfen Ihnen, den Ausweis am Körper zu tragen und ihn trotz Befestigung an Ihrer Kleidung bis hin zum Öffnungssystem zu führen. Es ist nicht nötig, den Clip vom Gürtel zu lösen. Der Ausweis bleibt fest bei Ihnen, kann nicht verloren gehen und ist immer griffbereit.
Das aufrollbare, flexible und doch reißfeste Band sollte über eine Mindestlänge von 80 cm verfügen. Damit kann die Entfernung vom Hosenbund bis zum Türschließer sicher überwunden werden. Durch den Jojo-Effekt wird gewährleistet, dass sich das Band selbstständig wieder aufrollt und nicht verknotet. In großen Firmen, in denen jeder Mitarbeiter einen Ausweis zur Identifizierung trägt, werden in den meisten Fällen unauffällige Gürtelclips mit Aufrollmechanismus genutzt.

Clips

Ausweise oder Namensschilder, welche zur besseren Sichtbarkeit am Revers oder am Kragen der Kleidung befestigt werden sollen, werden häufig mit Clips befestigt.

Der Hosenträgerclip

Der Hosenträgerclip ist starr und nicht drehbar. Durch den Clipmechanismus werden die Ausweise sehr fest an der Kleidung angebracht. Aufgrund der Riffelungen im Clip, an der Auflagefläche zur Kleidung, wird ein guter Gripp gewährleistet. Problematisch kann der Hosenträgerclip allerdings bei sensiblen Fasern sein. Blusen aus Seide oder ähnliche Materialien können an den Befestigungsstellen schnell beschädigt werden. Für Kittel oder andere Arbeitskleidungsstücke sind diese Clips gut geeignet. Gerade in Bereichen, in denen viel Bewegung herrscht und es darauf ankommt, eine starke Befestigung zu bewirken, wird der Hosenträgerclip verwendet.

Krokodilclip

Der Krokodilclip kann einfach angebracht und gelöst werden. Der Clip wird durch Zusammendrücken eines Endes einfach geöffnet, durch Loslassen geschlossen. Solche Clips werden oft dort eingesetzt, wo empfindliche Kleidung wie Anzüge oder Blusen den Hosenträgerclip ausschließen. Durch die meist drehbare Lagerung des Clips befindet sich der Ausweis oder das Namensschild immer in der richtigen Position und kann gut gelesen werden. Personal im Kundenkontakt, auf Messen oder bei Seminaren wird häufig mit solchen Ausweishaltern ausgestattet. Diese Modelle werden als Befestigungsmethode auch bei Besucherausweisen oft genutzt.

Nadelclip

Der Nadelclip wird unter zur Hilfenahme einer Sicherheitsnadel an der Kleidung befestigt. Dadurch wird ein Abrutschen praktisch unmöglich. Die Nadelbefestigung ist sehr sicher und verhindert das Verlieren des Ausweises. Allerdings hat es den Nachteil, dass das Kleidungsgewebe beschädigt wird. Günstig ist es, Kombinationen aus Krokodil- und Nadelclip zu wählen, dann ist man für alle Fälle gut gerüstet.

Kartenhalterlochung

Damit der Ausweishalter auch zum Kartenhalter passt, achten Sie darauf, welche Lochung er aufweist. Das Cliploch kann unterschiedlich gestaltet sein. Prüfen Sie, ob ein Langloch oder eine Eurolochung vorliegt, um den passenden Ausweishalter mit der richtigen Vinylstreifenform zu wählen.

Druckknopfsysteme

Der Vinylstreifen kann auch einzeln ohne Clip oder Jojo-Halter erworben werden. Diese Variante ermöglicht die Befestigung des Ausweises über Druckknopfsysteme an Bändern oder Kugelketten. Der Vinylstreifen wird dann einfach als Schlaufe um den Schlüsselring gelegt und per Druckknopf verschlossen. Am anderen Ende wird mit dem Ausweis über das Lang- oder Euroloch genauso verfahren. Wird die Befestigungsvariante über Schlüsselbänder gewählt, besteht die Möglichkeit, das Band als zusätzliche Werbefläche zu nutzen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.