Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: bürostempel trodat, bürostempel kopie
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Bürostempel

  Bürostempel  (170 Angebote unter 30.847.740 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Bürostempel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Bürostempel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Bürostempel
^

Eingangsstempel – unverzichtbar im Büro

Der Eingangsstempel sollte in jedem Büro vorhanden sein, denn er kennzeichnet die Post und andere wichtige Dokumente mit dem Datum, an dem sie angekommen ist. Dies kann im Nachhinein sehr wichtig sein, denn oftmals zählt in Streitfragen nicht das Datum, welches auf den Briefen steht, sondern der Eingang. Friste beginnen in der Regel, ab diesem Tag zu laufen, und bei einem hohen Aufkommen an Postdokumenten und Geschäftsunterlagen verliert man leicht den Überblick.

Flexible Datumsanzeige

Der Mitarbeiter, der mit dem Verwalten der Post und anderer wichtiger Unterlagen betraut ist, sollte unbedingt über einen Stempel verfügen, der eine flexible Datumsanzeige hat. Es muss zudem darauf geachtet werden, dass der Eingangsstempel jeden Morgen vor dem Abarbeiten der ersten Post aktualisiert wird. Darüber hinaus sollte er groß genug sein, damit das Datum gut zu erkennen ist. Die Textstempel, welche zu diesen Zwecken vom Handel angeboten werden, sind recht groß und lassen sich gut handhaben. Sie stehen bei Nichtgebrauch aufrecht, so dass man sie nicht so leicht verlegen kann und dann viel Zeit mit der Suche verbringen muss. Das Datum, welches auf die Schriftstücke aufgestempelt wird, ist großzügig eingerahmt, so dass der Eingangsstempel auf dem Dokument gut zu sehen ist. Manchmal setzt er sich zudem farblich vom Schriftstück ab: Eingangsstempel haben mitunter eine rote oder grüne Farbe.

Stempel als Siegel

Stempel stellen in vielen Bereichen ein wichtiges Siegel dar. Sie können kommerziell und somit verkaufsfördernd, aber auch individuell sein oder eine eigenwillige Gestaltung aufweisen. In jedem Fall haben sie eine Aufgabe, nämlich die Absegnung eines Schriftstückes, natürlich Hand in Hand mit der Unterschrift. Eine bloße Unterschrift hinterlässt nicht einen so professionellen Eindruck, als wenn sie mit einem Stempel untermalt ist. Aus diesem Grund wird beides miteinander kombiniert.

Eingangsdatum bestätigen

Der Eingangsstempel unterscheidet sich nicht grundlegend von den anderen Funktionsweisen eines Stempels, denn auch er kann mit einer Unterschrift kombiniert werden. In vielen Bereichen wird dies unter anderem deshalb praktiziert, weil so im Nachhinein festgestellt werden kann, wer ein Schriftstück oder ein Dokument entgegen genommen hat. Im Gegensatz dazu steht die Unterschrift auf anderen Stempelformen, welche sich beispielsweise als Unterschrift unter einem Brief befinden, für den Inhalt des Schreibens. Man kann davon ausgehen, dass der Verfasser für das, was er durch den Text übermittelt, auch einsteht.
Der Stempel, welcher das Datum des Eingangs bestätigt, hat mit dem Inhalt des Schreibens nichts zu tun und der Mitarbeiter, welcher den Brief entgegen nimmt und abstempelt, muss sich für den Inhalt natürlich nicht verantworten. Er ist jedoch dafür zuständig, dass das entgegengenommene und von ihm bestempelte Schriftstück umgehend den Adressaten erreicht.
Die erweiterte Form eines Stempels ist ein Siegel, welches sich auf amtlichen Schriftstücken befindet. Dieses besteht aus einem festen Material und wird auf das Dokument aufgeklebt. Ein Siegel soll auffallen und, etwa bei Gericht, ausdrücken, dass ein Urteil gefallen ist. Auch bei Verträgen ist es üblich, ein Siegel zu kleben. Im Grunde genommen unterscheiden sie sich jedoch nicht grundlegend von der Wirkungsweise eines Stempels: Es ist nur auffälliger.
Jede noch so kleine Firma sollte Post und andere wichtige Schriftstücke mittels eines Eingangsstempels sortieren, um das Datum des Erhalts abzusichern.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.