Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Banktasche

  Banktasche  (41 Angebote unter 30.864.902 Artikeln)Zum Expertenwissen

Topseller
Größe
€ 11,08*
 Stück 
Topseller
€ 39,26*
 Stück 
Topseller
€ 2,04*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Banktasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Banktasche"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Banktasche
^

Die Banktasche als universelle Aufbewahrungstasche

Sollen Geldscheine, Belege, Schecks oder auch optimal aufbewahrt werden, stellt eine handliche Banktasche eine ideale Lösung dar. Auch Geldrollen lassen sich ebenfalls darin unterbringen. Die Reißverschlusstasche eignet sich darüber hinaus auch als Dokumententasche, in der Papiere untergebracht werden können. Im Rahmen der Gastronomie-Bekleidung können die Banktaschen modellabhängig zudem einen Platz für den Quittungsblock und Stifte bieten. Daher sind die Taschen auch als Kellnertasche und somit als Alternative zur Kellnerbörse und ergänzend zum Kassierhalfter einsetzbar, um die Ausstattung zu komplettieren.

Materialeigenschaften, Größen und weitere Auswahlkriterien

Nylon bietet den Vorzug, dass es äußerst reißfest ist. Somit lässt sich höheres Gewicht darin problemlos transportieren. Das Material charakterisiert sich des Weiteren durch seine feuchtigkeitsabweisende Oberfläche, sodass Nässe nicht durchdringen kann. Leder besitzt gleichermaßen die Vorzüge, weswegen auch diese Banktaschen äußerst empfehlenswert sind. Ob genäht, verschweißt oder beides in einem – eine hohe Stabilität ist des Weiteren gegeben. Auch ist der Inhalt bei diesen Materialien nicht sichtbar. Soll der Inhalt jedoch direkt zu erkennen sein, sind transparente Modelle genau die richtige Wahl. Varianten mit Dehnfalte erweisen sich schließlich als vorteilhaft, um das Volumen zu vergrößern. Für Geschäftskunden von Banken können die Taschen ebenfalls als Werbegeschenk dienen, um die Kundenbindung zu intensivieren. Je nach Bedarf sollte auch die passende Größe gewählt werden, um zum Beispiel Dokumente in DIN-A4-Format knitterfrei und ungefaltet aufzubewahren. Das einfache Verschließen und Öffnen mithilfe eines Reißverschlusses ist bei einigen Modellen gewährleistet. Verfügt das Modell über ein weiteres Reißverschlussfach, so ist eine zusätzliche Trennung des Inhalts möglich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.