Übersicht | "Bleibatterielader"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Victron Energy BPC121531064R |
ab € 107,3073* pro Stück |
| |
|
|
ab € 810,57* pro Stück |
| |
|
Victron Energy BPC121031064R |
ab € 92,44* pro Stück |
| |
|
Victron Energy BPC120731064R |
ab € 78,48* pro Stück |
| |
|
Victron Energy BPC240831064R |
ab € 106,7073* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,15* pro Stück |
| |
Hückmann Bleiakku-Ladegerät (2 Angebote) Hückmann Bleiakku-Ladegerät Ladegerät für Ravas Akku Ladegerät für RAVAS Akku RBP12-1,2 Hubwagen Output: 12V 0,3A Ladestrom Technische Daten: Gewicht: 348 g · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Prod... |
|
ab € 179,93* pro Stück |
| |
Ladegerät Blue Smart LiFePO4 & Blei 12V Victron (8 Angebote) Bei dem Blue Smart IP67 Lader handelt es sich um ein neues professionelles Batterieladegerät mit eingebautem Bluetooth. Ideal zum Laden von Lithium-Eisenphosphat-/Blei-Akkus. Mit einem Wirkungsgrad... |
Victron Energy BPC121713006 |
ab € 96,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 571,88* pro Stück |
| |
|
|
ab € 21,906* pro Stück |
| |
|
|
ab € 60,72* pro Stück |
| |
|
|
ab € 118,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 104,37* pro Stück |
| |
|
|
ab € 33,2264* pro Stück |
| |
|
Victron Energy BPC120433064R |
ab € 53,47* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Bleibatterielader | | ![](/p.gif) | Bleiakkus und ihre entsprechenden Ladegeräte
Bleiakkus zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Hinblick auf ihre erreichbare Kapazität relativ preisgünstig sind. Erkauft wird diese preisgünstige Akkutechnologie mit einer relativ geringen Energiedichte dieser Akkuart. Im direkten Vergleich mit anderen Akkutechnologien sind Bleiakkus relativ schwer. Außerdem ist die abgegebene Leistung dieser Akkuart stark abhängig von der Umgebungstemperatur. Besonders bei geringen Temperaturen kann die Kapazität stark zurückgehen. Dafür sind Bleiakkus relativ unempfindlich im Hinblick auf die Ladezyklen bzw. das vollständige Entladen vor dem wieder Aufladen. Zum Aufladen von Bleiakkus sollten nur geeignete Ladegeräte verwendet werden. Auch Bleiakkus reagieren empfindlich auf das sogenannte Überladen. Eine zu hohe Ladespannung kann zu einer Gasbildung des im Akku befindlichen Elektrolyts führen. Die dabei entstehenden Gase sind darüber hinaus leicht entzündlich. Eine Funkenbildung durch das An- oder Abklemmen des Ladegerätes kann dann zu einer Explosion führen. Die Verwendung von Ladegeräten mit einer geregelten Ladespannung kann dieses Risiko deutlich minimieren.
Die Ladespannung und der Ladestrom von Ladegeräten für Bleiakkus
Bleiakkus besitzen eine Zellenspannung von 2 Volt. Oft kommen sie mit einer Batteriespannung von 6 oder 12 Volt zum Einsatz. Mit einer Reihenschaltung mehrerer Akkus können höhere Spannungen erreicht werden. Viele der im Handel befindlichen Ladegeräte besitzen auch die Möglichkeit, die Ladespannung passend für den angeschlossenen Akku einzustellen. Der Ladestrom hängt natürlich von der entsprechenden Akkukapazität des Bleiakkus ab. Beim Kauf eines passenden Ladegerätes sollte daher ein besonderes Augenmerk auf diese gelegt werden. In den meisten Fällen ist übrigens die geeignete Akkukapazität bei den technischen Daten des entsprechenden Ladegerätes angegeben. Viele Ladegeräte besitzen darüber hinaus auch die Möglichkeit, den Ladestrom an den angeschlossenen Akku anzupassen.
Der Anschluss des Ladegerätes an den Bleiakku
- Ladegeräte für Bleiakkus besitzen häufig Anschlüsse mit Krokodilklemmen, über die der Akku schnell und einfach an das Ladegerät angeschlossen werden kann. Allerdings hat diese Anschlussart auch den Nachteil, dass hier eine Funkenbildung stattfinden kann, welche die oben genannten Gefahren wegen der Gasbildung dieser Akkus birgt.
- Der Akku sollte vor dem Aufladen unbedingt von den angeschlossenen Verbrauchern getrennt werden, damit diese durch die erhöhte Ladespannung nicht beschädigt werden können.
- Außerdem sollte der Akku mit dem Ladegerät verbunden werden, bevor das Einschalten des Ladegerätes erfolgt. Umgekehrt sollte unbedingt das Ladegerät ausgeschaltet werden, bevor die Batterieklemmen vom Akku getrennt werden.
- In manchen Fällen wird das Ladegerät auch fest mit dem Akku verbunden. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn der angeschlossene Akku in regelmäßigen Abständen aufgeladen werden muss. Für diesen Einsatzzweck sollten aber nur geeignete Ladegeräte verwendet werden.
|
|