Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Digitaler Bilderrahmen

  Digitaler Bilderrahmen  (99 Angebote unter 28.110.092 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Digitaler Bilderrahmen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Digitaler Bilderrahmen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Digitaler Bilderrahmen
^

Moderne Foto- und Produktpräsentation

Digitale Bilderrahmen sind momentan die modernste und angesagteste Methode, Bilder und Fotos zu präsentieren. Ausdrucke in Bilderalben oder herkömmlichen Bilderrahmen waren gestern. Heute werden die digitalisierten Bilder gleich im digitalen Format gerahmt und für den Betrachter freigegeben. Neben der persönlichsten Geschenkidee überhaupt ist ein digitaler Bilderrahmen auch hervorragende als Präsentationsmittel für Ihr Schaufenster oder Ihren Thekenbereich und als Incentive geeignet. Ihr Büro erhält ein Stück Persönlichkeit, wenn Sie Ihre Lieblingsfotos über einen digitalen Bilderrahmen betrachten. Immerhin halten Sie sich mindestens ein Drittel des Tages in Ihrer Firma auf, also machen Sie es sich gemütlich.

Größe

Um Spaß an den dargestellten Fotos zu haben, sollten Sie einen Bilderrahmen mit einer Größe von mindestens 7 Zoll erwerben. So können Sie auch noch Details gut erkennen. Größer darf es natürlich auch sein, aber nach unten sollten Sie bei 7 Zoll die Grenze ziehen. Die Bildschirmdiagonale beträgt bei einem 7 Zoll großen Display ca. 17,8 cm.

Auflösung

Die Auflösung, sprich Pixeldichte, entscheidet über die Qualität des angezeigten Bildes. Bei einem 7-Zoll-Display werden bei einer Auflösung von 800 mal 480 Bildpunkten sehr gute Bildqualitäten erzeugt. Die Auflösung sollte so groß wie möglich gewählt werden. Mit steigender Größe des Displays werden auch höhere Anforderungen an die Auflösung gestellt. Sparen Sie hier nicht am falschen Fleck. Ist Ihr Budget begrenzt, entscheiden Sie sich lieber für einen kleineren Rahmen als für weniger Pixel.

Der Blickwinkel

Gerade dann, wenn Sie den Bilderrahmen an die Wand montieren möchten, müssen Sie auf den Blickwinkel achten. Der Blickwinkel der Displays kann entscheidend werden. Von unten, oben oder einem starken seitlichen Winkel betrachtete Digitale Bilderrahmen lassen die Farbwirkung und die Erkennbarkeit des Motives schnell erblassen. Passen Sie den Standort des Bilderrahmens unbedingt an den Blickwinkel an, nur so kommt die Qualität des Rahmens letztlich voll zur Geltung.

Speicherkapazität für ausreichende Auswahl

Der digitale Bilderrahmen Ihrer Wahl sollte einen integrierten Speicherkartenleser besitzen. Ein interner Speicher für Ihr Bildmaterial ist zwar ein schöner Zusatz, rechtfertigt deutlich höhere Preise allerdings nicht. Wählen Sie lieber einen Rahmen ohne oder mit kleinem internem Speicher für Ihre Bilder und rüsten Sie mit einer handelsüblichen Speicherkarte auf. Achten Sie gleich darauf, dass das Speicherkartenformat auch von Ihrer Digitalkamera akzeptiert wird und Ihr Notebook über einen Cardreader im entsprechenden Format verfügt. So wird die Speicherkarte für Sie individuell nutzbar. Eine Verkabelung des Digitalen Bilderrahmens via USB mit Ihrem Computer wird somit überflüssig. Auf eine Speicherkarte mit einer Speicherkapazität von 1 GB können Sie ca. 400 Bilder, je nach Auflösung, Dateiformat und Komprimierung, aufspielen. Im Idealfall rechnen Sie an Ihrem Computer die Bildauflösung auf die des Displays herunter und erreichen somit die bestmögliche Ausnutzung der Speicherkapazität und Wiedergabequalität.

Dateiformate für Ihre Fotos

Digitale Bilderrahmen kommen in der Regel mit dem JPEG-Format klar. Dieses Dateiformat wird auch von Digitalkameras und Bildbearbeitungsprogrammen unterstützt. Wenn Sie lediglich Fotos anzeigen lassen möchten, ist also keine besondere Beachtung der Kompatibilität der Dateiformate nötig.

Videoausgabe mit Ton

Eine interessante Zusatzfunktion ist es, wenn Ihr Bilderrahmen auch Video- und Audiodateien wiedergeben kann. Hierzu sind im Rahmen Lautsprecher integriert. Die Dateiformate MPEG und AVI sollten für die Videoausgabe zur Verfügung stehen. Für die Audioausgabe wird in den meisten Fällen auf MP3 zurückgegriffen. Hier ist besonders auf die Kompatibilität zwischen Rahmen und Datei zu achten.

Bedienerfreundliches Handling per Fernbedienung

Eine Fernbedienung, die es Ihnen ermöglicht, die wichtigsten Funktionen Ihres Digitalen Bilderrahmens von Ihrem Platz aus anzusteuern, erleichtert Ihnen den Umgang mit dem technischen Gerät. Die Bedienelemente des Rahmens sind meist fast ausschließlich an der Rückseite oder seitlich gelagert, um die Optik der Front aufrecht zu erhalten. Dadurch wird es ohne Fernbedienung schwierig, eine einfache Bedienung und ein Hin- und Herspringen im Menü umzusetzen.

Abwechslungsreiche Bildwechsel und Tageslichtanpassung

Die Einstellungen der Geschwindigkeit für den Bildwechsel bei Diashows sollten Sie frei konfigurieren können. Nur so können Sie den idealen Ablauf für sich und Ihre Kunden bei Präsentationen gewährleisten. Viele Bilderrahmen verfügen über verwendbare Voreinstellungen wie langsam, mittel und schnell. Eine eigenständige Auswahl der Anzeigedauer ist aber nur bei wenigen Modellen möglich. Es ist aber durchaus sinnvoll hier genauer hinzuschauen, gerade wenn Sie den Bilderrahmen zu Präsentations- und Werbezwecken nutzen möchten.

Die Funktion, die Helligkeit des Bilderrahmens an die Umgebungsbedingungen anzupassen, ist wichtig. Ähnlich wie bei einem Projektor oder Fernseher kann sonst das Tageslicht als störend empfunden werden und der Betrachter hat bei zu geringer Helligkeit kaum noch die Möglichkeit das Bild zu erkennen. Im Dunkeln kann die Helligkeit bei entsprechender Einstellmöglichkeit gedämpft werden, so werden Blendeffekte durch die Wiedergabe vermieden.

Stromversorgung

Ein Großteil der zur Zeit auf dem Markt befindlichen Digitalen Bilderrahmen wird mittels Strom vom Netz, also mittels Kabel, betrieben. Für den normalen Gebrauch ist das auch völlig ausreichend. Um Energie zu sparen lohnt es sich, einen Fotorahmen mit integriertem Timer anzuschaffen. Dieser sorgt dafür, dass sich der Rahmen zu einer vorbestimmten Zeit ein- und später wieder ausschaltet.

Wenn Sie sich allerdings dafür entscheiden, den Rahmen an die Wand zu hängen, kann das ästhetische Gesamtbild durch die herabhängenden Kabel schnell gestört werden. Hier bleiben letztlich nur drei Möglichkeiten offen. Entweder stemmen Sie ein Loch in die Wand um das Kabel verschwinden zu lassen oder Sie verwenden zur sauberen Verlegung einen entsprechenden Kabelkanal. Die beste Lösung für solche Anwendungen sind allerdings Digitale Bilderrahmen, die mittels Akku betrieben werden können. Hier ist dann wiederum auf die Betriebsstunden pro Akkuladung zu achten.

Rahmendesign

Die Wahl des Designs obliegt Ihnen voll und ganz. Von Acryl über Holz bis zum Leder ist alles vertreten. Durch einen breiten Rahmen erhält der Digitale Bilderrahmen in der Gesamtgrößenwirkung des Displays eine Aufwertung. Am günstigsten ist es, sich für einen schwarzen Rahmen zu entscheiden. Bei dieser Auswahl leuchten die Farben am stärksten und die Kontraste kommen besser herüber.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.