Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Elektrokühlbox

  Elektrokühlbox  (123 Angebote unter 30.846.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Elektrokühlbox“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Elektrokühlbox"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Elektrokühlbox
^

Elektrische Kühlbox – Der mobile Kühlschrank mit konstanter Kühlleistung

Eine elektrische Kühlbox ist ein portabler Thermobehälter und kühlt damit zuverlässig und konstant auch an heißen Tagen. Er überzeugt durch einen stärkeren und vor allem längeren Kühleffekt als Kühltaschen oder Styropor-Boxen. Es gibt verschiedene Arten von elektrischen Kühlboxen, die entweder mit einem Kompressor, Absorber-Technik oder Peltier-Elementen arbeiten. Um die geeignete Box zu wählen, ist es wichtig, die gewünschte Kühlleistung, den Energieverbrauch und die Art der Energieversorgung der einzelnen Modelle miteinander zu vergleichen. Alle Arten von elektrischen Kühlboxen sind in verschiedenen Füllmengen erhältlich.

Kühlboxen für den Gasanschluss

Absorber-Kühlboxen sind sehr flexibel und ideal für unterwegs. Sie können an eine normale Steckdose angeschlossen werden oder auch mit Gas (Anschluss oder Kartuschen) betrieben werden. Ist weder eine Steckdose noch Gas verfügbar, lassen sie sich auch an den 12-Volt-Zigarettenanzünder im Auto anschließen. Die Kühlleistung ist dabei allerdings geringer, zudem hängt bei den Absorber-Boxen die Leistung von der Außentemperatur ab.

Auch für Tiefkühlprodukte geeignet – Kühlboxen mit Kompressor

Besonders leistungsstark sind Kühlboxen, die mit einem Kompressor arbeiten. Sie kühlen konstant, unabhängig von der Umgebungstemperatur und sind sogar für Tiefkühlprodukte geeignet. Damit lassen sich Temperaturen von bis zu -20 Grad einstellen, jedoch ist für die Modelle mit Kompressor ein Stromanschluss nötig. Einige sind mit einem Akku ausgestattet, der eine kurzzeitige Nutzung auch ohne vorhandene Energiequelle möglich macht. Der Energieverbrauch ist bei diesen Boxen häufig geringer als bei den Absorber- und Peltier-Boxen.

Robust und preisgünstig in der Anschaffung – Kühlung mit Peltier-Elementen

Die preisgünstigsten und zugleich unempfindlichsten Kühlboxen sind mit Peltierelementen ausgestattet. Sie können ebenfalls über den Zigarettenanzünder oder einen Stromanschluss betrieben werden, allerdings ist die Kühlleistung hier stark von der Außentemperatur abhängig. Auch ist der Stromverbrauch bei diesen Modellen oft höher als bei den anderen Kühlboxen, weshalb sie für Dauerbetrieb nicht unbedingt wirtschaftlich sind. Besonders praktisch sind Thermo-Kühlboxen, die sowohl zur Kühlung als auch zum Warmhalten der Speisen und Getränke eingesetzt werden können. Alle Arten von elektrischen Kühlboxen sind in verschiedenen Füllmengen erhältlich.

Vorsicht beim Transport

Die Technik der elektrischen Kühlboxen ist relativ empfindlich und kann bei Schlägen oder in Schräglage der Boxen. Sie dürfen nicht kippen und müssen vor starkem Aufprall geschützt sein. Die Boxen mit Peltier-Elementen sind dabei am unempfindlichsten aufgrund der einfachen Technik.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.