Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: fahrradhaken fischer, fahrradhaken alberts
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Fahrradhaken

  Fahrradhaken  (64 Angebote unter 30.870.728 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Fahrradhaken“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Fahrradhaken"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Fahrradhaken
^

Der Fahrradhaken für die platzsparende Aufbewahrung von Fahrrädern

Soll das Fahrrad platzsparend positioniert werden, doch für den Fahrradständer fehlt der Platz? In diesem Fall kommt der Fahrradhaken zum Einsatz.

Fahrradhaken für die Wandmontage

Je nach Modell können Fahrradhaken entweder an der Wand oder aber an der Decke montiert werden. Verzinkter, korrosionsgeschützter Stahl, der über gummierte Auflageflächen an den Aufhängungen verfügt, bewährt sich bezüglich der Robustheit und zudem schützen die Gummierungen den Fahrradrahmen vor Kratzern. U-förmige Fahrradhaken, die per Dübel und Schraube an der Wand fixiert werden, überzeugen als Wandhalterungen ebenso wie Rahmenhalter, auf denen das Rad abgestellt und eingehakt wird. Sind die Rahmenhalter zudem noch einklappbar, wird ein weiterer Platzvorteil geboten. Ist der Rahmenhalter zudem noch stufenlos einstellbar, so können Räder unterschiedlicher Größe sicher darauf positioniert werden, wobei auch die U-förmigen Modelle diesen Vorzug gewähren.

Den Deckenlift unter die Lupe genommen

Der Deckenlift für Räder ermöglicht es, dass das Rad direkt unter die Decke gezogen werden kann. Halterungen für Lenker und Sattel bieten hierbei die nötige Stabilität, um das Rad optimal zu per Führungsrolle unter die Decke zu ziehen. Eine Fallsicherung bewährt sich schließlich in dem Sinne, dass das Rad nicht unkontrolliert zu Boden fallen kann.

Auch die Tragkraft sollte vor dem Kauf beachtet werden – Hinweise

Dem Bedarf entsprechend, sollte auch die Tragkraft der Haken vor dem Kauf Berücksichtigung finden. So können Haken beispielsweise problemlos Räder bis zu einem Gewicht von 25 kg tragen.

Fahrradschlösser und anderes Fahrradzubehör – Empfehlungen

Damit das Rad vor Diebstahl geschützt ist, ist ein Fahrradschloss oder Ringschloss unverzichtbar. Zum Transportieren von Gepäck eignen sich schließlich der Fahrradkorb oder die Fahrradtasche, wie auch der Fahrradanhänger oder die Fahrradbox als passendes Fahrradzubehör. Ist ein Malheur passiert, sollte auch Fahrrad-Flickzeug zur Verfügung stehen, um den Schaden zu beheben.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.