Mit Flächen-LED Leuchtfelder in verschiedenen Formen und Farben herstellen
Im Bereich der
Optoelektronik finden sich, neben verschiedenen LED-Bauelementen und Photohalbleitern auch unterschiedlicheste Anzeigeelemente. So kann man hier zwischen
graphischen Displays oder
LED-Anzeigen auch Flächen-LEDs als Anzeigelemente wählen. Die Flächen-LED ist vereinfacht gesagt eine Leuchtdiode, die das Licht über eine größere Fläche abstrahlt. Sie wird beispielsweise für Beleuchtungen eingesetzt, bei denen Symbole oder Schriftzüge mit einer etwas größeren Fläche von hinten beleuchtet werden sollen. Auf den Leuchtflächen können Aufkleber mit Symbolen aufgebracht werden. Größere Flächen-LEDs eignen sich aber auch sehr gut dafür, Displays von hinten zu beleuchten, um diese im Dunkeln ablesbar zu machen. Sogar ganze Leuchtfelder lassen sich mit ihnen erstellen.
Wichtig bei der Auswahl: Größe und Farbe
Die Auswahl der richtigen Flächen-LED hängt im Wesentlichen davon ab, wie groß die Fläche für die Beleuchtung sein soll. Ein weiteres Auswahlkriterium ist natürlich die Leuchtfarbe der enthaltenen Leuchtdioden.
Flächen-LEDs eignen sich auch als Anzeige für analoge Messwerte
Abhängig von der Größe der Leuchtfläche werden Flächen-LEDs angeboten, die eine oder mehrere einzelne Leuchtdioden enthalten. Des Weiteren sind auch Flächen-LEDs erhältlich, die als Aussteuerungsanzeige dienen können. Sie enthalten Leuchtdioden, die einzeln ansteuerbar sind und sich somit auch als Bargraphanzeige zur Anzeige von Messwerten eignen. Solche Anzeigen funktionieren ähnlich wie Pegelanzeigen bei verschiedenen Geräten der Unterhaltungselektronik.
Mit mehreren Leuchtfeldern
Eine andere Art der Flächen-LED besteht aus mehreren einzeln ansteuerbaren Leuchtfeldern, die sich in einem gemeinsamen Gehäuse befinden. Solche Flächen-LEDs eignen sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz in elektronischen Schaltungen und Geräten.
Rahmenlose Flächen LEDs sind beliebig erweiterbar in Form und Größe
Sollen größere Flächen mit einer Hintergrundbeleuchtung versehen werden, so eignen sich hierfür besonders Flächen-LEDs, die von keinem Rahmen umgeben sind. Dadurch lassen sich beliebig viele LEDs aneinanderreihen. Dies wiederum ermöglicht es, beliebig große Flächen zusammenzustellen, die auch verschiedene Formen haben können.