Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

  Gefahrgutaufkleber  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment

ADR – Gefahrgut sicher transportieren

Weitere Informationen zum Thema Gefahrgutaufkleber
^

Gefahrgutetiketten - Kennzeichnung nach Vorschrift

Während im Bereich der Gefahrstoffe Gefahrstoffetiketten genutzt werden, kommen beim Gefahrgut entsprechende Gefahrgutetiketten zum Einsatz. Komplette Güter oder Produkte gehören genauso in diese Sparte wie einfache Stoffe, die eine Gefahr für die Gesundheit, das Leben und die Umwelt darstellen.

Kennzeichnungspflicht

Egal, ob das Gefahrgut zu Land, zu Wasser, zu Luft oder auf Schienen von A nach B transportiert wird, eine ausreichende Gefahrgutkennzeichnung ist in jedem Fall nötig. Vorgeschrieben und festgelegt sind die Kennzeichnungspflichten in der Gefahrgutverordnung. Ein Gefahrgutetikett, das am Tank oder Behälter angebracht ist, muss passend zum Stoff gewählt und die Transportbedingungen und Richtlinien, die beim Gefahrguttransport einzuhalten sind, angegeben werden. Auch einfache Stoffeigenschaften wie Magnetismus werden ausgewiesen, da diese nicht in den Gefahrgutklassen hinterlegt sind.

Transportbedingungen

Damit nach dem Verladen noch nachvollzogen werden kann, was sich genau in den Behältern befindet und welche Eigenschaften vom Stoff ausgehen, vor allem aber wie der Transport gestaltet werden muss, um eine möglichst geringe Gefahrenfreigabe auszulösen, werden Luftfrachteignungen sowie Wärme und Kälteangaben speziell ausgewiesen. Nur so kann ein optimierter Transport des Gefahrguts erfolgen. Die UN-Nummern, die auf den Gebinden mit Etiketten hinterlegt werden, zeigen genau an, welcher Stoff sich in der Verpackung befindet.

Die Übersicht behalten mit den passenden Gefahrgutetiketten

Damit auch wesentliche Informationen über die Möglichkeiten und Bedingungen zur Verladung und Lagerung gleich ersichtlich werden, werden Gefahrgutetiketten mit Versandinformationen auch in diesen Bereichen eingesetzt. Somit ist klar, wie mit den einzelnen Fässern oder dem kompletten Tankinhalt umgegangen werden muss. Nicht jeder Transport- und Lagermitarbeiter kann in der Vielzahl der täglich bewegten Produkte genau zuordnen, wo sich gerade was befindet. Um die Gefahr von unvorsichtigen und unpassenden Produktbehandlungen vorzubeugen, helfen die Etikettierungen mit ihren Informationen weiter.
Güter, die nur gekühlt oder erwärmt transportiert werden sollen, um ein möglichst geringes Risiko auszustrahlen oder die nötige Konsistenz zu behalten, werden genauso von außen sichtbar ausgewiesen wie Güter, die magnetische Felder aussenden und somit empfindliche Elektroniken stören können oder wassergefährdende Güter. Auch beim Umladen sind solche Informationen durch angebrachte Gefahrgutetiketten leicht einsehbar und von großer Bedeutung.

Gefahren minimieren

Wichtig ist, dass das Gefahrgutetikett gut sichtbar angebracht wird. Ist die Gefahr bekannt, ist sie auch kalkulierbar und der Einsatz von Maßnahmen zur Unterbindung von thermischen, mechanischen oder strahlungsbedingten Einflüssen kann, soweit dies möglich ist, vorgenommen werden. Dabei stehen der Selbstschutz des Transporteurs und der Rettungskräfte im Notfall sowie der Umgebungsschutz der Anwohner und angesiedelte Industrien im Vordergrund.

Gefahrstoffetiketten - leicht angebracht

Die Etiketten sollten immer so angebracht sein, dass sie ohne Mühe gut lesbar sind. Dies bedeutet, dass eine ausreichende Größe und eine passende Positionierung vorliegen müssen, die auch beim Umlagern berücksichtigt wird. Folien sind auf Grund der häufig einwirkenden Umgebungsbedingungen besonders gut geeignet und sorgen dafür, dass der Aufdruck auch noch nach starken Belastungen in ausreichendem Maß gelesen werden kann. Achten Sie darauf, die passende Etikettierung vorzunehmen und eventuell anhaftende, alte Gefahrgutetiketten zu entfernen, um Irrtümer und Verwechslungen vorzubeugen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.