Handdampfreiniger sparen Arbeit und Chemie
Handdampfreiniger sind multifunktionale und praktische Helfer bei den Reinigungsarbeiten.
Dampfreiniger erlauben eine chemiefreie Reinigung von Fliesen, Sanitäreinrichtungen, Böden, Fenstern, Öfen und vielen weiteren Bereichen. Dabei werden die zu reinigenden Stellen mit Wasserdampf behandelt, der unter Druck geputzt wird. Je nach Qualität des jeweiligen Modells lassen sich so auch hartnäckige Verschmutzungen fast mühelos entfernen. Dank verschiedener Aufsätze können auch schwer zugängliche Stellen effizient gereinigt werden.
Funktionsweise der Handdampfreiniger
Die Handdampfreiniger verfügen über einen Tank, der mit Wasser befüllt wird. Nachdem das Gerät an das Stromnetz angeschlossen wird, erhitzt es das eingefüllte Wasser unter hohen Temperaturen, bis sich der vorgesehene Druck aufgebaut hat. Dann wird das Heizelement abgeschaltet und Sie können mit der Reinigung beginnen. Dabei steht Ihnen eine gewisse Menge an Wasserdampf zur Verfügung. Je nach Größe des Wassertanks können Sie die Reinigung unterschiedlich lange durchführen. Einige wenige Handdampfgeräte arbeiten nicht mit Druck, sondern, wie die
Dampfbesen mit Permanentdampf. Diese können während des Betriebes befüllt und permanent benutzt werden.
Was Sie bei Handdampfreinigern unbedingt beachten sollten
Die einwandfreie Funktion und Effizienz eines Handdampfreinigers ist in besonders hohem Maß von seiner Qualität (Material, Verarbeitung, Technik) abhängig. Um gute Reinigungsergebnisse zu erzielen, sollte der Dampfreiniger einen Druck von 1,5 bar nicht unterschreiten. Sehr gute Reinigungsergebnisse erzielen Sie bei 3 bis 3,5 bar. Achten Sie jedoch darauf, dass das Gerät auch geeignet ist, um empfindlichere Oberflächen, wie z.B. Fenster zu reinigen. Zu diesem Zweck eigenen sich Handdampfgeräte mit regulierbarem Wasserdampf. Ein besonders wichtiger Punkt ist die Sicherheit der Geräte. Schlecht verarbeitete Handdampfreiniger können eine große Gefahr darstellen, da mit sehr heißem Wasser und Druck gearbeitet wird. So ist es wichtig, dass die Schließvorrichtung zuverlässig arbeitet und auch nicht während des Betriebs geöffnet werden kann, da sonst Wasserdampf mit Druck entweichen herausschleudern und Verbrühungen hervorrufen kann. Dichtungen müssen zuverlässig sitzen und dürfen nicht abgenutzt sein. Die Schließvorrichtung sollte über ein Sicherheitsventil verfügen. Auch ist konzentriertes Arbeiten notwendig. So darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden, solange sich noch nicht die Mindestfüllmenge im Wassertank befindet. Der Wassertank darf erst geöffnet werden, wenn sich das Gerät abgekühlt und der Druck abgebaut hat. Um die einwandfreie Funktion der Geräte zu gewährleisten, müssen diese gemäß Herstellerangaben regelmäßig entkalkt werden.
Vielfältige Funktionen
Die Reinigungshelfer können mittels Elektroden und Dampffunktionsarten vielfältig eingesetzt werden. So können hartnäckige Verschmutzungen punktuell bearbeitet werden und mittels
Bürstenaufsatz zusätzlich behandelt werden. Glatte Flächen können mittels Schieberaufsätzen besonders schnell abgearbeitet werden. Fenster, Fliesen, Spiegel, Schaufenster und zahlreiche weitere Einsatzgebiete können bequem, schnell und gründlich gereinigt werden. Es gibt Handdampfgeräte, die sogar zusätzlich Trockendampf produzieren können. Damit lassen sich Möbel, Teppiche und viele weitere nässeempfindliche Einrichtungsgegenstände reinigen und sogar Textilien glätten.