Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Interaktives Whiteboard

  Interaktives Whiteboard  (157 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Interaktives Whiteboard“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Interaktives Whiteboard"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Interaktives Whiteboard
^

Interaktives Whiteboard - das moderne Präsentationsmedium

Schulungen, Workshops und Präsentationen anschaulich und so zu gestalten, dass Interesse bei allen Teilnehmern vorherrscht, ist nicht immer leicht. Um mehr Beteiligung zu erhalten, ist die Wahl des passenden Präsentationsmediums ein wichtiger Bestandteil der Planung von Seminaren und Unterrichtseinheiten. In gut und modern ausgerüsteten Tagungs- und Unterrichtsräumen greift man mittlerweile immer häufiger auf interaktive Whiteboards zurück.

Rundum-Präsentation mit einem interaktiven Whiteboard

Ein interaktives Whiteboard ist eine Tafel, die mit einem PC und einem Beamer verbunden ist. Durch die Verbindung dieser Geräte wird es möglich, verschiedene Medien zu nutzen. Grafiken, Texte, Bilder, selbst Töne und Filme können eingebunden und präsentiert werden. Durch die Vielseitigkeit kommt kein Desinteresse auf und die Betrachter werden dazu animiert, mehr Interaktionen auszuführen. Mit den Fingern oder einem speziellen Stift lassen sich auf der Tafeloberfläche wie bei einem herkömmlichen Whiteboard Linien ziehen und Texte hinterlegen, die an den Computer gesendet und von dort wiederum per Beamer, mit kaum spürbarer Zeitverzögerung auf die Tafeloberfläche projizierte werden. Alles in allem ein perfektes Zusammenspiel der Technik.

Mehr Bewegungsfreiheit

Wer sich frei im Raum bewegen möchte und dadurch noch mehr Agilität in seine Vorträge bringen will, kann sich ein interaktives Whiteboard zulegen, welches die Eingabe über einen Tablet-PC ermöglicht. Damit wird nicht mehr an der Tafel selbst geschrieben, sondern einfach dort, wo man gerade steht. Vorbei sind die Zeiten, in denen Moderatoren, Lehrer und Präsentierende an die Tafel gefesselt waren.

Gespeichert und gedruckt

Alle Tafelbilder lassen sich durch die Interaktion der Geräte optimal speichern und stehen dadurch immer wieder zur Verfügung. Die Tafelbilder müssen nicht erneuert werden, es kann einfach an der Stelle weitergearbeitet werden, an dem geendet wurde. Neuerungen und Ergänzungen lassen sich optimal vornehmen. Um aus den Tafelbildern Seminarunterlagen und Handouts zu erstellen, ist nur noch der Ausdruck nötig. Schließen Sie einen Drucker an und wählen Sie drucken. Schon stehen die erarbeiteten Tafelbilder und Informationen jedem Teilnehmer in Papierform zur Verfügung.

Alternative Nutzbarkeit

Es gibt interaktive Whiteboards mit fester und mit Folienoberfläche. Damit das Board auch als herkömmliches Whiteboard nutzbar ist und sich mit Whiteboardmarkern beschreiben lässt, wählen Sie eine Tafel mit harter Oberfläche. So können auch herkömmliche Whiteboardreiniger eingesetzt werden. Der schnellen Nutzung zwischendurch, beispielsweise in Besprechungen, steht nichts mehr im Weg.

Bedienelemente

Bedienelemente direkt am interaktiven Whiteboard ermöglichen es, verschiedene Funktionen ohne den Einsatz des Laptops direkt an der Tafel durchzuführen. Zoomen und das Aufrufen der PC-Tastatur sind mitunter wichtige Bestandteile, die Sie gleich an Ort und Stelle durchführen können. Letztlich entscheidet auch die Software des Whiteboards, welche Funktionen Ihnen geboten werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.