Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kapselmaßband

  Kapselmaßband  (839 Angebote unter 29.175.390 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kapselmaßband“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kapselmaßband"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   56   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kapselmaßband
^

Messen mit Kapselbandmaß

Besonders im Baugewerbe, beim Haus- oder Gebäudebau ist es oft notwendig, auch größere Distanzen genau messen zu können. Hierfür bietet sich ein Kapselbandmaß bestens an. Dieses Messgerät ist einfach zu handhaben, liefert genaue Ergebnisse und kann aufgrund der geringen Größe leicht verstaut und transportiert werden. Beim Kapselbandmaß befindet sich das Maßband im Inneren einer „Kapsel“. Darin ist das Band aufgewickelt, welches bei Bedarf problemlos ausgezogen werden kann. Für Handwerker und Bauleute bietet das Kapselbandmaß den Vorteil, dass dieses in verschiedenen Längen erhältlich ist, wodurch sich der Einsatzbereich vergrößert und man für mehrere Messungen nur ein Maßband benötigt.

Funktionsweise des Kapselbandmaß

Im Kapselbandmaß befindet sich eine Bremse im Gehäuse, welche verhindert, dass das Maßband zu schnell auf- oder abgerollt wird. Sie sorgt auch dafür, dass das Band stets gut geführt wird. Durch so genannte Feststeller kann das Band an jeder beliebigen Stelle blockiert werden. Dadurch wird ein ungewolltes Auf- oder Abrollen verhindert. Zum Aufwickeln des Bandes befindet sich auf der Außenseite des Gehäuses eine Drehscheibe. Diese kann durch eine Kurbel ergänzt werden, wodurch der Vorgang vereinfacht und beschleunigt wird. Durch einen Anfangsring wird verhindert, dass das Band ganz im Gehäuse aufgewickelt wird. Für ein problemloses Verstauen oder Tragen des Bandes kann dieser Ring bei vielen Modellen am Gehäuse befestigt werden. Dadurch wird auch verhindert, dass das Maßband unbeabsichtigt ausgerollt wird. Eine Handschlaufe oder ein Gürtelclip ermöglichen ein rasches Verstauen oder einfaches Transportieren des Kapselbandmaßes.

Verschiedene Ausführungen

Die Länge von einem Kapselbandmaß beträgt zwischen zehn und 50 Metern. Zum Teil sind auch längere Bänder erhältlich. Die Breite des Bandmaßes variiert von Modell zu Modell und spielt häufig keine Rolle für die Verwendung. Das Gehäuse von einem Kapselbandmaß besteht in der Regel aus Kunststoff, wobei manche Teile auch aus Chrom oder ähnlichem gefertigt werden können. Ein Stahlband bietet Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit und der Handhabung, wobei die Gefahr des Knickens besteht.
Des Weiteren gibt es verschiedene Ausführungen hinsichtlich der Längenmaßeinteilung. Eine metrische Teilung auf beiden Seiten des Bandes ermöglicht ein problemloses Ablesen der Messungen. Teilweise verfügen diese Maßbänder auch über eine Maßeinteilung in Zoll. Hohe Qualität bei Kapselmaßbändern gewährt auch eine hohe Messgenauigkeit. Da diese nicht bei allen Ausführungen gleich ist, unterliegen diese den EG-Genauigkeitsklassen I, II und III. Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Klasse gibt es je nach dem Material des Maßbandes. Stahlbandmaße besitzen andere Richtlinien als polyamidbeschichtete oder glasfaserverstärkte Maßbänder. Für jede Genauigkeitsklasse gibt es bestimmte Toleranzwerte, welche überschritten werden dürfen, wobei die Umgebungstemperatur ebenso eine Rolle spielt wie die Zugkraft, mit welcher das Maßband gestreckt wird.
Ähnliche Produkte wie Taschenbandmaß oder Umfangbandmaß finden Sie unter Massband.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.