Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Luftpolsterversandtasche

  Luftpolsterversandtasche  (867 Angebote unter 28.175.020 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftpolsterversandtasche“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftpolsterversandtasche"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   58   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Luftpolsterversandtasche
^

Luftpolstertaschen - clever verpackt

Luftpolstertaschen sind Versandtaschen, die mit einer Innenpolsterung aus Luftpolsterfolie versehen sind. Diese Versandtaschen eigenen sich hervorragend zum Verpacken Ihrer Produkte und Waren, so dass diese optimal gegen Stöße geschützt sind. Hinzu kommt, dass Sie die Polstertasche günstig mit der Post verschicken können. Sie müssen Ihre Produkte nicht in Kartonagen verpacken und sparen dadurch Gewicht und Platz. Durch die Verwendung von Luftpolstertaschen lässt sich Porto sparen, da die Größe optimal an die Ware angepasst werden kann.

Das Geheimnis der Folie

Das Besondere an der Luftpolstertasche ist ohne Zweifel die Innenbeschichtung aus Luftpolsterfolie. Die Luft in den Noppen der Folie sorgt für eine gute Polsterung und schützt dadurch den Inhalt des Umschlages sicher gegen Stöße und Schläge. Damit die Folie den Belastungen standhält, nicht reißt und die Noppen nicht beschädigt werden und Luft verloren geht, ist eine Folienstärke von 80 µ angemessen. So bleibt die Folienauskleidung der Versandtasche auch beim Verpacken intakt, das Einschieben von kantigen und eckigen Gegenständen kann ohne Probleme durchgeführt werden.
Ein zusätzlicher Vorteil den Luftpolstertaschen ist, dass Ihre verpackten Produkte gegen das Eindringen von Feuchtigkeit geschützt sind. Die Folienpolsterung lässt Nässe außen vor und schützt Ihre Produkte somit auch gegen diesen Einfluss. Optimaler Schutz bei geringem Eigengewicht ist das Geheimnis für einen preisgünstigen und sicheren Versand in alle Welt. Zusätzliche Verpackungs- und Füllmaterialien benötigen Sie nicht, die Luftpolstertasche hat alles, was Sie brauchen.

Das Papier der Luftpolstertasche

Damit die Luftpolstertasche beschriftbar und als Versandtasche für die Post nutzbar ist, ist die Luftpolsterfolie mit einer Papierschicht überzogen. Diese Papierschicht sollte aus Natronpapier bestehen. Dies hält, in ausreichend hoher Papierstärke, auch starken Belastungen stand und hat eine verbesserte Festigkeit. Einrisse und Beschädigungen werden so bereits bei der Materialauswahl verhindert und das Risiko eines Transportschadens minimiert. Das Natronkraftpapier sollte, für eine ausreichende Stabilität, mindestens ein Papiergewicht von 90 g/m² aufweisen.

Verschließen, aber wie?

Besonders empfehlenswert sind bei Luftpolsterversandtaschen so genannte Trifix-Verschlüsse. Diese ermöglichen sowohl den normalen verklebten Versand als auch das Verschicken Ihrer Produkte als Warensendung unter Nutzung eines Klammerverschlusses. Je nach Bedarf können Sie bei einem solchen Verschluss die verschiedenen Variante nutzen. Der Papierstreifen, der auf dem stark haftenden Kleber aufgebracht ist, verhindert bei der Klammerung ein Zukleben, lässt sich bei Bedarf leicht abziehen, um den Umschlag fest zu verschließen.

Offene Sendung

Um Ihre Muster oder Waren preisgünstig als so genannte „offene Sendung“ verschicken zu können, werden im Bereich der Luftpolstertaschen auch Varianten angeboten, die von vornherein dafür konzipiert sind. Klammerverschlüsse, die über die gesamte Laschenbreite mit Klammerlöchern versehen sind, um trotz des offenen Versandes einen ausreichend festen Verschluss zu gewährleisten, sind hierfür besonders geeignet. Mindestens zwei Klammerlöcher sollten vorhanden sein, besser sind drei, damit auch die Mitte des Verschlusses gesichert wird.

Haftklebeverschluss

Eine ausreichende Festigkeit des Verschlusses erzielen Sie, indem Sie Haftklebeverschlüsse wählen. Bei diesen muss zwar der schützende Papierstreifen erst abgezogen werden, die Klebkraft ist allerdings deutlich höher als bei selbstklebenden Verschlüssen. Der Nachteil ist, dass eine automatisierte Verpackung nicht möglich ist. Allerdings ist der Verschluss mechanisch stärker beanspruchbar.

Schnell geöffnet

Damit Ihre Kunden schnell an den Inhalt des Umschlages gelangen, werden Luftpolstertaschen mit Aufreißstreifen angeboten. Dieser ermöglicht das Öffnen auch ohne Hilfsmittel und stellt sicher, dass beigelegte Papiere wie Rechnungen oder Lieferscheine nicht versehentlich zerrissen oder zerschnitten werden. Adhäsionsverschlüsse sind dann von Vorteil, wenn die Luftpolstertasche mehrfach verwendet werden soll. So kann eine Tasche mit diesem Verschluss leicht geöffnet werden, steht aber auch für eine eventuelle Rücksendung von Ware noch voll funktionstüchtig zur Verfügung.

Formatwahl

Um den Versand so preisgünstig wie möglich zu halten, wählen Sie das passende Luftpolstertaschenformat. Berücksichtigen Sie hierbei nicht nur die Außen-, sondern auch die Innenmaße, da durch das Einbringen der Luftpolsterfolie Platz verloren geht und die Innenabmessungen von den äußeren abweichen. Nur wenn dies berücksichtigt wird, passen Ihre Produkte perfekt zur Versandtasche. Als Faustregel können Sie von folgenden Minimierungen der Innenmaße ausgehen:
  • Die Umschläge sind ca. 2 cm schmaler und 1 cm kürzer als die Außenmaße ausweisen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.