Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: müllkorb edelstahl, müllkorb stahl, müllkorb metall
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Müllkorb

  Müllkorb  (1.371 Angebote unter 28.236.241 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Müllkorb“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   92   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Müllkorb
^

Papierkörbe - mehr als nur ein Abfallbehälter

Papierkörbe stehen in jedem Unternehmen, in Büros, in Industriehallen, Krankenhäusern und Hotels. Sie sind der richtige Platz für Abfälle und Papier, welches keine wichtigen Daten enthält. Doch Papierkörbe sind heute mehr als nur schlichte Drahtgeflechte oder Eimer. Sie bieten jede Menge Zusatzfunktionen und werden im Design entsprechend den räumlichen Gegebenheiten ausgewählt. Somit sind Sie als Büromobiliar unverzichtbar. Papier ist ein kostbarer Wertstoff und sollte unbedingt getrennt von anderen Abfällen gesammelt werden. Über das Recyclingsystem kann es so als Rohstoff der Industrie wieder zur Verfügung gestellt werden. Papier getrennt sammeln ist umweltbewusst und spart nebenbei noch Müllgebühren für Mischabfall.

Standard

Papierkörbe gibt es wie eh und je als Drahtkorb oder als schlichten Plastikeimer. Wer sicher ist, dass Angestellte ausschließlich ihr Papier in einem solchen Papierkorb entsorgen, kann auf Müllbeutel verzichten und das gesammelte Papier später einfach in die Papiertonne entsorgen. Damit der Papierkorb besser zu entleeren ist, haben Standardpapierkörbe einen Griffrand. So wird der Transport denkbar einfach. Auch auf festen Stand durch einen großen Bodendurchmesser sollten Sie achten. Die einfachsten Modelle fassen 15 - 20 Liter, designerische Höchstleistungen sind hier allerdings nicht zu erwarten.

Sammelkörbe

Datenmüll, der später durch den Aktenvernichter gejagt werden muss, da personenbezogene Daten sonst in die Hände von Dritten geraten könnten, oder Papierhandtücher in Sanitärräumen, die gesammelt werden müssen - all diese Dinge landen im Sammelkorb. Auch hier gibt es eine große Auswahl an Papierkörben. Das Fassungsvermögen ist großzügig gestaltet, so kann eine große Menge aufgenommen werden. Da Sie hier eine große Menge an Papier einwerfen können, ist es vorteilhaft, auf rollbare Sammelpapierkörbe zurückzugreifen. So kann man schnell einen vollen gegen einen leeren Korb austauschen und mit dem Abtransport beginnen.

Systempapierkorb

Abfallsammeln mit System: an einem Schreibtisch fällt ja nicht nur Papier an. Stifte müssen gespitzt, Heftklammern entsorgt und leere Patronen oder Kugelschreiberminen ersetzt werden. Wer seinen eigenen Drucker auf dem Schreibtisch stehen hat, muss hin und wieder auch die Druckerpatrone ersetzen. Hier eignen sich Systempapierkörbe mit getrennten Papierkorbeinsätzen besonders gut. Mehrere Fächer mit meist verschiedenfarbigen Deckeln machen das Mülltrennen auch am Schreibtisch unkompliziert.

Auch für Hotelzimmer sind solche Systempapierkörbe durchaus angebracht. Öffentliche Einrichtungen machen es mit solchen Systempapierkörben dem großen Publikumsverkehr leicht, den richtigen Platz für die unterschiedlichen Abfallsorten zu finden. Saubere Entsorgung und Wertstoffsammlung wird mit diesen Papierkörben zum Kinderspiel.

Sicherheitspapierkorb

Sicherheitspapierkörbe sind speziell in Bereichen in denen es um Brandschutz geht zu bevorzugen. Auch in öffentlichen Einrichtungen sollte nicht am falschen Ende gespart, sondern auf Sicherheit geachtet werden. Papier ist ein brennbares Material, und sei es nun beabsichtigt oder nicht, schnell kann es dazu kommen, dass ein Zigarettenstummel im Abfallbehälter landet. Schon fängt es an zu glimmen, und ein Brandherd kann entstehen. Im industriellen Bereich, wo Papierkörbe oft als allgemeine Abfallsammler eingesetzt werden, können schnell mal Funken fliegen, ein Papierkorb ist immer eine potentielle Brandquelle.

Spezielle Sicherheitspapierkörbe schützen Sie vor Schaden. Die Papierkörbe besitzen einen besonderen Deckel, der auch als Flammenlöschkopf bezeichnet wird. Durch seine spezielle Form werden Verbrennungsgase zurück in das Innere des Papierkorbs geführt. Die Sauerstoffzufuhr wird unterbrochen und das Feuer erstickt. So werden Brände vermieden.

Aufsätze für besondere Anforderung

Ascheraufsatz

Machen Sie Ihren Papierkorb flexibel. Ein Ascheraufsatz macht aus Ihrem Papierkorb gleichzeitig einen Standascher. Unschöne Verschmutzungen vor Ihrem Eingangsbereich gehören der Vergangenheit an. Brandsichere Ascheraufsätze sichern hier gleichzeitig gegen Schwelbrände ab. Hier können im unteren Bereich Abfälle und im oberen Bereich die Zigarettenstummel getrennt entsorgt werden. Saubere Gelände sind Ihnen sicher.

Sandschalen

Auch Sandschalen sind besonders für Umgebungen in denen sich Raucher aufhalten geeignet. Durch den enthaltenen Quarz- oder Löschsand wird gewährleistet, dass brennende Zigarettenreste schnell gelöscht werden. Auch hier kommt es zu einer Trennung von "regulärem Abfall" und Zigarettenresten.

Wetterschutzdach

Nichts ist schlimmer als durchnässter Müll. Soll der Müll nachsortiert und eventuell noch aufbereitet werden, gestaltet sich das ganze schwierig. Hinzu kommt, das die Entleerung unangenehm wird, denn durchnässter Müll klebt gern an und lässt sich nicht mühelos entfernen. Ein Wetterschutzdach sorgt dafür, dass Regeneinwirkung ausbleibt und Wind den Inhalt nicht im Gelände verbreiten kann.

Deckel und Klappdeckel

Wenn in Papierkörben organische Abfälle landen kann es schnell zu unangenehmen Gerüchen kommen. Sorgen Sie vor und kaufen Sie einen Papierkorb mit Deckel. Gerade bei Papierkörbendie über intelligente Sammeltrennungen verfügen, die nach Möglichkeit noch individuell eingestellt werden können, haben Deckel einen Sinn. Klappdeckel ermöglichen es, den Deckel mit einer Hand zu betätigen und nach oben oder unten zu schwenken. Ein komplettes Abnehmen des Deckels ist dann überflüssig.

Ordnung für draußen

Papierkörbe werden aber nicht nur im Innenbereich eingesetzt, auch in Außenanlagen werden Sie genutzt, um Unordnung durch herumliegende Abfälle vorzubeugen. In Parkanlagen neben der Parkbank oder vor dem Einkaufszentrum, auf Märkten und in Einkaufspassagen, auf dem Sportplatz oder Schulhof, überall dort, wo sich Menschen aufhalten sehen wir Papierkörbe. Auch Sie können Ihr Firmengelände attraktiver machen. Bieten Sie die richtige Entsorgung für Abfälle an und wählen Sie einen passenden Papierkorb.

Abschließbare Papierkörbe, die über ein Dreikantschloss verfügen, sichern zusätzlich gegen Vandalismus ab.

Fassungsvermögen

Ob Einzelarbeitsplatz oder Großsammelbehälter, passen Sie das Fassungsvermögen des Papierkorbes an. Ein einem Schreibtisch und somit einem einzelnen Benutzer zugewiesener Papierkorb sollte bis zu 20 Liter fassen. Öffentliche Papierkörbe oder Papierkörbe in Außenanlagen, die nicht täglich geleert werden, sollten großzügig dimensioniert sein, um ein Überquellen zu vermeiden.

Die Materialwahl

Papierkörbe können aus den unterschiedlichsten Materialien bestehen. Sie können herkömmlich aus Kunststoff oder feuerfest aus Metall gestaltet sein. Unterschiedliche Anforderungen an den Papierkorb stellen auch unterschiedliche Anforderungen an das Material, aus dem er gefertigt ist.

Edelstahl

Wer einen Papierkorb aus Edelstahl wählt, macht immer einen guten Griff. Ob für innen oder außen, Edelstahl ist witterungsbeständig, rostfrei und hygienisch. Seine besonderen Eigenschaften machen das Material daher sehr beliebt. Es ist leicht zu reinigen und praktisch unverwüstbar. Auch in Sachen Optik ist Edelstahl in modernen und klassischen Bereichen ein optisches Highlight. Papierkörbe in Krankenhäusern, vor allem aber in sterilen Bereichen, sind fast ausschließlich aus Edelstahl zu wählen. In Hotelbadezimmern sprechen hochpolierte Edelstahlpapierkörbe besonders an.

Kunststoff

Das Allroundmaterial für viele Dinge des täglichen Arbeitsalltages. Auch Papierkörbe werden aus Kunststoff gefertigt. Ihr Vorteil liegt im Preis und im Gewicht. Papierkörbe aus Kunststoff sind witterungsbeständig, haben eine lange Lebensdauer und sind neutral. Verschiedene Farbgebungen des Kunststoffes sorgen dafür, dass der Papierkorb farblich optimal in die Umgebung integriert werden kann. Kunststoffpapierkörbe sind eine preiswerte Alternative für Großanschaffungen.

Polyethylen oder Polypropylen

Beides sind Kunststoffe und beide Materialien sind Massenprodukte. Papierkörbe, die aus einem solchen Material gefertigt sind, sind sehr preiswert zu haben. Die Materialien sind robust unterscheiden sich aber im Detail.

Polyethylen ist auch bei geringen Temperaturen sehr flexibel, es ist also hervorragend zum Einsatz im kälteren Bereich geeignet. In Kühlhäusern kann ein Papierkorb aus Polyethylen ohne Schwierigkeiten eingesetzt werden.

Polypropylen hingegen ist starrer und fester. Das Material ist sehr reibungsbeständig und hält auch Temperaturen über 100°C stand, ohne seine Materialeigenschaften einzubüßen. Papierkörbe aus diesem Material sind also in warmen Bereichen gut einsetzbar. Papierkörbe aus diesem Material gelten als schwer entflammbar.

Metall

Metall ist auch bei hohen Temperaturen sehr beständig. Wer also auf feuerfeste Papierkörbe angewiesen ist, sollte immer einen Papierkorb aus Metall wählen. Beschichtungen machen die verschiedenen Metalle gegen Umwelteinflüsse immun und lassen sie besonders adrett wirken.

Eine Frage des Geschmacks – Form- und Farbgebung

Haben Sie sich für einen Papierkorbtypen entschieden und auch das passende Material ausgewählt? Dann wird es Zeit, zur Form- und Farbauswahl überzugehen. Es obliegt ganz Ihrem persönlichen Geschmack, wie Sie sich jetzt entscheiden. Ob modern oder klassisch, Papierkörbe sind in unzähligen Varianten zu haben.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.