Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Flipchart

  maul flipcharts  (31 gefilterte Angebote unter 28.008.113 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Flipchart“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   4   vorwärts

Logo MAUL

Die schönste Seite der Präsentation

Präsentieren, Entwickeln, Visualisieren – Flipcharts sind die optimalen Begleiter durch Meetings, Brainstormings, Lehrvorträge und vieles mehr. Dabei machen die beliebten Präsentationshilfen von MAUL nicht nur eine gute Figur, sondern überzeugen durch große Anwenderfreundlichkeit, innovative Detaillösungen und hohe Qualitätsstandards “made in Germany”.


Flipchart funktionell mobil Flipchart professionell plus Flipchart rationell mobil Flipchart Funktionell Mobil rot Flipchart Professionell Plus Sitz

Von professionell bis solid – Die Produktlinien von MAUL

Das Ziel ist immer gleich: Ein Flipchart soll helfen, Ihre Präsentation zu visualisieren. Von der Idee zum Begriff, vom Wort zum Bild. Dennoch gibt es Unterschiede in der Konstruktion und den Möglichkeiten. Also für welches sich entscheiden? “Es ist immer eine Frage des Anwendungsgebietes“, rät Kay-Uwe Krause, Produktmanager bei MAUL.

Der Klassenprimus: Flipchart professionell

Dieses Flipchart ist das Produkt der gebündelten Innovationskraft von MAUL und richtet sich an professionelle Anwender, die beinahe täglich auf das Flipchart angewiesen sind: Moderatoren und Berater, Lehrkräfte an Universitäten, Schulen und Kindergärten, Projektmanager, Kreative und Anwender in Kirchen, Behörden und Vereinen. Und an die Bereiche, wo es mitunter etwas rauer zugeht, etwa in der Veranstaltungstechnik.

Flipchart Professionell Höhenverstellung Dynamik und Sicherheit: Das innovative, einer Leiter nachempfundene, Vierbein-Stativ macht dieses Flipchart zur standfestesten Schreibtafel am Markt. Dynamische Vorträge – etwa ein kurzes Abstellen des Fußes auf dem Flipchart oder das Festhalten am Klemmer – sind problemlos möglich.

Innovation und Freiheitsgrad: Die von MAUL entwickelte selbstarretierende Klemmtechnik macht ein stufenloses Verschieben der Tafel nach oben und unten mit nur einer Hand möglich, ein leichter Druck auf den seitlichen Hebel genügt. Das macht das Arbeiten im Team – etwa wenn Teilnehmer unterschiedlicher Körpergröße am Flipchart arbeiten – besonders angenehm.

Transport und Montage: Mit dem Easy-Transport-System ist das Flipchart komfortabel und mit geringem Kraftaufwand zu transportieren. Ausklappen, Tafel hochschieben, fertig. Ein ergonomischer Tragegriff sowie zwei Transportrollen machen das Flipchart zum professionellen Begleiter für unterwegs. Und durch die verwendeten Materialien ist die Tafel so leicht, dass auch kleinere Personen keine Probleme beim Arbeiten und mit dem Transport haben.

Welche Details außerdem in dem Flipchart professionell stecken und wie komfortabel sich Aufbau, Transport und Arbeiten am Flipchart gestalten, erläutert Ihnen kurz das nebenstehende Video.
Flipchart Standard Melamin

Die Klassiker: Flipchart standard / solid

Die Flipcharts solid und standard verbinden gute Materialauswahl mit hoher Stabilität. Ausgestattet mit einer Abdeckplatte aus eloxiertem Aluminium (solid) oder Kunststoff (standard), einer Ablageschale aus bruchsicherem Kunststoff und seitlich ausklappbaren, magnethaftenden Papierhaltern (plus) sind diese Flipcharts für alle Standard-Anwendungen bestens gerüstet - und stehen dabei wie eine Eins. Dank des geringen Gewichtes sind diese Flipcharts besonders geeignet für “Gelegenheitstäter“, die ein robustes Arbeitsgerät zum attraktiven Preis möchten – ohne dabei Abstriche in der Qualität zu machen.
Flipchart Mobil Anthrazit

Für Anschieber: Flipchart mobil

Machen Sie Ihren Vortrag noch dynamischer! Beim Flipchart mobil ermöglichen fünf feststellbare Laufrollen das leichte Bewegen des Flipcharts durch den Raum – und eröffnen damit neue Perspektiven für die Präsentation. Das Bewegen des Flipcharts “von Ecke zu Ecke“ ist problemlos möglich und die Sicht auf das Präsentationsbild bleibt vollkommen flexibel. Da trotz aller Mobilität das Flipchart durch eine hohe Standfestigkeit überzeugt, spielen die mobilen Präsentationstafeln ihre Stärken vor allem in größeren Räumen, Tagungssälen oder Hotellobbys aus.
Flipchart Wall

Der Aufhänger: Flipchart wall

Die hängende Variante ist perfekt für alle Umgebungen, wo es auf jeden Quadratzentimeter ankommt. Das Flipchart kann an der Wand angeschraubt oder platzsparend von oben in eine Tür eingehängt werden. Zwei ausklappbare Bügel (natürlich mit Schutzkappen für Wand und Tür) stellen das Flipchart benutzerfreundlich in die Schräge und werden nach Gebrauch wieder weggeklappt. Die Tür kann mit eingehängtem Flipchart geschlossen werden.

Flipchart als Whiteboard nutzen

Papier alle? Kein Problem. Bis auf das Flipchart mobil sind die Flipcharts von MAUL auch als Whiteboard verwendbar. Die Oberflächen aus beschichtetem Stahlblech sind magnethaftend und mit Whiteboardmarkern beschriftbar sowie trocken abwischbar.

“Ein gutes Arbeitsgerät ist kein Luxus. Es ist für gutes Arbeiten ganz einfach notwendig.”
Kay-Uwe Krause, Produktmanager Jakob Maul GmbH

Detail Flipchart solid Detail Papierhalter Detail Abrisskante
100 Jahre MAUL

Qualität seit 1912

Die Jakob Maul GmbH zählt zu den innovativsten Herstellern für Nischenprodukte des Bürobedarfs. Das Familienunternehmen wird mittlerweile bereits in der 4. Generation geführt und ist von einer zuverlässigen und kontinuierlichen Geschäftspolitik geprägt. Das Portfolio umfasst u.a. Leuchten, Briefwaagen, Tafeln und Schreibtisch-Accessoires.
Made in Germany

Made in Germany

Als Mitglied der Initiative “Standort Deutschland“ setzt sich MAUL für eine nachhaltige Standortsicherung in Deutschland ein. Die hochqualitativen Markenprodukte werden selbst entwickelt und zu 80% in Deutschland produziert. Das schafft nicht nur Ausbildungs- und Arbeitsplätze sondern bürgt gleichzeitig für Leistung, Qualität, Ideenreichtum und Zuverlässigkeit.
Made in Germany

Garantie und Service

Für die Produktserien professionell und mobil gewährleistet MAUL von Haus aus eine 3-jährige Garantie. Und sollte es doch einmal zu Reklamationen kommen, bearbeitet MAUL jedes Anliegen schnell und unkompliziert.

Bei Mercateo finden Sie Flipcharts, Whiteboards und noch viele weitere Produkte von Jakob Maul.

Weitere Informationen zum Thema Flipchart
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.